Bleiben Sie über Neuigkeiten und Updates auf dem Laufenden
Vorschläge

    COP27: das Gute, das Schlechte und das Hässliche 

     

    16. März 2023

    Eine unauffällige COP brachte einige große Gewinne - und einige beunruhigende Verluste.

    Wie ihre Vorgänger bot auch die COP27 gemischte Ergebnisse. Wie die Kritiker der Konferenz seit langem beklagen, hätten wir nicht 27 COPs gebraucht, wenn sie wirklich effektiv wären. Dennoch gibt es einige echte Fortschritte zu feiern. Ein wegweisender Fond für Schäden und Verluste ist eine willkommene Nachricht für die vielen gefährdeten Länder, die unverhältnismäßig stark vom Klimawandel betroffen sind. Aber Schäden zu kompensieren ist nicht dasselbe wie sie zu verhindern und die anhaltende Zurückhaltung der großen Nationen, Projekte zur Nutzung fossiler Brennstoffe zu verbieten oder auch nur einzuschränken, lässt vermuten, dass es in Zukunft nicht an neuen Schäden mangeln wird.

     

    So begrüßenswert öffentliche Diskussionen über den Klimawandel wie die COP auch sein mögen, Worte allein sind unzureichend. Solange die Staats- und Regierungschefs nicht anfangen, ihre Versprechen in umsetzbare Maßnahmen umzuwandeln, wird jede Konferenz von dem Gefühl getrübt sein, dass mehr hätte getan werden können. Eine der größten Enttäuschungen ist, dass es bereits greifbare Lösungen gibt. Sie sind fertig ausgearbeitet und warten nur darauf, dass vorausschauende Führungskräfte sie in die Praxis umsetzen. Entscheidungsträger in Städten und Unternehmen, die ihre Nachhaltigkeit ernsthaft unter Beweis stellen wollen, haben die Pflicht - und die Möglichkeit - das Ruder herumzureißen.

     

    Eine dieser greifbaren Lösungen ist die Umstellung auf LED-Beleuchtung. Sie ist auch eine der einfachsten und am häufigsten übersehenen Möglichkeiten, um schnell messbare Fortschritte bei der Erreichung der Klimaziele zu erzielen. Wenn beispielsweise eine mittelgroße Industriestadt alle ihre rund 1.000.000 konventionellen Lichtpunkte auf LED umrüsten würde, könnten die Kohlendioxidemissionen um mehr als 18.000 Tonnen CO2 pro Jahr gesenkt werden - das entspricht der Menge an CO2, die eingespart wird, wenn 7.000 mit fossilen Brennstoffen betriebene Autos von der Straße genommen werden.

    Das Gute

    Der neue "Loss and Damage"-Fond ist bei weitem die wichtigste Entwicklung der diesjährigen COP. Er stellt sicher, dass Länder aus der Dritten Welt, die die Hauptlast des Klimawandels tragen, obwohl sie nur geringfügig dazu beitragen, von vielen der größten Emittenten der Welt unterstützt werden.

     

    Vor der Konferenz herrschte Skepsis darüber, ob ein solches Gesetz wirklich eine Chance hätte, von den Mächtigen akzeptiert zu werden. Es wurde erwartet, dass sich die Vereinigten Staaten gegen jede Maßnahme wehren würden, die sie für ihre enormen historischen Emissionen finanziell haftbar machen könnte, doch nachdem die EU sich zur Unterstützung der Maßnahme hinbewegt hatte, folgten die USA diesem Beispiel - ein nicht zu unterschätzender Erfolg.

     

    Es lohnt sich jedoch, jede Tendenz zum Feiern zu dämpfen, indem man darauf hinweist, dass immer noch die entscheidende Frage zu klären ist, wer wem was bezahlen wird - eine Aufgabe, die künftigen COPs vorbehalten ist. Starke, aber so genannte Schwellenländer wie China und Indien werden möglicherweise nur widerwillig zustimmen, dass sie so viel schulden wie etablierte Supermächte wie die USA. Diese Maßnahmen werden sich zwar sehr positiv auf die Bekämpfung der Auswirkungen des Klimawandels auswirken, aber sie ändern nichts an den Ursachen des Klimawandels.

     

    Ein weiterer Erfolg, über den weniger berichtet wird, ist die Zusage, die Billionen von Dollar bereitzustellen, die für eine drastische Senkung der Emissionen und die Anpassung der Gesellschaften an die immer schwerwiegenderen Auswirkungen des Klimawandels erforderlich sind. Vorgeschlagene Reformen innerhalb der multilateralen Entwicklungsbanken (MDB) und internationalen Finanzinstitutionen wie IWF und die Weltbank würden zu mehr Investitionen in grüne Initiativen und erneuerbare Energien führen, anstatt weitere Mittel in schädliche fossile Brennstoffe zu leiten.

    Das Schlechte

    Die allgemeine Stimmung vor der COP27 war schlecht. Der Triumphalismus, der einige Aspekte der COP26 färbte, war im Licht der Energiekrise 2022 längst verblasst. Die Preise stiegen in die Höhe, die Bürger spürten den Druck, und führende Politiker aus aller Welt, die in einfacheren Zeiten stolz die Notwendigkeit nachhaltiger Lösungen gepredigt hatten, nahmen ihre Versprechen schnell wieder zurück.

     

    Auch auf der COP27 wurden die ein Jahr zuvor in Glasgow gemachten Versprechungen zurückgenommen. Eine neue Formulierung in der Abschlussvereinbarung dieser Konferenz fordert die beschleunigte Entwicklung von "emissionsarmen" Energiesystemen. Experten warnen, dass diese verwässerte Formulierung ganz bewusst die Tür für die weitere Entwicklung von Erdgas offen lässt.

     

    Auf der COP26 wurden Vereinbarungen über den schrittweisen Ausstieg aus der Kohle getroffen, aber auf der COP27 wurden keine weiteren Fortschritte erzielt. Die Verbrennung von fossilen Brennstoffen bleibt der Druck, der auf unserem Planeten lastet, und die Staats- und Regierungschefs scheinen nicht gewillt zu sein, diesen Druck zu mindern. Wie Dave Reay, politischer Direktor bei ClimateXChange und geschäftsführender Direktor des Edinburgh Climate Change Institute, feststellte, "scheint es bei der COP27 eher darum gegangen zu sein, einen Rückschritt gegenüber den Vereinbarungen der COP26 in Glasgow vor einem Jahr zu verhindern, als neue und stärkere Ambitionen und Maßnahmen zur Emissionsreduzierung zu erreichen."

    Das Hässliche

    Die Staats- und Regierungschefs sprechen immer wieder von ihrem Engagement für das Hauptziel des Pariser Abkommens, die globale Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts auf höchstens 1,5° C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Doch dies erscheint zunehmend als Wunschtraum. Selbst eine Begrenzung der Erwärmung auf 2° C scheint von Jahr zu Jahr unwahrscheinlicher. Um die in Paris gemachten Versprechen einzuhalten, müssten die weltweiten Treibhausgasemissionen bis 2030 um 43 % gesenkt werden. Die derzeitige Politik ist auf dem besten Weg, die Emissionen bis zu diesem Zeitpunkt nur um etwa 0,3 % zu senken.

     

    Die Folgen der weiteren Untätigkeit sind klar. Sie sind überall zu sehen, von Bangladesch und Pakistan bis Australien und Kalifornien. Was kann also - jetzt - getan werden, um etwas zu bewirken?

    Die Dinge, die wir kontrollieren können
    Auf die Beleuchtung entfallen weltweit 13 % des gesamten Stromverbrauchs und 4 % der globalen Treibhausgasemissionen. Auf die Städte entfallen etwa 78 % des weltweiten Energieverbrauchs, und etwa 40 % davon entfallen auf die Beleuchtung. Dabei ist die Umstellung auf LED-Beleuchtung ein sicherer Weg, um Emissionen zu reduzieren und sofortige Energieeinsparungen zu erzielen - bis zu 80 % gegenüber herkömmlicher, nicht angeschlossener Beleuchtung.

    Wenn die EU alle bestehenden konventionellen Beleuchtungspunkte in ihren 27 Mitgliedstaaten auf LED umstellen würde, könnte sie rund 65 Mrd. EUR pro Jahr einsparen - Geld, das für die Entwicklung nachhaltiger Energie- und anderer Initiativen ausgegeben werden könnte, während gleichzeitig die Bürger entlastet würden, die mit dem Bezahlen ihrer Energierechnungen zu kämpfen haben.”

    EU27 lights on carbon

    Wie sieht es in einem größeren Maßstab aus? Bei einer weltweiten Umstellung auf LED könnte der Energieverbrauch bis 2030 weltweit um 5 % sinken, auch wenn die Gesamtzahl der Lichtpunkte weiter steigt.

     

    Sich auf eine jährliche Klimakonferenz zu verlassen, reicht nicht aus, um die Katastrophe abzuwenden. Es muss jetzt gehandelt werden, und zwar von all jenen, die die Macht haben, Veränderungen zu bewirken. Die vernetzte LED-Technologie ist bereits heute verfügbar - sie ist erprobt, kosteneffizient und relativ einfach zu implementieren. Ohne sie können Gebäude und Städte die Netto-Null-Ziele bzw. die Energie-Neutralität nicht erreichen.

     

    Die Hürden für die Umstellung auf vernetzte LED-Beleuchtung sind niedrig, vor allem, da Fördermittel aus Programmen wie dem EU Green Deal und dem IIJA in den USA zur Verfügung stehen. Es ist an der Zeit, das Tempo zu erhöhen.

     

    Erfahren Sie mehr über unser Green-Switch Programm und darüber, dass die Beleuchtung eine der schnellsten und einfachsten Möglichkeiten ist, um etwas zu verändern - und zwar jetzt.

    Über den Autor:

    Jonathan Weinert

    Jonathan Weinert

    IoT and connected lighting, Signify

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

    Signify Global Media relations - Professional Lighting
    Claire Phillips

    Telefon: +44 7956 489081

    E-Mail: claire.phillips@signify.com

    Für kommerzielle Anfragen:

    Über Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 6,9 Milliarden Euro im Jahr 2021, rund 37.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Wir haben im Jahr 2020 Klimaneutralität erreicht, sind seit unserem Börsengang sechs Jahre in Folge im Dow Jones Sustainability World Index vertreten und wurden 2017, 2018 und 2019 als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Neuigkeiten von Signify finden Sie im Newsroom, bei Twitter und LinkedIn sowie auf Instagram. Informationen für Investoren finden Sie auf der Seite Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Weitere Blogs

    • Vernetzte Beleuchtung mit LaaS

      November 12, 2024

      Vernetzte Beleuchtung mit LaaS

    • Die überarbeitete EPBD und die Energieeffizienzrichtlinie

      Oktober 07, 2024

      Die überarbeitete EPBD und die Energieeffizienzrichtlinie

    • Vernetzte Beleuchtung und die Energiewende in Städten

      Juni 11, 2024

      Vernetzte Beleuchtung und die Energiewende in Städten