BESbswy
BESbswy
BESbswy
Energieeffizienz ist nicht länger ein "nice-to-have", sondern ein "can't-do-without" | Signify Unternehmenswebsite
Bleiben Sie über Neuigkeiten und Updates auf dem Laufenden
Vorschläge

    Energieeffizienz ist nicht länger ein "nice-to-have", sondern ein "can't-do-without"

     

    28. April 2023

    Die Umstellung auf LED-Beleuchtung kann große Auswirkungen haben, und die Zeit zum Handeln ist jetzt gekommen.

     

    Die Welt steht heute sozusagen vor einem Trilemma: der gleichzeitigen Klima-, Energie- und Wirtschaftskrise. Die Volkswirtschaften haben mit vielfältigen Auswirkungen zu kämpfen, die Unternehmen haben mit schnell steigenden Kosten und Unterbrechungen der Lieferketten zu kämpfen und die Verbraucher müssen mit Inflation und explodierenden Energierechnungen fertig werden.

     

    Obwohl die Intensität dieser Krisen in den verschiedenen Teilen der Welt unterschiedlich ist, ist die ganze Welt betroffen, und es müssen dringend Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Der Energiebedarf steigt weiterhin drastisch an und es müssen jetzt Maßnahmen ergriffen werden, um die Auswirkungen zu mildern. In vielen Ländern sind die Netze an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt oder stehen kurz davor. In Europa werden 25 % des Stroms mit Gas erzeugt - eine prekäre Situation angesichts der Unsicherheiten, die durch die Politik und die Konflikte im Osten verursacht werden. 

    Die Welt muss das Tempo der Maßnahmen in allen Bereichen der globalen Energiewende verdoppeln, um den Verbrauch und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern"

     

    Harry Verhaar

    Leiter der Abteilung für öffentliche und staatliche Angelegenheiten, Signify

    Das bedeutet unter anderem, dass wir verstärkt auf energieeffiziente Lösungen und Nachrüstungen, erneuerbare und naturbasierte Energiequellen, Elektrofahrzeuge und intelligente Systeme, die mit weniger mehr produzieren können, setzen müssen.

     

    Initiativen zur Steigerung der Energieeffizienz werden sowohl kurz- als auch langfristig eine entscheidende Rolle spielen. Kurzfristig können energieeffiziente Nachrüstungen und Systeme Regierungen, Unternehmen und Verbrauchern helfen, den Energieverbrauch schnell und effektiv zu senken. Langfristig werden solche Initiativen die vernetzte Infrastruktur schaffen, die für das Erreichen der Netto-Null-Ziele erforderlich ist.

     

    Die beschleunigte Umstellung auf vernetzte LED-Beleuchtung kann die notwendige Verdoppelung der Anstrengungen und der Wirkung beschleunigen. Signify hat diesen Aufruf zum Handeln schon oft gemacht, aber jetzt brauchen wir Taten und wir brauchen sie gestern. 

     

    Beschleunigung der Umstellung auf LED

    Auf die Beleuchtung entfallen weltweit 13 % des gesamten Stromverbrauchs. Durch die Umstellung auf energieeffiziente LED-Beleuchtung könnte der beleuchtungsbezogene Energieverbrauch bis 2030 weltweit auf 8 % sinken, selbst wenn die Gesamtzahl der Lichtpunkte weiter steigt. Es handelt sich um einen schnellen, nicht störenden Eingriff, der als Vorreiter für tiefgreifende und komplexe Renovierungen dienen kann. In Anbetracht der Tatsache, dass zwei Drittel der professionellen Lichtpunkte weltweit noch konventionell beleuchtet werden, ist das Energieeinsparungspotenzial durch den Wechsel zu LED-Beleuchtung enorm.

     

    LED-Beleuchtung senkt den Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Alternativen erheblich - in den meisten Fällen weit über 50 %. Wenn LED-Beleuchtungssysteme angeschlossen und richtig verwaltet, überwacht und gesteuert werden, kann die Energiereduzierung auf bis zu 80 % gesteigert werden, was zu erstaunlichen Ergebnissen führt. Die Vernetzung von LED-Beleuchtung und die Einführung von Sensoren und Steuerungen verbessert nicht nur die Effizienz, sondern legt auch den Grundstein für digitale Smart Building- und Smart City- Rahmenbedingungen, die mehrere Funktionen und Anwendungen zusammenführen.

     

    Würden Unternehmen und Städte ihre gesamte herkömmliche Beleuchtung auf LED oder vernetzte LED umstellen, könnten weltweit bis zu 1.132 TWh Strom pro Jahr eingespart werden, was dem jährlichen Stromverbrauch von 494 Millionen Haushalten entspricht. Die Umstellung würde insgesamt 177 Milliarden Euro pro Jahr an Stromkosten einsparen und die Atmosphäre um mehr als 553 Millionen Tonnen CO2 entlasten. Das entspricht der Menge an Kohlenstoff, die 25 Milliarden Bäume in einem Jahr binden könnten. 

     

    Die Ergebnisse können sogar auf lokaler Ebene signifikant sein. In einer mittelgroßen europäischen Stadt mit 200.000 Einwohnern könnten beispielsweise durch die Umstellung der gesamten konventionellen Beleuchtung auf LED über 78.000 MWh, über 26 Millionen Euro und über 18.000 t CO2 pro Jahr eingespart werden.

    Anreize für den Verbraucher

    Auch der Einzelne kann eine wichtige Rolle spielen. In Privathaushalten gibt es viele Lichtpunkte, deren Austausch durch LED einen erheblichen Einfluss auf den Stromverbrauch und die Kohlendioxidemissionen haben kann und gleichzeitig energieeffizientere Wohnungen ermöglicht. 

     

    Erfreulicherweise haben viele Verbraucher bereits mit der Umstellung begonnen: 55 % der Beleuchtung in Privathaushalten ist bereits auf LED umgestellt. Allein in der EU könnten durch die Umstellung der restlichen 45 % mehr als 34 TWh pro Jahr eingespart werden - das entspricht dem Jahresverbrauch von 9,4 Millionen Haushalten oder dem Strom, der zum Aufladen von mehr als 10 Millionen Elektrofahrzeugen benötigt wird. Die jährlichen Kosteneinsparungen könnten sich auf über 11 Milliarden Euro belaufen.

     

    Die Umstellung von nur sieben Lichtpunkten in Wohngebäuden auf LED könnte so viel Energie und Kosten einsparen wie die Senkung der Raumtemperatur um 2° C in der kalten Jahreszeit. Natürlich könnten die Bewohner beides tun und so doppelt so viel Energie und Kosten sparen, ohne auf zusätzlichen Komfort oder Lebensqualität verzichten zu müssen. Durch die Umstellung auf LED könnte ein durchschnittlicher Haushalt im Vereinigten Königreich bis zu 250 Pfund pro Jahr einsparen und so die Millionen von Haushalten entlasten, die durch die steigenden Energiepreise in die Energiearmut getrieben werden.

     

    Es ist wichtig, das Licht am Laufen zu halten

    Einige haben vorgeschlagen, dass die zweckmäßigste Art, Energie zu sparen, darin besteht, das Licht ganz auszuschalten. Dies ist ein gutes Beispiel für eine so genannte Lösung, die schlimmer ist als das Problem, das sie lösen soll.

     

    Licht ist eine der wichtigsten Lebensgrundlagen - neben Nahrung, Wasser, Luft und Unterkunft. Licht sorgt für Sicherheit, Komfort, Glück und allgemeines Wohlbefinden. Die Straßen müssen nachts beleuchtet werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Studien haben gezeigt, dass die richtige Beleuchtung in der Nacht die Kriminalität um 21 % und die Zahl der Verkehrsunfälle um 30 % senken kann. Schulen brauchen Licht, damit die Schüler lernen können. Krankenhäuser brauchen Licht für die Behandlung und Genesung. Öffentliche und gewerbliche Gebäude brauchen Licht, damit die Menschen ihre Arbeit ordnungsgemäß und produktiv erledigen können. Häuser brauchen Licht, damit die Menschen zusammen sein und sich in einer angenehmen Umgebung entspannen und vergnügen können.

     

    Kein Licht ist keine Lösung. Hoch energieeffizientes LED-Licht, das richtig gesteuert und zur richtigen Zeit und auf die richtige Weise eingesetzt wird, schon.

     

    LED-Beleuchtung mit der richtigen Steuerung kann das Energiesparpotenzial von digitalem Licht mit Dimmplänen und Beleuchtungsverhalten maximieren, das Licht dann und dort liefert, wo es gebraucht wird, und nicht, wenn es nicht gebraucht wird. 

     

    Das ist wichtig, aber es ist nur ein Anfang. Seit Jahrzehnten baut Signify auf unserem Verständnis von Beleuchtung auf, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen zu verbessern, indem wir die visuellen, biologischen und emotionalen Vorteile von Licht erschließen. Wir haben Optiken und Lichtrezepte entwickelt, die den Menschen helfen, besser zu sehen, zu fühlen und zu funktionieren. 

    Sie können es sich nicht leisten, jetzt nicht zu handeln

    Ein umfassender Wechsel von konventioneller Beleuchtung zu LED und angeschlossener LED mag entmutigend erscheinen. Aber bedenken Sie: Wenn Sie nicht sofort handeln, zahlen Sie zweimal - einmal jetzt, wenn Sie erhöhte Energiepreise für energieineffiziente herkömmliche Beleuchtung zahlen, und einmal später, wenn Sie Ihre Beleuchtung ersetzen müssen.

     

    Die Umstellung auf energieeffiziente, angeschlossene LEDs ist ein einfacher, aber wichtiger Schritt, der Ihnen helfen kann, den Energieverbrauch zu senken und die Klimaziele zu erreichen - egal, wo auf der Welt Sie sich befinden.

     

    Bei Signify haben wir die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unserer Geschäftsstrategie gestellt. Im September 2020 haben wir die Kohlenstoffneutralität für unsere gesamte Geschäftstätigkeit erreicht, und wir übertreffen weiterhin viele unserer anderen Nachhaltigkeitsverpflichtungen. Mit Programmen wie Green Switch in Europa und Brighten America in den USA geben wir unser Wissen und unsere Erfahrung weiter, um auch anderen zu helfen, ihre Verpflichtungen zu erfüllen.

     

    Als weltweit führender Beleuchtungshersteller ist es nicht nur unsere Aufgabe, verantwortungsvoll zu handeln, sondern auch Städten, Unternehmen und Einzelpersonen zu helfen, die aktuellen Energie- und Wirtschaftskrisen zu bewältigen und gleichzeitig die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels abzuwenden. 

     

    Energieeffizienz ist das Gewinnerlos in der Klima-Lotterie. Alles, was Sie tun müssen, ist, es einzulösen - aber die Zeit, solche Maßnahmen zu ergreifen, ist jetzt. Sie können es sich nicht leisten, es nicht zu tun - für die Wirtschaft, für das Klima und für die Menschen, die auf Sie angewiesen sind.

     

    Werden Sie noch heute aktiv.  Finden Sie heraus, wie Sie den Green Switch vollziehen können.

     

    Hören Sie sich diesen Artikel und andere Blog-Podcasts zu diesem Thema hier an.

    Über den Autor:

    Harry Verhaar

    Harry Verhaar

    Head of Global Public and Government Affairs at Signify

     

     

     

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

    Signify Global Media relations - Professional Lighting
    Claire Phillips

    Telefon: +44 7956 489081

    Email: claire.phillips@signify.com

    Für kommerzielle Anfragen:

    Über Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 6,9 Milliarden Euro im Jahr 2021, rund 37.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Wir haben im Jahr 2020 Klimaneutralität erreicht, sind seit unserem Börsengang sechs Jahre in Folge im Dow Jones Sustainability World Index vertreten und wurden 2017, 2018 und 2019 als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Neuigkeiten von Signify finden Sie im Newsroom, bei Twitter und LinkedIn sowie auf Instagram. Informationen für Investoren finden Sie auf der Seite Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Weitere Blogs

    • Vernetzte Beleuchtung mit LaaS

      November 12, 2024

      Vernetzte Beleuchtung mit LaaS

    • Die überarbeitete EPBD und die Energieeffizienzrichtlinie

      Oktober 07, 2024

      Die überarbeitete EPBD und die Energieeffizienzrichtlinie

    • Vernetzte Beleuchtung und die Energiewende in Städten

      Juni 11, 2024

      Vernetzte Beleuchtung und die Energiewende in Städten