BESbswy
BESbswy
BESbswy
Amerikas Energieeffizienz-Potenzial zu erschließen | Signify
Bleiben Sie über Neuigkeiten und Updates auf dem Laufenden
Vorschläge

    Es ist an der Zeit, Amerikas Energieeffizienzpotenzial zu erschließen

     

    October 4, 2023

     

    Auf der Klimawoche stehen Chancen und Maßnahmen auf der Tagesordnung

    Die Klimawoche NYC wurde am 16. September 2023 mit einem wichtigen Thema eröffnet: "We Can. We Will."

     

    Seit mehreren Jahren weisen Wissenschaftler, Verbände und Unternehmen darauf hin, dass die Technologien zur Begrenzung der globalen Emissionen und der globalen Erwärmung zur Verfügung stehen. Die diesjährigen Wetteranomalien haben deutlicher als je zuvor gezeigt, dass "We Can. We Will." ein moralischer Imperativ ist, der noch nie so dringend befolgt werden musste wie jetzt.

     

    Während die Ziele für die Reduzierung der Treibhausgase und die rechtlichen Rahmenbedingungen auf globaler und nationaler Ebene festgelegt werden, kann der Übergang zu grüner Energie und einer grünen Wirtschaft auf staatlicher und kommunaler Ebene Wurzeln schlagen. Wir müssen uns jedoch auf Lösungen und Maßnahmen konzentrieren, statt auf Probleme und Komplexität.

    Mit dem Inflation Reduction Act (IRA) und dem Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) in den USA, dem Green Deal der EU und anderen Initiativen dieser Art auf der ganzen Welt liegt der Schwerpunkt derzeit auf der Angebotsseite der Energiewende. Der Schwerpunkt liegt auf der Erschließung alternativer Gasquellen (in Europa), dem Ausbau der erneuerbaren Energien und der Nutzung von Kernkraft und Wasserstoff als Energiequellen (auch wenn es länger dauern wird, bis diese rentabel sind).

    Ergänzende Maßnahmen auf der Nachfrageseite bieten eine wichtige Gelegenheit für eine signifikante und schnelle Senkung der Emissionen und Kosten, sowohl durch aktive als auch passive Energieeffizienztechnologien und -lösungen. Energieeffizienz mag wie eine unsichtbare Form der Energie erscheinen, aber in Wirklichkeit treibt sie das Wirtschaftswachstum und die grüne Wirtschaft voran. Sie schafft lokale Arbeitsplätze für die Umsetzung passiver Effizienzmaßnahmen (Einbau von Isolierung und Doppel- oder Dreifachverglasung von Fenstern) und aktiver Effizienzmaßnahmen (Installation von Gebäudemanagementsystemen und Austausch der Beleuchtung in Decken und Straßen). Diese Maßnahmen werden das Wachstum ankurbeln und auch in Zukunft viele Arbeitsplätze schaffen, während gleichzeitig die Energierechnungen gesenkt und Komfort und Sicherheit verbessert werden.

     

    "Die Lösungen für die derzeitige Krise sind bekannt und müssen schnell umgesetzt werden. Sauberer Strom wird das Rückgrat der Net Zero Wirtschaft sein und uns in die Lage versetzen, fast alles zu elektrifizieren, was derzeit Kohlenstoff emittiert", erklärt Alice Steenland, Chief Strategy and Sustainability Officer bei Signify. "In Kombination mit energiesparenden Technologien können wir viel weiter und schneller gehen als heute. Diese Entwicklungen werden zahlreiche Vorteile mit sich bringen, von sauberer Luft bis hin zu verbesserten Lebens- und Arbeitsräumen."

     

    Energieeffiziente Beleuchtung ist ein Bereich, in dem Staaten und Städte schnell Maßnahmen ergreifen können, um sowohl Emissionen als auch Kosten zu senken. Dazu könnte die Umstellung auf LED und angeschlossene LED-Beleuchtung in Straßen, Büros, Fabriken oder anderen gewerblichen und kommunalen Gebäuden gehören.

    Ungefähr die Hälfte der Lichtpunkte auf der Welt sind noch konventionell. Dies zeigt, dass es ein erhebliches Potenzial für einen LED-Umstieg in den kommenden Jahren gibt. Interessanterweise würden Staaten und Städte nicht nur ihre Emissionen und Energierechnungen senken, sondern, wie der World Council on City Data vor einigen Jahren gezeigt hat, kann die Einführung von LED auch nächtliche Verkehrsunfälle um etwa 30 % und die Straßenkriminalität um etwa 20 % reduzieren.

     

    In den USA kann intelligente LED-Beleuchtung zu einer jährlichen Verringerung der Emissionen um 70 Millionen Tonnen CO2 beitragen und 28 Milliarden US-Dollar an Energiekosten einsparen. Diese Einsparungen bringen das Potenzial mit sich, Kapazitäten in den Energienetzen für andere Zwecke zu schaffen, vor allem für die Elektrifizierung von Verkehr und Heizung. 

    Der weltweite durchschnittliche Stromverbrauch eines Haushalts liegt bei etwa 3.500 kW/h pro Jahr - das entspricht in etwa der Strommenge, die man benötigt, um ein Elektrofahrzeug aufzuladen, das im Laufe eines Jahres 10.000 Meilen zurücklegt.

     

    Durch die Umstellung auf LED-Beleuchtung in großem Maßstab können die USA genug Energie sparen, um fast 42 Millionen Wärmepumpen zu betreiben oder 49 Millionen Elektrofahrzeuge pro Jahr aufzuladen. Nimmt man den Bundesstaat New York als Beispiel für die Auswirkungen auf Landesebene, so sind die Zahlen ebenso signifikant und relevant. Eine landesweite Umstellung auf LED-Beleuchtung könnte beispielsweise genug Strom freisetzen, um 2,6 Millionen Wärmepumpen zu betreiben oder 3 Millionen Elektrofahrzeuge pro Jahr aufzuladen.

    US cities can reduce carbon emissions and costs, with connected LED lighting

    "Der Einfluss, den die Energieeffizienz auf den Klimaschutz hat und haben kann, wird oft übersehen und unterschätzt", erklärt Paula Glover, Präsidentin der Alliance to Save Energy. "Ohne die seit 1980 getätigten Investitionen in die Energieeffizienz wären die jährlichen Emissionen um fast 80 % höher als sie derzeit sind. Darüber hinaus schätzt die IEA, dass allein durch Energieeffizienz 40 % der im Pariser Abkommen geforderten Emissionsreduzierungen erreicht werden können."

     

    Aber das ist noch nicht alles, sagt Glover: "Der Wert der Energieeffizienz geht weit über die Verringerung der Kohlenstoffemissionen hinaus und umfasst jährliche Einsparungen bei den Energiekosten in Milliardenhöhe sowie eine höhere Zuverlässigkeit der amerikanischen Energiesysteme."

    Wenn wir in Klimastrategien investieren, bei denen Energieeffizienz an erster Stelle steht, können wir den künftigen Kapazitäts- und Versorgungsbedarf besser definieren, die Tarife der Versorgungsunternehmen positiv beeinflussen, die Energiekosten hinter dem Zähler senken, die Emissionen verringern und die Grundlage für eine gerechte Energiewende schaffen.”

     

    Paula Glover

    President of the Alliance to Save Energy

    Ein kohärenter Plan für die Energiewende, der auf diese Weise aufgebaut ist, kann das Potenzial der Energieeffizienz ausschöpfen. Die Kombination aus erneuerbaren Energien und Energieeffizienz kann den Übergang zu einer dekarbonisierten Gesellschaft doppelt so schnell und doppelt so günstig gestalten, weil die erzeugte saubere Energie nicht zum Ausgleich fossiler Brennstoffe verschwendet wird. Stattdessen wird sie für den Betrieb effizienterer Häuser und Gebäude eingesetzt.

    Es gibt noch mehr positive Nachrichten. Das IRA, das 2022 in Kraft trat, ist eines der bedeutendsten Klimagesetze der Geschichte. Es werden Investitionen in Höhe von mehreren Milliarden Dollar für saubere Technologien bereitgestellt. "Der Inflation Reduction Act und der parteiübergreifende Infrastructure Investment and Jobs Act haben die Finanzierung der Energieeffizienz enorm gesteigert", sagte Lisa Jacobson, Präsidentin des Business Council for Sustainable Energy. "Die beiden Gesetze stellen unter anderem 3,5 Milliarden US-Dollar für die Witterungsanpassung von Häusern in unterversorgten Gemeinden und 8,8 Milliarden US-Dollar für Energieeffizienz-Rabatte für Häuser zur Verfügung. Diese Anreize sind von entscheidender Bedeutung für die Senkung der Energiekosten für die Verbraucher, die Verringerung der Kohlenstoffemissionen in den USA und den Aufbau widerstandsfähiger Stromnetze.

     

    Wenn die Delegierten in New York zur diesjährigen Woche der Klimaverhandlungen eintreffen, müssen sie das diesjährige Motto "We Can. We Will." ganz oben auf ihrer Agenda stehen. Wir brauchen die größte Volkswirtschaft der Welt, um den raschen und positiven Wandel zu beschleunigen und nicht nur das Potenzial der Energieeffizienz zu erschließen, sondern auch die Klimaschutzmaßnahmen entschlossen in einen Wettlauf um eine Netto-Null-Zukunft zu verwandeln, die wir heute brauchen und die künftige Generationen verdienen.

    Werden Sie noch heute aktiv. Finden Sie heraus, wie Sie den Green Switch vollziehen können.
    Hören Sie sich diesen Artikel an und entdecken Sie hier weitere Blog-Podcasts zum Thema.

    Über den Autor:

    Harry Verhaar

    Harry Verhaar

    Head of Public & Government Affairs, Signify

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

    Stefan Zander
    Pressesprecher Signify GmbH
    Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

    Tel: +49 (0) 160 742 90 87

    Email: stefan.zander@signify.com

    Für kommerzielle Anfragen:

    Über Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 6,9 Milliarden Euro im Jahr 2021, rund 37.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Wir haben im Jahr 2020 Klimaneutralität erreicht, sind seit unserem Börsengang sechs Jahre in Folge im Dow Jones Sustainability World Index vertreten und wurden 2017, 2018 und 2019 als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Neuigkeiten von Signify finden Sie im Newsroom, bei Twitter und LinkedIn sowie auf Instagram. Informationen für Investoren finden Sie auf der Seite Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Weitere Blogs

    • Digitales Nachschlagewerk und Assistent für die Beleuchtungsplanung

      Oktober 29, 2024

      Digitales Nachschlagewerk und Assistent für die Beleuchtungsplanung

    • Der Philips Outdoor-Multisensor von Signify wurde zum besten Multifunktionssensor gekürt

      Mai 23, 2023

      Der Philips Outdoor-Multisensor von Signify wurde zum besten Multifunktionssensor gekürt

    • Solarleuchten auf dem Weg zur Nachhaltigkeit

      August 31, 2020

      Solarleuchten auf dem Weg zur Nachhaltigkeit