Bleiben Sie über Neuigkeiten und Updates auf dem Laufenden
Vorschläge

    Vernetzte Beleuchtung mit Light-as-a-Service (LaaS)

    Mit LaaS profitieren Unternehmen von energieeffizienter, hochwertiger Beleuchtung ohne Vorabinvestitionen
    Licht ist ein Muss für jedes Unternehmen, Gebäude oder jede Stadt, aber die Mittel für eine Investition in eine Beleuchtungsmodernisierung zu finden, ist oft nicht einfach oder schlichtweg nicht eingeplant. Anstatt eine große Vorabinvestition für den Kauf, die Installation und die Verwaltung eines neuen Beleuchtungssystems zu tätigen, bietet Light-as-a-Service (LaaS) eine Alternative. Von der ersten Konzeption und Installation bis hin zu Betrieb und Wartung ermöglicht LaaS Unternehmen, in vernetzte, energieeffiziente und hochmoderne Beleuchtung zu investieren und gleichzeitig Einsparungen zu erzielen und den Cashflow vom ersten Tag an zu optimieren.

    Was ist vernetzte Beleuchtung?

     

    Vernetzte Beleuchtung nutzt eine bidirektionale Datenkommunikation, die eine breite Palette von datengestützten Funktionen eröffnet und Vorteile bietet, die über die Beleuchtung hinausgehen.

     

    Vernetzte Beleuchtungssysteme erfassen und speichern zwei Arten von Daten: Betriebsdaten aus dem Beleuchtungssystem selbst – z. B. Betriebsstatus, Energieverbrauch und Brennstunden – und Daten, die über Sensoren, die vom Beleuchtungssystem gehostet werden, aus der beleuchteten Umgebung erfasst werden, z. B. Wetter- und Verkehrsbedingungen, Luftqualität, Luftfeuchtigkeit, Geräuschpegel und Tageslicht. LaaS-Angebote verwenden beide Arten von Daten.

     

    Professionelle vernetzte Beleuchtungssysteme bringen Energieeinsparungen von bis zu 80 % gegenüber herkömmlichen Beleuchtungssystemen und eine deutliche Reduzierung der lichtbedingten Treibhausgasemissionen. Darüber hinaus verbessert die vernetzte Beleuchtung das Erlebnis mit fortschrittlichen Funktionen wie Personalisierung der Beleuchtung, Ortungsdiensten für Innenräume und Umgebungsüberwachung.

     

    Ein offener Systemansatz, der die Integration von vernetzter Beleuchtung mit anderen vernetzten Diensten in einem Gebäude oder einer Gemeinde ermöglicht, kann dazu beitragen, intelligente Ökosysteme aufzubauen, die den neuen Klima-, Gesundheits- und Wohlbefindensstandards wie LEED, WELL und Smart-City-Standards der IEEE SA entsprechen.

    LaaS: Definition des beliebten Modells 

     

    Wie bei anderen As-a-Service-Modellen kauft ein LaaS-Kunde das Beleuchtungsverhalten und eine garantierte Lichtleistung auf Vertragsbasis, anstatt Beleuchtungsprodukte, Netzwerkhardware oder Systemverwaltungstools und -anwendungen zu kaufen und zu verwalten. Der Kunde genießt somit alle Vorteile einer gezielten und richtig gesteuerten professionellen Beleuchtung, jedoch ohne die für ein solches System typischerweise erforderlichen Investitionen (CAPEX).

     

    Konnektivität und Cloud Computing machen LaaS für professionelle Organisationen verschiedener Art sowohl möglich als auch attraktiv. Mit Cloud-basierter Lichtmanagement-Software kann ein LaaS-Anbieter wie Signify alle Beleuchtungsanlagen eines Kunden über web- und browserbasierte Dashboards und Softwareanwendungen aus der Ferne überwachen, verwalten und steuern. 

     

    Systemtechniker können alle Lichtpunkte in Echtzeit überwachen, auf aktuelle Leistungs- und Statusdaten zugreifen und Lichtpunkte bei Bedarf manuell steuern. Die Systemautomatisierung reduziert die Komplexität der Wartung und die Reparaturzeiten radikal und stellt die Betriebszeit und Leistung der Beleuchtung sicher und senkt gleichzeitig die Kosten.

    Finanzierung von Beleuchtungsdienstleistungen

     

    Bei LaaS kauft ein Kunde Licht anstelle eines Beleuchtungssystems. Ohne Anzahlungen oder Vorabinvestitionen können Unternehmen sofortige Einsparungen, einen positiven monatlichen Cashflow vom ersten Tag an, verbesserte Einsparungen durch Steueranreize für Versorgungsunternehmen und staatliche Behörden sowie niedrigere Wartungskosten genießen.

    Beispiel für ein LaaS-Finanzmodell und ein Amortisationsszenario
    Die Finanzierung von LaaS ermöglicht es den Nutzern, auf fortschrittliche Beleuchtungslösungen zuzugreifen, ohne im Voraus investieren zu müssen. Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen, erhebliche Anschaffungskosten zu vermeiden und gleichzeitig schnell von konventionellen auf energieeffiziente Beleuchtungstechnologien umzusteigen. Dieses Modell kann auch Energieleistungsverträge umfassen, bei denen die Zahlungen an die Energieeinsparungen gebunden sind, die durch die modernisierten Systeme erzielt werden.

    Ohne Anzahlungen oder Vorabinvestitionen können Unternehmen vom ersten Tag an sofortige Einsparungen und einen positiven monatlichen Cashflow genießen.”

    LaaS in Aktion

     

    Im Jahr 2022 hat die NSG Group mit Signify zusammengearbeitet, um an ihren Standorten in Lathom und Redditch in Großbritannien eine Reihe modernster intelligenter Beleuchtungstechnologie zu installieren. Die Modernisierung der Beleuchtung steht im Einklang mit dem Ziel des Unternehmens, der weltweit führende Anbieter von Hochleistungsglas- und Verglasungslösungen zu sein, um die Energieeffizienzmaßnahmen und -vorschriften in Gebäuden zu unterstützen.

     

    Die NSG Group hat eine LaaS-Vereinbarung mit Signify unterzeichnet, die schlüsselfertige Installations- und Ausführungsservices ohne Vorabinvestitionen oder Kosten umfasst. Das System sorgte für sofortige Einsparungen, einen positiven Cashflow und die Gewissheit einer kontinuierlichen Wartung und garantierte eine hohe Leistung über die gesamte Laufzeit des Zehnjahresvertrags.

     

    Die Standorte des Unternehmens sollen durch die neue energieeffiziente Lösung jährlich 170 Tonnen CO2 einsparen. Darüber hinaus bieten die drahtlos gesteuerten LED-Leuchten, die Signify installiert hat, eine Reihe von Vorteilen für die Smart Factory, darunter datengestützte Erkenntnisse, die bei betrieblichen Entscheidungen helfen können.

     

    Zur Unterstützung der Nachhaltigkeitsstrategie von Leonardo UK hat das Luft- und Raumfahrtunternehmen einen zehnjährigen LaaS-Vertrag mit Signify unterzeichnet, der die schlüsselfertige Installation von LED-Beleuchtung mit der Lichtmanagementsoftware Interact in 14 Gebäuden am Standort Yeovil in Somerset County umfasst. Die Beleuchtung in jedem Gebäude wurde sorgfältig gestaltet, um eine sichere und produktive Arbeitsumgebung für die 3.300 hochqualifizierten Mitarbeiter*innen zu gewährleisten.

     

    Der Leonardo-Vertrag ist leistungsbasiert und garantiert Lichtstärke, Energie und Betriebszeit für die gesamte Vertragslaufzeit. Das neue Beleuchtungssystem erforderte keine Vorabinvestitionen von Leonardo. Stattdessen zahlt das Unternehmen Signify eine jährliche Betriebsgebühr, die es ihm ermöglicht, ab dem ersten Jahr Einsparungen in bar zu erzielen. Nach Abschluss des Programms sollen die standortbezogenen CO2-Emissionen von Leonardo um schätzungsweise 725 Tonnen pro Jahr reduziert werden.

    Beschleunigung der Auswirkungen auf den Klimaschutz

     

    Im Jahr 2024 veröffentlichte Signify einen Climate Transition Plan, der die Schlüsselrolle energieeffizienter Produkte und Dienstleistungen bei der Steigerung der Energieeffizienz und der Reduzierung von Treibhausgasemissionen hervorhebt. Dies ist besonders wichtig für Beleuchtungsprodukte und -systeme, da die Nutzungsphase von Beleuchtungsprodukten in der Regel mehr als 99 % der Gesamtemissionen über den Lebenszyklus eines Produkts ausmacht.

     

    Der Einsatz energieeffizienterer Produkte zur Steigerung der Energieeffizienz scheint selbstverständlich, aber der Übergang zu energieeffizienten Produkten und deren effektivste Nutzung ist nicht offensichtlich. Aus diesem Grund verwendet Signify ein End-to-End-LaaS-Modell, das in jeder Servicephase explizite Energieeffizienzziele definiert.

     

    In der Planungs- und Entwurfsphase werden die vorhandenen Beleuchtungsanlagen eines Kunden bewertet, sie mit dem Projektumfang und den Effizienzzielen verglichen und verbesserungswürdige Bereiche identifiziert. Bei der Baseline-Messung werden die aktuellen Lichtverhältnisse und der Energieverbrauch bewertet.

     

    Es wird eine detaillierte Lichtplanungslösung erstellt, die auf Auditdaten und Geschäftszielen basiert. Das Systemdesign umfasst Steuerungsempfehlungen zur Maximierung von Energieeinsparungen bei gleichzeitiger Minimierung der Betriebskosten, das Service-Design identifiziert KPIs und einen Verifizierungsplan, um den Betrieb des Systems im Einklang mit den Geschäftszielen zu halten, und ein umfassender Business Case beschreibt die finanziellen Auswirkungen der vorgeschlagenen Lösung.

     

    In der Phase der Systemausführung wird durch eine effiziente und professionelle Installation und Inbetriebnahme sichergestellt, dass alle Aspekte des Beleuchtungssystems so umgesetzt werden, dass die Ziele für Energieeffizienz und CO2-Reduktion erreicht werden können.

     

    In der Betriebsphase überwacht Signify weiterhin die Leistung des Beleuchtungssystems, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert, überprüft den Systembetrieb, berät bei Fehlern und verwaltet Inhalte (falls erforderlich). Dies geschieht sowohl vor Ort beim Kunden als auch aus der Ferne über die Lichtmanagement-Software.

     

    In der Wartungs- und Optimierungsphase werden wiederkehrende Dienstleistungen erbracht, die die Wartung und Reparatur der Beleuchtungslösung nach Bedarf, die Optimierung der Leistung während der gesamten Vertragslaufzeit und die Überprüfung der vereinbarten Leistung umfassen. Dazu gehören vorbeugende und korrektive Wartung, Ersatzteilversorgung, Dokumentation und Schulung, Datenanalyse, Reporting und Beratung sowie Systemoptimierung.

    Über den Autor

    Mario Giordano
    Mario Giordano
    Global Head of Public & Government Affairs, Signify

    Zeit für Green Switch

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

    Stefan Zander
    Pressesprecher Signify GmbH
    Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

    Tel: +49 (0) 160 742 90 87

    Email: stefan.zander@signify.com

    Für kommerzielle Anfragen:

    Über Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 6,9 Milliarden Euro im Jahr 2021, rund 37.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Wir haben im Jahr 2020 Klimaneutralität erreicht, sind seit unserem Börsengang sechs Jahre in Folge im Dow Jones Sustainability World Index vertreten und wurden 2017, 2018 und 2019 als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Neuigkeiten von Signify finden Sie im Newsroom, bei Twitter und LinkedIn sowie auf Instagram. Informationen für Investoren finden Sie auf der Seite Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Weitere Blogs

    • Vernetzte Beleuchtung mit LaaS

      November 12, 2024

      Vernetzte Beleuchtung mit LaaS

    • Die überarbeitete EPBD und die Energieeffizienzrichtlinie

      Oktober 07, 2024

      Die überarbeitete EPBD und die Energieeffizienzrichtlinie

    • Vernetzte Beleuchtung und die Energiewende in Städten

      Juni 11, 2024

      Vernetzte Beleuchtung und die Energiewende in Städten