31. Oktober 2022
31. Oktober 2022
Europäische Städte aller Größenordnungen sehen sich mit der Tatsache konfrontiert, dass ihre Gebäude, Straßen und kommunalen Dienstleistungen noch nicht grün oder effizient genug sind, um die Energie-, Klima- und Wirtschaftskrisen, mit denen sie heute konfrontiert sind, erfolgreich zu bewältigen.
Es gibt bereits viele Initiativen zum Ausbau der erneuerbaren Energiequellen und zur Entwicklung der vernetzten Infrastruktur, die die Städte benötigen, aber Umfang und Tempo dieser Programme bleiben weit hinter dem erforderlichen umfassenden Wandel zurück.
"Wir haben einen großen Schwerpunkt auf die Umstellung der Energiequellen gelegt, und das hat nach wie vor hohe Priorität, aber die Menschen erkennen, dass wir in Verzug sind und der Aufbau der Versorgung mit grüner Energie Zeit braucht", sagt Alice Steenland, Chief Strategy and Sustainability Officer und Mitglied des Führungsteams bei Signify.
Die Steigerung der Energieeffizienz steht dabei im Mittelpunkt. Vernetzte LED-Beleuchtung mit dem Potenzial, den beleuchtungsbedingten Energieverbrauch im Vergleich zu Alternativen um bis zu 80 % zu senken, kann hier eine wichtige Rolle spielen - nicht nur, um den Energieeffizienzbedarf kurzfristig zu decken, sondern auch, um die Lebensqualität zu verbessern und die Umwelt langfristig zu schützen.
Die Umstellung aller Lichtpunkte in den 27 EU-Mitgliedstaaten auf LED könnte beispielsweise 65,1 Milliarden Euro an Energiekosten einsparen und die CO2-Emissionen um 50,9 Millionen Tonnen verringern, was den jährlichen Emissionen von fast 20 Millionen Autos oder über 184 Kohlekraftwerken entspricht.
Darüber hinaus würden die jährlichen Energieeinsparungen, die durch die Umstellung aller Lichtpunkte in der EU auf LED erzielt werden, die Kapazität schaffen, um 55 Millionen Elektroautos aufzuladen oder 47 Millionen Wärmepumpen zu betreiben und so den Verkehrsbedarf und die steigenden Energiekosten zu decken.
Auf Länderebene sind die Zahlen ähnlich überzeugend. Eine vollständige Umstellung auf LED-Beleuchtung in Deutschland würde zu Energieeinsparungen führen, die der Gesamtmenge an Strom entsprechen, die das Land aus russischem Gas erzeugt. Und in Frankreich würden durch die Umstellung 70 % des mit fossilen Brennstoffen erzeugten Stroms eingespart.
Ebenso wichtig - vielleicht sogar noch wichtiger - ist es, sich darauf zu konzentrieren, was die Kommunen tun können. Harry Verhaar, Head of Global Public and Government Affairs bei Signify, erklärt: "Auf nationaler Ebene brauchen wir Verpflichtungen und Zeitpläne für die Kohlenstoffneutralität, aber die wirkliche Reduzierung der Emissionen und die tatsächliche Umsetzung muss auf Stadtebene erfolgen“.
Die Umstellung auf LED würde beispielsweise genug Strom einsparen, um jährlich fast 60.000 Autos in einer großen Metropole und etwa 10.000 in einer mittelgroßen Stadt aufzuladen. Szenarien wie diese zeigen, dass die Summe vieler kleinerer Projekte eine enorme Wirkung in einem Land oder einer Region haben kann.
"Die Städte mögen denken, dass der Ersatz von Infrastrukturen vor dem Ende ihrer Nutzungsdauer in gewisser Weise unwirtschaftlich ist, aber das Gegenteil ist der Fall", sagt Verhaar.
Die Erschließung des enormen Potenzials der Energieeffizienz ist ein Lotterielos für Europa. Sie reduziert die Kohlenstoffemissionen erheblich, führt zu beträchtlichen Einsparungen bei den Energierechnungen für Städte, Verbraucher und Unternehmen, minimiert die Abhängigkeit von Gasimporten und setzt Kapazitäten frei, die für die Elektrifizierung von Heizung und Verkehr genutzt werden können.
Für die Kommunen ist es jetzt an der Zeit, in Sachen Energieeffizienz zu handeln. Die Umstellung von konventioneller, energieeffizienter Beleuchtung auf hocheffiziente LED und vernetzte LED-Beleuchtung ist für Städte jeder Größe ein einfacher Gewinn. Sofortiges Handeln wird dazu beitragen, Europa auf den im Europäischen Green Deal festgelegten Weg zu bringen. Wenn Sie die potenziellen Vorteile gegen die aktuellen Krisen abwägen, können Sie es sich nicht leisten, nicht zu handeln.
Wechseln Sie noch heute. Entdecken Sie mehr, hier.
Signify Global Media relations - Professional Lighting
Claire Phillips
Tel: +44 7956 489081
Email: claire.phillips@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 6,9 Milliarden Euro im Jahr 2021, rund 37.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Wir haben im Jahr 2020 Klimaneutralität erreicht, sind seit unserem Börsengang sechs Jahre in Folge im Dow Jones Sustainability World Index vertreten und wurden 2017, 2018 und 2019 als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Neuigkeiten von Signify finden Sie im Newsroom, bei Twitter und LinkedIn sowie auf Instagram. Informationen für Investoren finden Sie auf der Seite Investor Relations.