Bleiben Sie über Neuigkeiten und Updates auf dem Laufenden
Vorschläge

    Dekorativ und praktisch - Mobiles LED-Lichtie neue LivingColors Bloom


    Mobiles LED-Licht

    September 14, 2011
    September 2, 2010
    September 2, 2010
    März 2, 2011
    März 2, 2011

    Wohnraumverschönerung durch Licht ist eine praktische, kostengünstige und variable Möglichkeit, das Zuhause je nach Stimmung in eine Wohlfühloase zu verwandeln. Gerade in den Abendstunden schafft warmes, weiches Licht Ruhe und Entspannung nach einem anstrengenden Tag. Die neuen Philips CandleLights und SpotOn-Strahler auf LED-Basis sind Bestandteil einer neuen Kollektion gleichermaßen dekorativer und funktionaler LED-Leuchten, die nicht nur schön aussehen, sondern Anwendern auch die Möglichkeit bieten, Licht überall dort zu platzieren, wo es gewünscht wird.

     

    CandleLights und TeaLights
    Ein attraktiver Blickfang für innen wie außen sind die neuen Philips Candle- und TeaLights. Sie erzeugen einen Lichteffekt, der vom echten Kerzenlicht kaum zu unterscheiden ist. Das sanfte Flackern und das warme Glühen verleiht jeder Umgebung ein außergewöhnliches Ambiente und eine angenehme Atmosphäre. Dabei gibt es keine Gefahr durch offene Flammen oder heißes Wachs, zudem verbreiten sie weder Ruß noch Rauch und erlöschen selbst bei starker Luftbewegung nicht. Sie sind nicht nur schön anzusehen, sondern damit auch eine sichere Alternative zu Wachskerzen. Das wetterfeste Design ermöglicht auch den Betrieb im Freien und damit werden die Philips Candle- und TeaLights zu einem idealen Licht Accessoire für Balkon und Terrasse.

     

    Die Kerzengläser aus hochwertigem, satiniertem Glas wirken dezent und verleihen den LED-Lichtern ein dekoratives Aussehen. Ihr Betrieb erfolgt über einen integrierten Akkumulator, der nach zehn Stunden Ladezeit ebenso lange Energie für effektvolles Licht liefert. Das Aufladen erfolgt induktiv, also ohne Kabelverbindung zu den Candle- oder TeaLights. Sie können während des Aufladens jederzeit einfach aus der Ladestation genommen und an den gewünschten Ort gestellt werden. Ein- und ausgeschaltet werden sie durch einfaches Kippen.

     

    SpotOn
    Auch die Produktreihe SpotOn hat Philips erweitert. Dieses batteriegetriebene, mobile LED-Licht bietet Licht überall dort, wo es benötigt wird, aber kein elektrischer Anschluss vorhanden ist, wie zum Beispiel in Kleiderschränken. Eine präzise Ausrichtung, unabhängig vom Einsatzort, ermöglicht das mobile SpotOn mit dreh- und schwenkbaren LED-Modulen. Damit lässt sich das Licht exakt dorthin lenken, wo es tatsächlich gebraucht wird. Aktiviert wird die Beleuchtung durch einen Bewegungssensor. Ein separater Lichtschalter ist nicht mehr nötig. Ein Tageslichtsensor verhindert, dass sich das Licht bei ausreichend Umgebungshelligkeit ungewollt einschaltet. Das sorgt für einen energieeffizienten Betrieb und eine längere Nutzungsdauer der Batterien. Wie alle SpotOn-Produkte verfügen sie über ein kräftiges weißes Licht, dessen Niveau sich bei der neuen Produktreihe stufenlos auf die gewählte Anwendung einstellen lässt. Alle Modelle lassen sich einfach installieren: per Schraube, Magnet oder Klebeband.

     

    Unverbindliche Preisempfehlungen und Verfügbarkeiten:

     

    Naturelle CandleLights: (2er- und 3er-Set), erhältlich ab Oktober, ab 29,99 Euro

    Naturelle TeaLights: (3er- und 5er-Set), erhältlich ab Oktober, ab 34,99 Euro

    Alle sind auch einzeln als Ergänzung ab 7,99 Euro (UVP) erhältlich.

     

    SpotOn Original (in Weiß, Silber und Schwarz): erhältlich ab Oktober, 9,99 Euro
    SpotOn Flex (in Weiß, Silber und Schwarz): erhältlich ab Oktober, 10,99 Euro
    SpotOn 360° (in Weiß und Silber): erhältlich ab Oktober, 12,99 Euro
    SpotOn 360° Duo (in Weiß und Silber): erhältlich ab Oktober, 14,99 Euro

     

    Mehr Informationen zur Wohnraumbeleuchtung unter www.philips.de/lichtkannmehr

    CandleLights
    Ecomoods Außenleuchten
    Ecomoods Außenleuchten
    Ecomoods Außenleuchten
    Lichtakzente

    CandleLights

    TeaLights

       

    Weitere Informationen nur für Journalisten:      
    Bernd Glaser
    Unternehmenskommunikation
    Lighting
    Lübeckertordamm 5
    20099 Hamburg

    Tel: +49 (0)40 2899 2263
    Fax: +49 (0)40 2899 2786
    Email: Bernd.Glaser@signify.com .        

         

    Über Royal Philips Electronics

    Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 60 Ländern weltweit etwa 116.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 23 Milliarden Euro im Jahr 2009 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Flat-TVs, Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten. Philips erzielte 2009 in Deutschland einen Umsatz von knapp 3,4 Milliarden Euro und beschäftigt hier 6.900 Mitarbeiter.
    Mehr über Philips im Internet: www.philips.de

    Weitere Informationen für Konsumenten und Händler:

    Wir bitten um Verständnis, dass der genannte Kontakt exklusiv unseren Medienpartnern zur Verfügung steht. Endkonsumenten und Händler erhalten Informationen über unser 
    Support Center.      

    Über Royal Philips Electronics

     

    Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 60 Ländern weltweit etwa 116.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 23 Milliarden Euro im Jahr 2009 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Flat-TVs, Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten. Philips erzielte 2008 in Deutschland einen Umsatz von knapp 3,5 Milliarden Euro und beschäftigt hier gut 7.000 Mitarbeiter.


    Weitere Informationen für Konsumenten und Händler:

      Wir bitten um Verständnis, dass der genannte Kontakt exklusiv unseren Medienpartnern zur Verfügung steht. Endkonsumenten und Händler erhalten Informationen über unser Support Center.

     

    Über Royal Philips Electronics

     

    Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 60 Ländern weltweit etwa 116.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 23 Milliarden Euro im Jahr 2009 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Flat-TVs, Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten. Philips erzielte 2008 in Deutschland einen Umsatz von knapp 3,5 Milliarden Euro und beschäftigt hier gut 7.000 Mitarbeiter.


    Weitere Informationen für Konsumenten und Händler:

      Wir bitten um Verständnis, dass der genannte Kontakt exklusiv unseren Medienpartnern zur Verfügung steht. Endkonsumenten und Händler erhalten Informationen über unser Support Center.