Das Badezimmer ist wohl einer der wichtigsten Räume in Haus und Wohnung, sei es als Ort der Entspannung am Ende eines anstrengenden Tages oder für die täglichen Pflege- und Schönheitsrituale. Obwohl die Zeit, die wir im Badezimmer verbringen – im Vergleich zu anderen Wohnräumen – relativ kurz ist, ist der Aufenthalt von besonderer Bedeutung, denn hier beginnt und endet meist der Tag.
Nicht zuletzt deshalb sollte auf die Einrichtung und Ausstattung viel Sorgfalt gelegt werden. Die Beleuchtung spielt dabei eine entscheidende Rolle. Mit seiner neuen, hochwertigen Leuchtenkollektion myBathroom bietet Philips den Anwendern jetzt vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Ob zur Allgemein-, Akzent- oder Spiegelbeleuchtung, sie bieten – je nach Funktion – nicht nur das richtige Licht, sondern schaffen auch mehr Ambiente und sorgen für die nötige Sicherheit.
Der Begriff „myBathroom“ steht für die individuelle Gestaltung des Badezimmers. Dazu gibt es unterschiedliche Produktfamilien in elegantem, einheitlichem Stil. Als Lichtquellen dienen entweder Energiespar-, Halogenlampen oder LEDs. Gemeinsam ist ihnen, dass sie konsequent für den Einsatz im Badezimmer konzipiert sind. Mit den Schutzarten IP 44 oder IP 65 für die Dusch-Spots sind sie spritz- oder strahlwassergeschützt und bieten optimalen Schutz im Betrieb.
Erhältlich sind myBathroom-Leuchten als Decken- und Wandleuchten für die gleichmäßig helle oder stimmungsvoll akzentuierte Ausleuchtung des Badezimmers und als Spiegelleuchten für die perfekte Schönheitspflege. Eine speziell entwickelte LED-Einbauleuchte für die Dusche schafft beste Sehbedingungen zur täglichen Körperpflege auch im Nassbereich. Jedes Produkt aus der Reihe myBathroom ist aus hochwertigen Materialien elegant gestaltet, einfach zu installieren und passt in jedes Badezimmer. Zur Auswahl stehen die Leuchten in den Farben Weiß und Chrom, integrierte Schalter sind unauffällig und dennoch praktisch platziert und stören nicht den harmonischen Gesamteindruck des Designs.
Wie bei allen Beleuchtungslösungen von Philips verbindet auch die Produktreihe myBathroom Funktionalität, Design und Lichtambiente perfekt miteinander. Vielseitig zeigen sich besonders die LED-Leuchten. Sie lenken das Licht genau dorthin, wo es gebraucht wird, fokussieren es, wo es nötig ist und setzen Akzente, wo sie gewünscht sind. Für eine stimmungsvolle Umgebung und die individuellen Ansprüche lässt sich das Lichtniveau überdies stufenlos verändern, entspannend am Abend, anregend am Morgen oder gleichmäßig hell, für gute Sehbedingungen zur Körperpflege und ein Optimum an Sicherheit. Das hochwertige, warmweiße, glühlampenähnliche Licht ist angenehm und schafft eine Atmosphäre, die jedem Anspruch gerecht wird. Noch nie war es einfacher, sich eine perfekte, individuelle und energieeffiziente Badezimmerbeleuchtung zu schaffen.
Mehr Informationen zur Wohnraumbeleuchtung unter www.philips.de/lichtkannmehr
Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 60 Ländern weltweit etwa 116.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 23 Milliarden Euro im Jahr 2009 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Flat-TVs, Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten. Philips erzielte 2008 in Deutschland einen Umsatz von knapp 3,5 Milliarden Euro und beschäftigt hier gut 7.000 Mitarbeiter.
Weitere Informationen für Konsumenten und Händler:
Wir bitten um Verständnis, dass der genannte Kontakt exklusiv unseren Medienpartnern zur Verfügung steht. Endkonsumenten und Händler erhalten Informationen über unser Support Center. |
Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 60 Ländern weltweit etwa 116.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 23 Milliarden Euro im Jahr 2009 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Flat-TVs, Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten. Philips erzielte 2008 in Deutschland einen Umsatz von knapp 3,5 Milliarden Euro und beschäftigt hier gut 7.000 Mitarbeiter.
Weitere Informationen für Konsumenten und Händler:
Wir bitten um Verständnis, dass der genannte Kontakt exklusiv unseren Medienpartnern zur Verfügung steht. Endkonsumenten und Händler erhalten Informationen über unser Support Center. |