Bleiben Sie über Neuigkeiten und Updates auf dem Laufenden
Vorschläge

    Philips Arcitone LED-Leuchten


    Anspruchsvolle Modelle für stilbewusstes Wohnen

    November 28, 2011
    September 2, 2010
    September 2, 2010
    März 2, 2011
    März 2, 2011

    Arcitone heißt eine Reihe architektonisch anspruchsvoller Wohnraumleuchten von Philips, die neuste Technik, attraktives Design und hochwertiges Lichtambiente miteinander verbindet. Die Arcitone LED-Leuchten wurden speziell für ein modernes Interieur mit klaren Linien konzipiert, in das sie sich harmonisch einfügen, ohne es zu dominieren. Dennoch sind sie ein dezenter Blickfang. Mit ihrem Designkonzept machen die Pendel- und Deckenleuchten in nahezu allen modernen Wohnumgebungen eine gute Figur und setzen diese perfekt in Szene.

     

    Ebenso innovativ wie das Designkonzept ist auch die intelligente Bedienung. Einige Arcitone Modelle lassen sich schalterlos steuern. Eine kurze Handbewegung unterhalb des integrierten Bewegungssensors genügt und das Licht wird ein- oder ausgeschaltet oder gedimmt. Dank der LED-Technologie sind Arcitone Leuchten besonders energieeffizient und sparen im Vergleich zu herkömmlichen Lichtquellen bis zu 80 Prozent Energie.

     

    ARCITONE Pendelleuchte
    Arcitone Pendelleuchten scheinen im Raum zu schweben und sind in ihrer Form konsequent puristisch gestaltet. Bei näherem Hinsehen offenbart sich ihre raffinierte Technik. Denn Herzstück und Lichtquelle der Arcitone LED-Pendelleuchte sind je nach Ausführung bis zu drei flache, schwenkbare LED-Module. Sie sehen aus wie eine Compact Disc (CD) und geben ein blendfreies, warmweißes Licht ab. Erzeugt wird es von sechs ringförmig angeordneten 2,5 Watt Hochleistungsleuchtdioden. Die Anordnung der LED-Discs im Aluminiumleuchtenkörper vermittelt den Eindruck, das Licht käme aus dem Nichts. Der Lichtstrom je LED-Disc ist vergleichbar einer 40-Watt-Lampe. Das glühlampenähnliche Licht hat eine Farbtemperatur von 2.700 Kelvin und ist dimmbar. Ob direkte oder indirekte Beleuchtung oder beides kombiniert, durch leichtes Antippen der LED-Module lässt sich jederzeit die gewünschte Lichtatmosphäre im Handumdrehen auswählen. Die Arcitone Pendelleuchten sind in Weiß oder Anthrazit im Leuchtenfachhandel erhältlich. Unverbindliche Preisempfehlung: 999,99 Euro.

     

    ARCITONE LED-Deckenstrahler
    Arcitone LED-Spots fügen sich diskret in die Architektur ein und sind dennoch ein attraktiver Blickfang. Dank der schwenkbaren LED-Discs ermöglichen sie eine perfekte, hochwertige Beleuchtung der Wohnräume sowie die gezielte Inszenierung einzelner Bereiche. Der flache Aluminiumleuchtenkörper ist mit einer oder zwei Hochleistungs-LED-Discs mit je 15 Watt ausgestattet, die ein kräftiges, warmweißes (2.700 Kelvin) und vor allem blendfreies Licht abgeben. Mit Hilfe eines handelsüblichen Phasenabschnittsdimmers lässt sich das Beleuchtungsniveau entsprechend variieren. Die Arcitone Deckenstrahler, die unlängst mit dem iF-Designpreis ausgezeichnet wurden, gibt es in den Farben Weiß und Anthrazit. Unverbindliche Preisempfehlungen: 299,99 Euro für die einflammige und 599,99 Euro für die zweiflammige Leuchte.

     

    Mehr Informationen zur kreativen Wohnraumbeleuchtung unter www.philips.de/lichtkannmehr

     

     

     

    Arcitone heißt eine Reihe architektonisch anspruchsvoller Wohnraumleuchten von Philips, die neuste Technik, attraktives Design und hochwertiges Lichtambiente miteinander verbindet. Die Arcitone LED-Leuchten wurden speziell für ein modernes Interieur mit klaren Linien konzipiert, in das sie sich harmonisch einfügen, ohne es zu dominieren. Dennoch sind sie ein dezenter Blickfang. Mit ihrem Designkonzept machen die Pendel- und Deckenleuchten in nahezu allen modernen Wohnumgebungen eine gute Figur und setzen diese perfekt in Szene.

     

    Ebenso innovativ wie das Designkonzept ist auch die intelligente Bedienung. Einige Arcitone Modelle lassen sich schalterlos steuern. Eine kurze Handbewegung unterhalb des integrierten Bewegungssensors genügt und das Licht wird ein- oder ausgeschaltet oder gedimmt. Dank der LED-Technologie sind Arcitone Leuchten besonders energieeffizient und sparen im Vergleich zu herkömmlichen Lichtquellen bis zu 80 Prozent Energie.

     

    ARCITONE Pendelleuchte
    Arcitone Pendelleuchten scheinen im Raum zu schweben und sind in ihrer Form konsequent puristisch gestaltet. Bei näherem Hinsehen offenbart sich ihre raffinierte Technik. Denn Herzstück und Lichtquelle der Arcitone LED-Pendelleuchte sind je nach Ausführung bis zu drei flache, schwenkbare LED-Module. Sie sehen aus wie eine Compact Disc (CD) und geben ein blendfreies, warmweißes Licht ab. Erzeugt wird es von sechs ringförmig angeordneten 2,5 Watt Hochleistungsleuchtdioden. Die Anordnung der LED-Discs im Aluminiumleuchtenkörper vermittelt den Eindruck, das Licht käme aus dem Nichts. Der Lichtstrom je LED-Disc ist vergleichbar einer 40-Watt-Lampe. Das glühlampenähnliche Licht hat eine Farbtemperatur von 2.700 Kelvin und ist dimmbar. Ob direkte oder indirekte Beleuchtung oder beides kombiniert, durch leichtes Antippen der LED-Module lässt sich jederzeit die gewünschte Lichtatmosphäre im Handumdrehen auswählen. Die Arcitone Pendelleuchten sind in Weiß oder Anthrazit im Leuchtenfachhandel erhältlich. Unverbindliche Preisempfehlung: 999,99 Euro.

     

    ARCITONE LED-Deckenstrahler
    Arcitone LED-Spots fügen sich diskret in die Architektur ein und sind dennoch ein attraktiver Blickfang. Dank der schwenkbaren LED-Discs ermöglichen sie eine perfekte, hochwertige Beleuchtung der Wohnräume sowie die gezielte Inszenierung einzelner Bereiche. Der flache Aluminiumleuchtenkörper ist mit einer oder zwei Hochleistungs-LED-Discs mit je 15 Watt ausgestattet, die ein kräftiges, warmweißes (2.700 Kelvin) und vor allem blendfreies Licht abgeben. Mit Hilfe eines handelsüblichen Phasenabschnittsdimmers lässt sich das Beleuchtungsniveau entsprechend variieren. Die Arcitone Deckenstrahler, die unlängst mit dem iF-Designpreis ausgezeichnet wurden, gibt es in den Farben Weiß und Anthrazit. Unverbindliche Preisempfehlungen: 299,99 Euro für die einflammige und 599,99 Euro für die zweiflammige Leuchte.

     

    Mehr Informationen zur kreativen Wohnraumbeleuchtung unter www.philips.de/lichtkannmehr

    ARCITONE Pendelleuchte
    Ecomoods Außenleuchten
    Ecomoods Außenleuchten
    Ecomoods Außenleuchten

    ARCITONE Pendelleuchte Lifestyle
    ARCITONE Pendelleuchte Lifestyle
    ARCITONE Pendelleuchte Lifestyle

    Download Presseinformation

       

    Weitere Informationen nur für Journalisten:      
    Bernd Glaser
    Unternehmenskommunikation
    Lighting
    Lübeckertordamm 5
    20099 Hamburg

    Tel: +49 (0)40 2899 2263
    Fax: +49 (0)40 2899 2786
    Email: Bernd.Glaser@signify.com .        

         

    Über Royal Philips Electronics

    Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 60 Ländern weltweit etwa 116.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 23 Milliarden Euro im Jahr 2009 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Flat-TVs, Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten. Philips erzielte 2009 in Deutschland einen Umsatz von knapp 3,4 Milliarden Euro und beschäftigt hier 6.900 Mitarbeiter.
    Mehr über Philips im Internet: www.philips.de

    Weitere Informationen für Konsumenten und Händler:

    Wir bitten um Verständnis, dass der genannte Kontakt exklusiv unseren Medienpartnern zur Verfügung steht. Endkonsumenten und Händler erhalten Informationen über unser 
    Support Center.      

    Über Royal Philips Electronics

     

    Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 60 Ländern weltweit etwa 116.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 23 Milliarden Euro im Jahr 2009 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Flat-TVs, Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten. Philips erzielte 2008 in Deutschland einen Umsatz von knapp 3,5 Milliarden Euro und beschäftigt hier gut 7.000 Mitarbeiter.


    Weitere Informationen für Konsumenten und Händler:

      Wir bitten um Verständnis, dass der genannte Kontakt exklusiv unseren Medienpartnern zur Verfügung steht. Endkonsumenten und Händler erhalten Informationen über unser Support Center.

     

    Über Royal Philips Electronics

     

    Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 60 Ländern weltweit etwa 116.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 23 Milliarden Euro im Jahr 2009 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Flat-TVs, Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten. Philips erzielte 2008 in Deutschland einen Umsatz von knapp 3,5 Milliarden Euro und beschäftigt hier gut 7.000 Mitarbeiter.


    Weitere Informationen für Konsumenten und Händler:

      Wir bitten um Verständnis, dass der genannte Kontakt exklusiv unseren Medienpartnern zur Verfügung steht. Endkonsumenten und Händler erhalten Informationen über unser Support Center.