Bleiben Sie über Neuigkeiten und Updates auf dem Laufenden
Vorschläge

    Philips erhält insgesamt 31 iF Design Awards


    Auszeichnung für Produktkommunikation, Materialien und Verpackungen

    November 30, 2011
    September 2, 2010
    September 2, 2010
    März 2, 2011
    März 2, 2011

    Philips kann sich in diesem Jahr über sage und schreibe 31 iF Design Awards für Produktkommunikation, Materialien und Verpackung freuen. Neun davon wurden für Philips Wohnraumleuchten vergeben. Für die Auszeichnungen in 2012 haben sich erstmals die iF-Juroren aus den Bereichen Material-, Verpackungs- und Produktkommunikationsdesign zusammengesetzt und gemeinsam Kandidaten ausgewählt, die für ihr exzellentes Design einen iF Award verdienen.

     

    „Wir arbeiten kontinuierlich daran, vom Konzept bis zur Produktion innovative Ideen zu verwirklichen, um so Designs zu kreieren, die für Verbraucher und Unternehmen gleichermaßen sinnvoll sind. Die 31 iF-Auszeichnungen sind eine großartige Anerkennung unserer Produkte, unserer Designteams und des gesamten Philips Konzerns“, kommentiert Sean Carney, Chief Design Officer, Philips Design.

     

    Folgende Produkte von Philips Lighting wurden ausgezeichnet:

     

    Arcitone Deckenstrahler
    Die flachen, schwenkbaren LED-Discs der attraktiven Arcitone-Leuchte ermöglichen eine perfekte, hochwertige Beleuchtung der Wohnräume sowie die gezielte Inszenierung einzelner Bereiche. 

     

    Lirio Cielo
    Lirio verbindet traditionelle Formen mit innovativer Technologie. Bei der Cielo wird das Licht statt von einer Glühlampe von 24 Leuchtdioden, die auf der Innenseite des Schirms verteilt sind, erzeugt. 

     

    Lirio Trelome
    Das Herzstück und die Lichtquelle der anspruchsvollen Trelome-Leuchte sind flache, energieeffiziente LED-Module, die einer CD ähneln. Ihr angenehmes, blendfreies Licht ist zudem dimmbar.


    Lirio Balanza
    Die schmale, elegante Balanza ist eine Variation der ursprünglichen klassischen Leuchtenschirm-Form. Ihr Design ist schnörkellos und auf das Wesentliche reduziert.

     

    SmartSpot LEDdisk
    Die minimalistischen Einbau-Spots fügen sich nahtlos und stilvoll in fast jede Einrichtung ein. Sie sind schwenk- und dimmbar und erlauben so die Kreation von unterschiedlichsten Lichtakzenten. 

     

    SmartSpot Bologna
    Der Hochleistungs-LED-Spot überzeugt durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Seine fast spielerische Gestaltung ermöglicht, dass sich sein Licht an jeden gewünschten Punkt lenken lässt.


    Ledino Leuchten

    Hochwertige Materialien und ein elegantes Design kennzeichnen die schlanken Ledino-Leuchten. Als Lichtquelle werden ausschließlich Hochleistungsleuchtdioden mit warmweißem Licht verwendet.

     

    Ledino Außenleuchten
    Das edle und minimalistische Design fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein. Die leistungsstarken LEDs befinden sich nahezu unsichtbar in einer ovalen Gehäuseöffnung, aus der das Licht gezielt und blendfrei abstrahlt. 

     

    LivingColors Bloom
    Das durch eine Blüte inspirierte Design passt nahezu zu jeder Einrichtung und bietet die Möglichkeit, alle Räume im Haus in jeder erdenklichen Farbe zu akzentuieren, um ein angenehmes Ambiente zu schaffen.

     

    iF Design Awards
    Als „Siegel für gutes Design“ sind die iF Design Awards in der Welt der Gestaltung und weit darüber hinaus seit langem bekannt. Eine Jury aus 44 internationalen Experten und renommierten Vertretern ihres Fachs wählt nach umfangreicher kritischer Diskussion und Betrachtung Jahr für Jahr die Siegerprodukte aus. 2012 wurden so aus 4.322 Beiträgen, die von 1.605 aus 48 Ländern eingereicht wurden, insgesamt 1.218 Design-Favoritäten gekürt.

     

    Die preisgekrönten Produkte sind vom 6. bis 10. März 2012 auf der iF Design-Ausstellung in Hannover zu sehen und werden in der zweiten Jahreshälfte in Hamburg präsentiert. Die Preisvergabe findet am 10. Februar 2012 in München statt, bei der auch die 100 Gold-Preisträger bekanntgegeben werden. Ausführliche Informationen unter www.ifdesign.de.

     

    Mehr Informationen zur kreativen Wohnraumbeleuchtung unter www.philips.de/lichtkannmehr

    Arcitone Deckenstrahler
    Ecomoods Außenleuchten
    Ecomoods Außenleuchten
    Ecomoods Außenleuchten

    Lirio Cielo
    ARCITONE Pendelleuchte Lifestyle
    ARCITONE Pendelleuchte Lifestyle
    Lirio Cielo
    Lirio Cielo

    Lirio Trelome

    Ledino Tischleuchte
    Ecomoods Außenleuchten
    Ecomoods Außenleuchten
    Ecomoods Außenleuchten
    Ledino Tischleuchte

    LivingColors Bloom

    Download Presseinformation

       

    Weitere Informationen nur für Journalisten:      
    Bernd Glaser
    Unternehmenskommunikation
    Lighting
    Lübeckertordamm 5
    20099 Hamburg

    Tel: +49 (0)40 2899 2263
    Fax: +49 (0)40 2899 2786
    Email: Bernd.Glaser@signify.com .        

         

    Über Royal Philips Electronics

    Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 60 Ländern weltweit etwa 116.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 23 Milliarden Euro im Jahr 2009 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Flat-TVs, Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten. Philips erzielte 2009 in Deutschland einen Umsatz von knapp 3,4 Milliarden Euro und beschäftigt hier 6.900 Mitarbeiter.
    Mehr über Philips im Internet: www.philips.de

    Weitere Informationen für Konsumenten und Händler:

    Wir bitten um Verständnis, dass der genannte Kontakt exklusiv unseren Medienpartnern zur Verfügung steht. Endkonsumenten und Händler erhalten Informationen über unser 
    Support Center.      

    Über Royal Philips Electronics

     

    Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 60 Ländern weltweit etwa 116.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 23 Milliarden Euro im Jahr 2009 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Flat-TVs, Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten. Philips erzielte 2008 in Deutschland einen Umsatz von knapp 3,5 Milliarden Euro und beschäftigt hier gut 7.000 Mitarbeiter.


    Weitere Informationen für Konsumenten und Händler:

      Wir bitten um Verständnis, dass der genannte Kontakt exklusiv unseren Medienpartnern zur Verfügung steht. Endkonsumenten und Händler erhalten Informationen über unser Support Center.

     

    Über Royal Philips Electronics

     

    Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 60 Ländern weltweit etwa 116.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 23 Milliarden Euro im Jahr 2009 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Flat-TVs, Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten. Philips erzielte 2008 in Deutschland einen Umsatz von knapp 3,5 Milliarden Euro und beschäftigt hier gut 7.000 Mitarbeiter.


    Weitere Informationen für Konsumenten und Händler:

      Wir bitten um Verständnis, dass der genannte Kontakt exklusiv unseren Medienpartnern zur Verfügung steht. Endkonsumenten und Händler erhalten Informationen über unser Support Center.