Bleiben Sie über Neuigkeiten und Updates auf dem Laufenden
Vorschläge

    Philips feiert sein weltweit zweitgrößtes LED-Außenbeleuchtungsprojekt


    Das neue Licht-Design der Züricher Hardbrücke senkt Kosten, erhöht die Verkehrssicherheit und sorgt für ein attraktiveres Stadtbild

    Dezember 9, 2011
    September 2, 2010
    September 2, 2010
    März 2, 2011
    März 2, 2011

    Mit der Einweihung der Außenbeleuchtung der Hardbrücke Zürich und der umliegenden Straßenbahnlinie wurde am Samstag, den 10. Dezember 2011, einer der wichtigsten Verkehrskontenpunkte der Stadt nach längeren Sanierungsarbeiten wiedereröffnet. Bei der Lichtplanung entschied sich die Stadt aufgrund des komplexen Anforderungsprofils für eine moderne LED-Beleuchtung von Philips. Damit ist die Hardbrücke das größte LED-Projekt der Schweiz und das zweitgrößte LED-Außenbeleuchtungsprojekt der Welt, das der Konzern bisher realisiert hat.

     

    Die Außenbeleuchtung im innerstädtischen Bereich hat heute vielfältige Aufgaben zu erfüllen. Sie soll in Straßen und Fußgängerzonen Licht zur Orientierung und Sicherheit schaffen, angenehm und einladend wirken, nach Möglichkeit das nächtliche Erscheinungsbild prägen und tagsüber integraler Bestandteil der Straßenszene sein. Für den jeweiligen Träger ist darüber hinaus die Wirtschaftlichkeit relevant. Immer wichtiger werden auch die Kriterien einer nachhaltigen Stadtentwicklung.

     

    Paradebeispiel Hardbrücke

    Die Installation der modernen Funktions- und Architekturbeleuchtung an der Hardbrücke in Zürich ist ein Paradebeispiel einer nachhaltigen Lichtlösung. Das inzwischen 40 Jahre alte Bauwerk gehört in der größten Stadt der Schweiz (385.000 Einwohner) zu den Kernstücken städtischer Mobilität. Es dient als Nord-Süd-Verbindung und erschließt neben Zürich-West auch die angrenzenden Stadtquartiere. Fast 70.000 Fahrzeuge rollen pro Tag über die Verkehrsachse, deren Sicherheit und Funktionsfähigkeit eine entsprechend hohe Priorität besitzt.

     

    Plan Lumière ermöglicht städtebauliche Lichtkonzepte

    Im Rahmen einer zwingend erforderlich gewordenen Sanierung der Hardbrücke, die bis Oktober 2011 andauerte, wurde ebenfalls die gesamte Brückenbeleuchtung erneuert, unter anderem im Rahmen des Plan Lumières.

     

    Der Plan Lumière ist ein gesamtstädtisches Beleuchtungskonzept der Stadt Zürich, das 2004 ins Leben gerufen wurde. Neben der Aufgabe, in Zürich nachhaltig Lichtverschmutzung, Energieverbrauch und Wartungskosten zu senken, soll vor allem das nächtliche Bild der Stadt gestaltet und damit die Lebensqualität der Bevölkerung erhöht werden.

     

    Die Masten für die Verkehrsbeleuchtung des oberen Brückenraums wurde von Boesch Architekten aus Zürich designt. Die Beleuchtung des Brückenraums wurde vom ewz in Zusammenarbeit mit Elektron entwickelt und erstellt. Das Lichtplanungsbüro d-lite lichtdesign aus Zürich wurde beauftragt, im Rahmen des Plan Lumière, ein Lichtkonzept für die Verkehrs- und szenische Beleuchtung des unteren Brückenraums zu entwickeln.

     

    Primäre Aufgaben der Lichtplanung der Hardbrücke waren eine städtebauliche Aufwertung des unteren Brückenraums und eine signifikante Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Passanten. Zu berücksichtigen waren verkehrstechnische Erweiterungen des Verkehrsknotenpunktes, wie beidseitige Velo- und Fußwege und eine zusätzliche Fahrspur für den öffentlichen Verkehr. Ebenfalls mit einbezogen werden musste der Neubau der Tram-Linie Zürich-West, die unterhalb der Brücke entlanglaufen wird.

     

    Erklärtes Ziel war es, die szenische Beleuchtung der Brücke so auf die funktionale Beleuchtung der Straßen, Wege und Tram-Bereiche abzustimmen, dass eine gestalterische Einheit entsteht.

     

    Philips LED – Beleuchtung setzt Maßstäbe

    Auf der Brücke kamen Leuchten vom  zum Einsatz, die von Elektron, dem Außenbeleuchtungs-Vertriebspartner von Philips, bereit gestellt wurden. Aufgrund des komplexen Anforderungsprofils unter der Brücke entschied sich die Stadt Zürich zusammen mit d-lite lichtdesign und dem ewz, für eine moderne LED-Beleuchtung von Philips. Auf insgesamt 2,3 Kilometer wurden unter der Hardbrücke (Kragplattenunterseite) 1.750 LEDline2 angebracht.

     

    Die Länge der Brücke und die Anzahl der Leuchten lassen darauf schließen, dass es sich dabei um das größte LED-Projekt der Schweiz handelt, welches Philips jemals realisieren durfte. Nach aktuellen Kenntnissen ist es sogar das zweitgrößte LED-Außenbeleuchtungsprojekt für den holländischen Konzern weltweit. Doch nicht nur die Quantität beeindruckt, sondern auch die Qualität.

     

    LEDline2 sorgt für optimale Beleuchtung

    Die Scheinwerfer der LEDline2-Reihe verbinden auf perfekte Weise leistungsstarke Luxeon LEDs mit speziell entwickelten Optiken, hochwertigen Materialien und integrierter Stromversorgung. Die LEDline2 ist mit 5.500 Kelvin (K) kalkweißer Lichtfarbe eingebettet in ein wärmeres Umgebungslicht, das aus einer Straßenbeleuchtung mit Natriumdampf 2.000 Kelvin (K) auf der Brücke und einer mit Metallhalogen 2.700 Kelvin (K) unter der Brücke besteht.

     

    Dadurch werden die Oberflächen der Brücke nachts signifikant hervorgehoben und scheinen integraler Bestandteil der Architektur zu sein. Die weißen LED-Bänder geben der Konstruktion eine längsseitige Dynamik und heben die proportional niedrige Betondecke visuell an. Die seitlichen Lichtbänder definieren die Ausmaße der Hardbrücke und lassen Sie als imposantes, eigenständiges Gebilde in der Häuserschlucht der Hardstraße erscheinen.

     

    Die Ergebnisse beeindrucken

    Der Gesamtenergieverbrauch der Brückenbeleuchtung (Verkehrsbeleuchtung) konnte mit dem Einsatz der Kofferleuchte von 32 auf 21 Kilowatt (kW) gesenkt werden, bei gleicher Leistung (jährliche Einsparung von 42.800 Kilowattstunde (kWh)). Im Ergebnis wertet die szenische LED-Beleuchtung das Bauwerk und damit auch das Ausgehviertel Zürich-West auf. Die Gesamtkomposition wirkt lebhaft und kaschiert den ehemals „grauen Klotz“ wirkungsvoll. Auch die Energiebilanz ist beeindruckend:

     

    Der Gesamtenergieverbrauch der 1.750 LED-Leuchten (Schmuckbeleuchtung) beläuft sich auf 25 Kilowatt (kW) respektive 41.000 Kilowattstunde (kWh) im Jahr. Bei einer jährlichen Betriebszeit von 1.654 Stunden.

     

    Als weitere Vorteile sind der geringe Unterhalt und die lange Lebensdauer der LED-Leuchten zu nennen.

     

    Hochauflösendes Bildmaterial finden sie hier und hier.

    Mit der Einweihung der Außenbeleuchtung der Hardbrücke Zürich und der umliegenden Straßenbahnlinie wurde am Samstag, den 10. Dezember 2011, einer der wichtigsten Verkehrskontenpunkte der Stadt nach längeren Sanierungsarbeiten wiedereröffnet. Bei der Lichtplanung entschied sich die Stadt aufgrund des komplexen Anforderungsprofils für eine moderne LED-Beleuchtung von Philips. Damit ist die Hardbrücke das größte LED-Projekt der Schweiz und das zweitgrößte LED-Außenbeleuchtungsprojekt der Welt, das der Konzern bisher realisiert hat.

     

    Die Außenbeleuchtung im innerstädtischen Bereich hat heute vielfältige Aufgaben zu erfüllen. Sie soll in Straßen und Fußgängerzonen Licht zur Orientierung und Sicherheit schaffen, angenehm und einladend wirken, nach Möglichkeit das nächtliche Erscheinungsbild prägen und tagsüber integraler Bestandteil der Straßenszene sein. Für den jeweiligen Träger ist darüber hinaus die Wirtschaftlichkeit relevant. Immer wichtiger werden auch die Kriterien einer nachhaltigen Stadtentwicklung.

     

    Paradebeispiel Hardbrücke

    Die Installation der modernen Funktions- und Architekturbeleuchtung an der Hardbrücke in Zürich ist ein Paradebeispiel einer nachhaltigen Lichtlösung. Das inzwischen 40 Jahre alte Bauwerk gehört in der größten Stadt der Schweiz (385.000 Einwohner) zu den Kernstücken städtischer Mobilität. Es dient als Nord-Süd-Verbindung und erschließt neben Zürich-West auch die angrenzenden Stadtquartiere. Fast 70.000 Fahrzeuge rollen pro Tag über die Verkehrsachse, deren Sicherheit und Funktionsfähigkeit eine entsprechend hohe Priorität besitzt.

     

    Plan Lumière ermöglicht städtebauliche Lichtkonzepte

    Im Rahmen einer zwingend erforderlich gewordenen Sanierung der Hardbrücke, die bis Oktober 2011 andauerte, wurde ebenfalls die gesamte Brückenbeleuchtung erneuert, unter anderem im Rahmen des Plan Lumières.

     

    Der Plan Lumière ist ein gesamtstädtisches Beleuchtungskonzept der Stadt Zürich, das 2004 ins Leben gerufen wurde. Neben der Aufgabe, in Zürich nachhaltig Lichtverschmutzung, Energieverbrauch und Wartungskosten zu senken, soll vor allem das nächtliche Bild der Stadt gestaltet und damit die Lebensqualität der Bevölkerung erhöht werden.

     

    Die Masten für die Verkehrsbeleuchtung des oberen Brückenraums wurde von Boesch Architekten aus Zürich designt. Die Beleuchtung des Brückenraums wurde vom ewz in Zusammenarbeit mit Elektron entwickelt und erstellt. Das Lichtplanungsbüro d-lite lichtdesign aus Zürich wurde beauftragt, im Rahmen des Plan Lumière, ein Lichtkonzept für die Verkehrs- und szenische Beleuchtung des unteren Brückenraums zu entwickeln.

     

    Primäre Aufgaben der Lichtplanung der Hardbrücke waren eine städtebauliche Aufwertung des unteren Brückenraums und eine signifikante Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Passanten. Zu berücksichtigen waren verkehrstechnische Erweiterungen des Verkehrsknotenpunktes, wie beidseitige Velo- und Fußwege und eine zusätzliche Fahrspur für den öffentlichen Verkehr. Ebenfalls mit einbezogen werden musste der Neubau der Tram-Linie Zürich-West, die unterhalb der Brücke entlanglaufen wird.

     

    Erklärtes Ziel war es, die szenische Beleuchtung der Brücke so auf die funktionale Beleuchtung der Straßen, Wege und Tram-Bereiche abzustimmen, dass eine gestalterische Einheit entsteht.

     

    Philips LED – Beleuchtung setzt Maßstäbe

    Auf der Brücke kamen Leuchten vom  zum Einsatz, die von Elektron, dem Außenbeleuchtungs-Vertriebspartner von Philips, bereit gestellt wurden. Aufgrund des komplexen Anforderungsprofils unter der Brücke entschied sich die Stadt Zürich zusammen mit d-lite lichtdesign und dem ewz, für eine moderne LED-Beleuchtung von Philips. Auf insgesamt 2,3 Kilometer wurden unter der Hardbrücke (Kragplattenunterseite) 1.750 LEDline2 angebracht.

     

    Die Länge der Brücke und die Anzahl der Leuchten lassen darauf schließen, dass es sich dabei um das größte LED-Projekt der Schweiz handelt, welches Philips jemals realisieren durfte. Nach aktuellen Kenntnissen ist es sogar das zweitgrößte LED-Außenbeleuchtungsprojekt für den holländischen Konzern weltweit. Doch nicht nur die Quantität beeindruckt, sondern auch die Qualität.

     

    LEDline2 sorgt für optimale Beleuchtung

    Die Scheinwerfer der LEDline2-Reihe verbinden auf perfekte Weise leistungsstarke Luxeon LEDs mit speziell entwickelten Optiken, hochwertigen Materialien und integrierter Stromversorgung. Die LEDline2 ist mit 5.500 Kelvin (K) kalkweißer Lichtfarbe eingebettet in ein wärmeres Umgebungslicht, das aus einer Straßenbeleuchtung mit Natriumdampf 2.000 Kelvin (K) auf der Brücke und einer mit Metallhalogen 2.700 Kelvin (K) unter der Brücke besteht.

     

    Dadurch werden die Oberflächen der Brücke nachts signifikant hervorgehoben und scheinen integraler Bestandteil der Architektur zu sein. Die weißen LED-Bänder geben der Konstruktion eine längsseitige Dynamik und heben die proportional niedrige Betondecke visuell an. Die seitlichen Lichtbänder definieren die Ausmaße der Hardbrücke und lassen Sie als imposantes, eigenständiges Gebilde in der Häuserschlucht der Hardstraße erscheinen.

     

    Die Ergebnisse beeindrucken

    Der Gesamtenergieverbrauch der Brückenbeleuchtung (Verkehrsbeleuchtung) konnte mit dem Einsatz der Kofferleuchte von 32 auf 21 Kilowatt (kW) gesenkt werden, bei gleicher Leistung (jährliche Einsparung von 42.800 Kilowattstunde (kWh)). Im Ergebnis wertet die szenische LED-Beleuchtung das Bauwerk und damit auch das Ausgehviertel Zürich-West auf. Die Gesamtkomposition wirkt lebhaft und kaschiert den ehemals „grauen Klotz“ wirkungsvoll. Auch die Energiebilanz ist beeindruckend:

     

    Der Gesamtenergieverbrauch der 1.750 LED-Leuchten (Schmuckbeleuchtung) beläuft sich auf 25 Kilowatt (kW) respektive 41.000 Kilowattstunde (kWh) im Jahr. Bei einer jährlichen Betriebszeit von 1.654 Stunden.

     

    Als weitere Vorteile sind der geringe Unterhalt und die lange Lebensdauer der LED-Leuchten zu nennen.

     

    Hochauflösendes Bildmaterial finden sie hier >> und hier >>.

    Mit der Einweihung der Außenbeleuchtung der Hardbrücke Zürich und der umliegenden Straßenbahnlinie wurde am Samstag, den 10. Dezember 2011, einer der wichtigsten Verkehrskontenpunkte der Stadt nach längeren Sanierungsarbeiten wiedereröffnet. Bei der Lichtplanung entschied sich die Stadt aufgrund des komplexen Anforderungsprofils für eine moderne LED-Beleuchtung von Philips. Damit ist die Hardbrücke das größte LED-Projekt der Schweiz und das zweitgrößte LED-Außenbeleuchtungsprojekt der Welt, das der Konzern bisher realisiert hat.

     

    Die Außenbeleuchtung im innerstädtischen Bereich hat heute vielfältige Aufgaben zu erfüllen. Sie soll in Straßen und Fußgängerzonen Licht zur Orientierung und Sicherheit schaffen, angenehm und einladend wirken, nach Möglichkeit das nächtliche Erscheinungsbild prägen und tagsüber integraler Bestandteil der Straßenszene sein. Für den jeweiligen Träger ist darüber hinaus die Wirtschaftlichkeit relevant. Immer wichtiger werden auch die Kriterien einer nachhaltigen Stadtentwicklung.

     

    Paradebeispiel Hardbrücke

    Die Installation der modernen Funktions- und Architekturbeleuchtung an der Hardbrücke in Zürich ist ein Paradebeispiel einer nachhaltigen Lichtlösung. Das inzwischen 40 Jahre alte Bauwerk gehört in der größten Stadt der Schweiz (385.000 Einwohner) zu den Kernstücken städtischer Mobilität. Es dient als Nord-Süd-Verbindung und erschließt neben Zürich-West auch die angrenzenden Stadtquartiere. Fast 70.000 Fahrzeuge rollen pro Tag über die Verkehrsachse, deren Sicherheit und Funktionsfähigkeit eine entsprechend hohe Priorität besitzt.

     

    Plan Lumière ermöglicht städtebauliche Lichtkonzepte

    Im Rahmen einer zwingend erforderlich gewordenen Sanierung der Hardbrücke, die bis Oktober 2011 andauerte, wurde ebenfalls die gesamte Brückenbeleuchtung erneuert, unter anderem im Rahmen des Plan Lumières.

     

    Der Plan Lumière ist ein gesamtstädtisches Beleuchtungskonzept der Stadt Zürich, das 2004 ins Leben gerufen wurde. Neben der Aufgabe, in Zürich nachhaltig Lichtverschmutzung, Energieverbrauch und Wartungskosten zu senken, soll vor allem das nächtliche Bild der Stadt gestaltet und damit die Lebensqualität der Bevölkerung erhöht werden.

     

    Die Masten für die Verkehrsbeleuchtung des oberen Brückenraums wurde von Boesch Architekten aus Zürich designt. Die Beleuchtung des Brückenraums wurde vom ewz in Zusammenarbeit mit Elektron entwickelt und erstellt. Das Lichtplanungsbüro d-lite lichtdesign aus Zürich wurde beauftragt, im Rahmen des Plan Lumière, ein Lichtkonzept für die Verkehrs- und szenische Beleuchtung des unteren Brückenraums zu entwickeln.

     

    Primäre Aufgaben der Lichtplanung der Hardbrücke waren eine städtebauliche Aufwertung des unteren Brückenraums und eine signifikante Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Passanten. Zu berücksichtigen waren verkehrstechnische Erweiterungen des Verkehrsknotenpunktes, wie beidseitige Velo- und Fußwege und eine zusätzliche Fahrspur für den öffentlichen Verkehr. Ebenfalls mit einbezogen werden musste der Neubau der Tram-Linie Zürich-West, die unterhalb der Brücke entlanglaufen wird.

     

    Erklärtes Ziel war es, die szenische Beleuchtung der Brücke so auf die funktionale Beleuchtung der Straßen, Wege und Tram-Bereiche abzustimmen, dass eine gestalterische Einheit entsteht.

     

    Philips LED – Beleuchtung setzt Maßstäbe

    Auf der Brücke kamen Leuchten vom  zum Einsatz, die von Elektron, dem Außenbeleuchtungs-Vertriebspartner von Philips, bereit gestellt wurden. Aufgrund des komplexen Anforderungsprofils unter der Brücke entschied sich die Stadt Zürich zusammen mit d-lite lichtdesign und dem ewz, für eine moderne LED-Beleuchtung von Philips. Auf insgesamt 2,3 Kilometer wurden unter der Hardbrücke (Kragplattenunterseite) 1.750 LEDline2 angebracht.

     

    Die Länge der Brücke und die Anzahl der Leuchten lassen darauf schließen, dass es sich dabei um das größte LED-Projekt der Schweiz handelt, welches Philips jemals realisieren durfte. Nach aktuellen Kenntnissen ist es sogar das zweitgrößte LED-Außenbeleuchtungsprojekt für den holländischen Konzern weltweit. Doch nicht nur die Quantität beeindruckt, sondern auch die Qualität.

     

    LEDline2 sorgt für optimale Beleuchtung

    Die Scheinwerfer der LEDline2-Reihe verbinden auf perfekte Weise leistungsstarke Luxeon LEDs mit speziell entwickelten Optiken, hochwertigen Materialien und integrierter Stromversorgung. Die LEDline2 ist mit 5.500 Kelvin (K) kalkweißer Lichtfarbe eingebettet in ein wärmeres Umgebungslicht, das aus einer Straßenbeleuchtung mit Natriumdampf 2.000 Kelvin (K) auf der Brücke und einer mit Metallhalogen 2.700 Kelvin (K) unter der Brücke besteht.

     

    Dadurch werden die Oberflächen der Brücke nachts signifikant hervorgehoben und scheinen integraler Bestandteil der Architektur zu sein. Die weißen LED-Bänder geben der Konstruktion eine längsseitige Dynamik und heben die proportional niedrige Betondecke visuell an. Die seitlichen Lichtbänder definieren die Ausmaße der Hardbrücke und lassen Sie als imposantes, eigenständiges Gebilde in der Häuserschlucht der Hardstraße erscheinen.

     

    Die Ergebnisse beeindrucken

    Der Gesamtenergieverbrauch der Brückenbeleuchtung (Verkehrsbeleuchtung) konnte mit dem Einsatz der Kofferleuchte von 32 auf 21 Kilowatt (kW) gesenkt werden, bei gleicher Leistung (jährliche Einsparung von 42.800 Kilowattstunde (kWh)). Im Ergebnis wertet die szenische LED-Beleuchtung das Bauwerk und damit auch das Ausgehviertel Zürich-West auf. Die Gesamtkomposition wirkt lebhaft und kaschiert den ehemals „grauen Klotz“ wirkungsvoll. Auch die Energiebilanz ist beeindruckend:

     

    Der Gesamtenergieverbrauch der 1.750 LED-Leuchten (Schmuckbeleuchtung) beläuft sich auf 25 Kilowatt (kW) respektive 41.000 Kilowattstunde (kWh) im Jahr. Bei einer jährlichen Betriebszeit von 1.654 Stunden.

     

    Als weitere Vorteile sind der geringe Unterhalt und die lange Lebensdauer der LED-Leuchten zu nennen.

     

    Hochauflösendes Bildmaterial finden sie hier >> und hier >>.

    Mit der Einweihung der Außenbeleuchtung der Hardbrücke Zürich und der umliegenden Straßenbahnlinie wurde am Samstag, den 10. Dezember 2011, einer der wichtigsten Verkehrskontenpunkte der Stadt nach längeren Sanierungsarbeiten wiedereröffnet. Bei der Lichtplanung entschied sich die Stadt aufgrund des komplexen Anforderungsprofils für eine moderne LED-Beleuchtung von Philips. Damit ist die Hardbrücke das größte LED-Projekt der Schweiz und das zweitgrößte LED-Außenbeleuchtungsprojekt der Welt, das der Konzern bisher realisiert hat.

     

    Die Außenbeleuchtung im innerstädtischen Bereich hat heute vielfältige Aufgaben zu erfüllen. Sie soll in Straßen und Fußgängerzonen Licht zur Orientierung und Sicherheit schaffen, angenehm und einladend wirken, nach Möglichkeit das nächtliche Erscheinungsbild prägen und tagsüber integraler Bestandteil der Straßenszene sein. Für den jeweiligen Träger ist darüber hinaus die Wirtschaftlichkeit relevant. Immer wichtiger werden auch die Kriterien einer nachhaltigen Stadtentwicklung.

     

    Paradebeispiel Hardbrücke

    Die Installation der modernen Funktions- und Architekturbeleuchtung an der Hardbrücke in Zürich ist ein Paradebeispiel einer nachhaltigen Lichtlösung. Das inzwischen 40 Jahre alte Bauwerk gehört in der größten Stadt der Schweiz (385.000 Einwohner) zu den Kernstücken städtischer Mobilität. Es dient als Nord-Süd-Verbindung und erschließt neben Zürich-West auch die angrenzenden Stadtquartiere. Fast 70.000 Fahrzeuge rollen pro Tag über die Verkehrsachse, deren Sicherheit und Funktionsfähigkeit eine entsprechend hohe Priorität besitzt.

     

    Plan Lumière ermöglicht städtebauliche Lichtkonzepte

    Im Rahmen einer zwingend erforderlich gewordenen Sanierung der Hardbrücke, die bis Oktober 2011 andauerte, wurde ebenfalls die gesamte Brückenbeleuchtung erneuert, unter anderem im Rahmen des Plan Lumières.

     

    Der Plan Lumière ist ein gesamtstädtisches Beleuchtungskonzept der Stadt Zürich, das 2004 ins Leben gerufen wurde. Neben der Aufgabe, in Zürich nachhaltig Lichtverschmutzung, Energieverbrauch und Wartungskosten zu senken, soll vor allem das nächtliche Bild der Stadt gestaltet und damit die Lebensqualität der Bevölkerung erhöht werden.

     

    Die Masten für die Verkehrsbeleuchtung des oberen Brückenraums wurde von Boesch Architekten aus Zürich designt. Die Beleuchtung des Brückenraums wurde vom ewz in Zusammenarbeit mit Elektron entwickelt und erstellt. Das Lichtplanungsbüro d-lite lichtdesign aus Zürich wurde beauftragt, im Rahmen des Plan Lumière, ein Lichtkonzept für die Verkehrs- und szenische Beleuchtung des unteren Brückenraums zu entwickeln.

     

    Primäre Aufgaben der Lichtplanung der Hardbrücke waren eine städtebauliche Aufwertung des unteren Brückenraums und eine signifikante Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Passanten. Zu berücksichtigen waren verkehrstechnische Erweiterungen des Verkehrsknotenpunktes, wie beidseitige Velo- und Fußwege und eine zusätzliche Fahrspur für den öffentlichen Verkehr. Ebenfalls mit einbezogen werden musste der Neubau der Tram-Linie Zürich-West, die unterhalb der Brücke entlanglaufen wird.

     

    Erklärtes Ziel war es, die szenische Beleuchtung der Brücke so auf die funktionale Beleuchtung der Straßen, Wege und Tram-Bereiche abzustimmen, dass eine gestalterische Einheit entsteht.

     

    Philips LED – Beleuchtung setzt Maßstäbe

    Auf der Brücke kamen Leuchten vom  zum Einsatz, die von Elektron, dem Außenbeleuchtungs-Vertriebspartner von Philips, bereit gestellt wurden. Aufgrund des komplexen Anforderungsprofils unter der Brücke entschied sich die Stadt Zürich zusammen mit d-lite lichtdesign und dem ewz, für eine moderne LED-Beleuchtung von Philips. Auf insgesamt 2,3 Kilometer wurden unter der Hardbrücke (Kragplattenunterseite) 1.750 LEDline2 angebracht.

     

    Die Länge der Brücke und die Anzahl der Leuchten lassen darauf schließen, dass es sich dabei um das größte LED-Projekt der Schweiz handelt, welches Philips jemals realisieren durfte. Nach aktuellen Kenntnissen ist es sogar das zweitgrößte LED-Außenbeleuchtungsprojekt für den holländischen Konzern weltweit. Doch nicht nur die Quantität beeindruckt, sondern auch die Qualität.

     

    LEDline2 sorgt für optimale Beleuchtung

    Die Scheinwerfer der LEDline2-Reihe verbinden auf perfekte Weise leistungsstarke Luxeon LEDs mit speziell entwickelten Optiken, hochwertigen Materialien und integrierter Stromversorgung. Die LEDline2 ist mit 5.500 Kelvin (K) kalkweißer Lichtfarbe eingebettet in ein wärmeres Umgebungslicht, das aus einer Straßenbeleuchtung mit Natriumdampf 2.000 Kelvin (K) auf der Brücke und einer mit Metallhalogen 2.700 Kelvin (K) unter der Brücke besteht.

     

    Dadurch werden die Oberflächen der Brücke nachts signifikant hervorgehoben und scheinen integraler Bestandteil der Architektur zu sein. Die weißen LED-Bänder geben der Konstruktion eine längsseitige Dynamik und heben die proportional niedrige Betondecke visuell an. Die seitlichen Lichtbänder definieren die Ausmaße der Hardbrücke und lassen Sie als imposantes, eigenständiges Gebilde in der Häuserschlucht der Hardstraße erscheinen.

     

    Die Ergebnisse beeindrucken

    Der Gesamtenergieverbrauch der Brückenbeleuchtung (Verkehrsbeleuchtung) konnte mit dem Einsatz der Kofferleuchte von 32 auf 21 Kilowatt (kW) gesenkt werden, bei gleicher Leistung (jährliche Einsparung von 42.800 Kilowattstunde (kWh)). Im Ergebnis wertet die szenische LED-Beleuchtung das Bauwerk und damit auch das Ausgehviertel Zürich-West auf. Die Gesamtkomposition wirkt lebhaft und kaschiert den ehemals „grauen Klotz“ wirkungsvoll. Auch die Energiebilanz ist beeindruckend:

     

    Der Gesamtenergieverbrauch der 1.750 LED-Leuchten (Schmuckbeleuchtung) beläuft sich auf 25 Kilowatt (kW) respektive 41.000 Kilowattstunde (kWh) im Jahr. Bei einer jährlichen Betriebszeit von 1.654 Stunden.

     

    Als weitere Vorteile sind der geringe Unterhalt und die lange Lebensdauer der LED-Leuchten zu nennen.

     

    Hochauflösendes Bildmaterial finden sie hier >> und hier >>.

       

    Weitere Informationen für Journalisten
    Philips Schweiz
    Suzy Chisholm
    Unternehmenskommunikation Schweiz
    Allmendstrasse 140
    8027 Zürich

    Tel: +41 (0)44 488 2905
    Fax: +41 (0)44 488 2265
    Email: suzy.chisholm@signify.com

    Über Royal Philips Electronics
    Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 100 Ländern weltweit etwa 120.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 22,3 Milliarden Euro im Jahr 2010 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten. Mehr über Philips im Internet: www.philips.de
    Weitere Informationen für Konsumenten und Händler: Wir bitten um Verständnis, dass der genannte Kontakt exklusiv unseren Medienpartnern zur Verfügung steht. Endkonsumenten und Händler erhalten Informationen über unser Support Center.