Bleiben Sie über Neuigkeiten und Updates auf dem Laufenden
Vorschläge

    Philips App für die Lichtplanung für zu Hause


    Leuchtenkauf für zu Hause leicht gemacht

    Dezember 15, 2011
    September 2, 2010
    September 2, 2010
    März 2, 2011
    März 2, 2011

    „Light Selector“ heißt eine praktische Hilfe für den Leuchtenkauf, die es jetzt von Philips als iPhone-App zum kostenlosen Herunterladen im Apple App-Store gibt. Dieser mobile Ratgeber zeigt, wie unterschiedliche Leuchten zur Wohnungseinrichtung passen und sie am besten platziert werden können. Mit dem Programm lässt sich der visuelle Eindruck des Raumes auf dem Bildschirm des Mobiltelefons darstellen, bevor die Leuchten gekauft und installiert werden. So entsteht ein erster visueller Eindruck, wie die Leuchte zur Einrichtung oder zum Raumambiente passt. Darüber hinaus gibt es über die App auch Informationen zu Produkten des Philips Leuchtenprogramms. Die Leuchten-App ist für iPhones mit iOS 4.3 oder höher verfügbar.

     

    Um die passenden Leuchten für den persönlichen Einrichtungsstil mit Hilfe der App zu finden, kann entweder der eigene Wohnraum mit der Kamera des iPhones aufgenommen oder ein Motiv aus den angebotenen Beispielbildern ausgewählt werden. Aus einer eingeblendeten Liste lassen sich unterschiedliche Leuchten auswählen und in das Foto einfügen. Außerdem ist es möglich die Lichtquelle im Bild zu bewegen, bis sie sich entweder an der gewünschten oder bestmöglichen Position befindet. Die Resultate der Auswahl werden unmittelbar sichtbar. Beim Anlegen einer Einkaufsliste werden die Daten gespeichert, die beim nächsten Einkauf wieder aufrufbar sind.

     

    Zusätzlich können sich Verbraucher mit Hilfe eines Online-Programm am Heim-Computer auch selbst als Lichtdesigner für ihr Zuhause versuchen. Unter www.philips.de/lichtkannmehr steht ihnen mit dem „Beleuchtungsplaner“ ein virtuelles Hilfsmittel zur Verfügung. Es bietet vielfältige Möglichkeiten kreativ mit Licht zu experimentieren, um zu sehen, wie Licht und Lichteffekte Räume verändern und Einrichtungen wirken. Dazu stehen eine ganze Reihe unterschiedlicher Wohnbereiche in 3D-Animation zur Verfügung. Außerdem hält das Programm viele praktische Tipps und Ideen von Experten bereit, um das Zuhause individuell mit Licht zu gestalten.

     

    Mehr Informationen zur kreativen Wohnraumbeleuchtung unter www.philips.de/lichtkannmehr

     

     

     

    Philips Light Selector Schritt 1
    Philips SafeRide® LED RearLight LumiRing mit Batterie- oder Dynamobetrieb
    Philips SafeRide® LED RearLight LumiRing mit Batterie- oder Dynamobetrieb

    Philips Light Selector Schritt 2

    Philips Light Selector Schritt 3

    Philips Light Selector Schritt 4

    Philips Light Selector Schritt 5

       

    Weitere Informationen nur für Journalisten:      
    Bernd Glaser
    Unternehmenskommunikation
    Lighting
    Lübeckertordamm 5
    20099 Hamburg

    Tel: +49 (0)40 2899 2263
    Fax: +49 (0)40 2899 2786
    Email: Bernd.Glaser@signify.com .        

         

    Über Royal Philips Electronics

    Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 100 Ländern weltweit etwa 120.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 22,3 Milliarden Euro im Jahr 2010 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten. Mehr über Philips im Internet: www.philips.de

    Weitere Informationen für Konsumenten und Händler:

    Wir bitten um Verständnis, dass der genannte Kontakt exklusiv unseren Medienpartnern zur Verfügung steht. Endkonsumenten und Händler erhalten Informationen über unser 
    Support Center.      

    Über Royal Philips Electronics

     

    Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 60 Ländern weltweit etwa 116.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 23 Milliarden Euro im Jahr 2009 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Flat-TVs, Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten. Philips erzielte 2008 in Deutschland einen Umsatz von knapp 3,5 Milliarden Euro und beschäftigt hier gut 7.000 Mitarbeiter.


    Weitere Informationen für Konsumenten und Händler:

      Wir bitten um Verständnis, dass der genannte Kontakt exklusiv unseren Medienpartnern zur Verfügung steht. Endkonsumenten und Händler erhalten Informationen über unser Support Center.

     

    Über Royal Philips Electronics

     

    Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 60 Ländern weltweit etwa 116.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 23 Milliarden Euro im Jahr 2009 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Flat-TVs, Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten. Philips erzielte 2008 in Deutschland einen Umsatz von knapp 3,5 Milliarden Euro und beschäftigt hier gut 7.000 Mitarbeiter.


    Weitere Informationen für Konsumenten und Händler:

      Wir bitten um Verständnis, dass der genannte Kontakt exklusiv unseren Medienpartnern zur Verfügung steht. Endkonsumenten und Händler erhalten Informationen über unser Support Center.