Bleiben Sie über Neuigkeiten und Updates auf dem Laufenden
Vorschläge

    Philips Fortimo LED Spot-Module - Hochwertiges weißes Licht für starke Akzente


    Philips Fortimo LED Spot-Module - Hochwertiges weißes Licht für starke Akzente

    Februar 21, 2012                              
                                                 
                                             
    September 2, 2010
    September 2, 2010
    März 2, 2011
    März 2, 2011

    Hochwertiges weißes Licht und mehr Leistung bieten die Fortimo LED-Spotlight-Module (SLM) der zweiten Generation. Sie wurden speziell für Beleuchtungsanforderungen im Einzelhandel entwickelt und präsentieren die Waren buchstäblich in bestem Licht. Je nach Ausführung gibt es die LED-Module mit Lichtausbeuten von bis zu 100 Lumen pro Watt und einem Farbwiedergabeindex von Ra 95. Darüber hinaus bieten sie eine hohe Homogenität des Lichtkegels sowie eine ausgezeichnete Stabilität der Lichtfarbe. Die Lebensdauer beträgt 50.000 Stunden bei 70 Prozent Lichtstromerhalt.


    Für die Fortimo Spotlight-Module gibt es eine breite Auswahl elektronischer Treiber sowie Optionen für das thermische Management. Das reduziert die Kühlkosten um bis zu 40 Prozent und steigert die Systemeffizienz um bis zu 30 Prozent. Außerdem bietet die zweite Generation von Fortimo SLM zusätzliche Module mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin. Bereits heute sind Lichtlösungen für den Einzelhandel auf Basis dieser Mo-dule eine ideale Alternative zu Halogen- und sogar Metallhalogendampflampen. Im Vergleich zu diesen sind die LED-Systeme bis zu 60 Prozent energieeffizienter, haben im Licht einen extrem geringen UV- und IR-Anteil und sind praktisch wartungsfrei.


    Für die einfache, problemlose Integration der Module auch in Reflektorleuchten sorgt eine spezielle Silikonkuppel als Abdeckung der LEDs. Sie verbessert die Lichtverteilung und gewährleistet die Gleichmäßigkeit des Lichtkegels. Das Versprechen kontinuierlicher Innovation bei Fortimo LED-Modulen, im Rahmen eines vorgegebenen Formats, gilt auch uneingeschränkt für die jüngste SLM-Generation. Dazu zählen unter anderem standardisierte mechanische, elektrische, thermische und optische Schnittstellen sowie feste Lumenpakete. Damit ist es nicht nur zu früheren Fortimo Modulgenerationen kom-patibel, sondern auch mit künftigen Branchenstandards hinsichtlich optischer, mechani-scher, elektrischer und thermischer Standard-Schnittstellen.

    Fortimo LED Spot-Module

    Download Presseinformation

       

    Weitere Informationen nur für Journalisten:      
    Bernd Glaser
    Unternehmenskommunikation
    Lighting
    Lübeckertordamm 5
    20099 Hamburg

    Tel: +49 (0)40 2899 2263
    Fax: +49 (0)40 2899 2786
    Email: Bernd.Glaser@signify.com .        

         

    Über Royal Philips Electronics

    Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 100 Ländern weltweit etwa 120.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 22,3 Milliarden Euro im Jahr 2010 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten. Mehr über Philips im Internet: www.philips.de

    Weitere Informationen für Konsumenten und Händler:

    Wir bitten um Verständnis, dass der genannte Kontakt exklusiv unseren Medienpartnern zur Verfügung steht. Endkonsumenten und Händler erhalten Informationen über unser 
    Support Center.      

    Über Royal Philips Electronics

     

    Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 60 Ländern weltweit etwa 116.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 23 Milliarden Euro im Jahr 2009 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Flat-TVs, Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten. Philips erzielte 2008 in Deutschland einen Umsatz von knapp 3,5 Milliarden Euro und beschäftigt hier gut 7.000 Mitarbeiter.


    Weitere Informationen für Konsumenten und Händler:

      Wir bitten um Verständnis, dass der genannte Kontakt exklusiv unseren Medienpartnern zur Verfügung steht. Endkonsumenten und Händler erhalten Informationen über unser Support Center.

     

    Über Royal Philips Electronics

     

    Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 60 Ländern weltweit etwa 116.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 23 Milliarden Euro im Jahr 2009 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Flat-TVs, Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten. Philips erzielte 2008 in Deutschland einen Umsatz von knapp 3,5 Milliarden Euro und beschäftigt hier gut 7.000 Mitarbeiter.


    Weitere Informationen für Konsumenten und Händler:

      Wir bitten um Verständnis, dass der genannte Kontakt exklusiv unseren Medienpartnern zur Verfügung steht. Endkonsumenten und Händler erhalten Informationen über unser Support Center.