Die jüngste Ergänzung im bewährten Ecomoods-Leuchtenprogramm ist die pfiffige “Boomerang”. Sie bietet Konsumenten neben solider Qualität einen weiteren konkreten Mehrwert: Das Boomerang-Leuchtenkonzept lädt geradezu zur kreativen Lichtgestaltung ein und wird damit dem Wunsch vieler Anwender gerecht, ihrem Wohnumfeld über die Einrichtung hinaus eine ganz persönlichen Note zu verleihen. Gleich einem Lichtpuzzle lassen sich die abgewinkelten Einzelleuchten an Wand oder Decke vielfältig kombinieren und zusammensetzen, so dass unterschiedliche geometrische Formen entstehen. Sie zeigt auf einfache Weise, dass Licht im Wohnraum mehr kann, als „Hellmachen“.
Stilvoll sparen
Als Lichtquelle dienen den Ecomoods Boomerang je Element zwei 11-Watt-Kompaktleuchtstofflampen. Ihr weiches, warmweißes Licht schafft ein behagliches Lichtambiente und spart bis zu 80 Prozent Energie. Die durchschnittliche Lampenlebensdauer beträgt 13.000 Stunden. Bei einem Lampenwechsel bleibt das Betriebsgerät in der Leuchte. Die Durchgangsverdrahtung erleichtert die sichere elektrische Verbindung einzelner Leuchten. Ecomoods Boomerang sind ab Mai im Handel zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 99 Euro je Element erhältlich.
Energiesparen und Lichtambiente
Ecomoods-Leuchten, wie die Boomerang, zeigen, dass individuelles Lichtdesign für zu Hause kein unbezahlbarer Luxus ist. Ob für Decke, Wand oder Garten, als Stehleuchte oder Strahler, Philips Ecomoods-Leuchten machen immer eine gute Figur, wenn es um energiesparende aber dennoch stilvolle Beleuchtung in Haus und Garten geht. Sie verbinden moderne Lichttechnik auf Basis von energiesparenden Lampen mit ansprechenden Leuchtenformen ideal miteinander und schaffen mit weichem, warmweißem Licht ein angenehmes Wohnambiente.