Vorschläge

    Philips myBuddy Kinderleuchte - Mehr als nur Licht fürs Kinderzimmer


    Philips myBuddy Kinderleuchte - Mehr als nur Licht fürs Kinderzimmer

    April 16, 2012                        
                                                 
                                             
    September 2, 2010
    September 2, 2010
    März 2, 2011
    März 2, 2011
    April 16, 2012
    April 16, 2012
    April 16, 2012
    April 16, 2012
    April 16, 2012
    April 16, 2012
    April 16, 2012

    Das eigene Zimmer ist für Kinder nicht nur ein Platz zum Ausruhen und Schlafen. Vor allem ist es ein Ort, wo es sich ungestört spielen und lernen lässt und sich kindliche Phantasie frei entfalten kann. Dabei spielt das Licht eine wichtige Rolle – besonders, wenn die Sonne untergegangen ist und es gilt, das Monster unter dem Bett und die Gespenster aus dem Schrank zu vertreiben. Das erledigt die Kinderleuchte „myBuddy“ von Philips ebenso zuverlässig, wie den Kleinsten beim Einschlafen und Aufstehen behilflich zu sein. Er ist eben ein richtiger Kumpel aus Licht für die Kleinen.

     

    myBuddy bietet gleich drei Funktionen in einer Leuchte. Ein leichter Druck auf die lustige Kappe und das Licht lässt sich einfach ein- und ausschalten. Mit seinem angenehm milden, warmweißen Licht ist der „Buddy“ ideal als Leseleuchte für beruhigende Gute-Nacht-Geschichten geeignet. Zum Schlafen schaltet sich ein sanft leuchtendes Nachtlicht in Form einer Mondsichel auf dem Bauch der Figur ein, das für Orientierung und eine angstfreie Nacht im Kinderzimmer sorgt. Wann die richtige Zeit zum Aufstehen gekommen ist, signalisiert am Morgen eine kleine Sonne, die den Mond ablöst. Die Einschaltzeit für das Morgenlicht lässt sich auf der Rückseite der Leuchte mit Hilfe einer Digitaluhr und einem Wahlrad einfach einstellen.

     

    Die Leuchte myBuddy ist speziell für Kinder entwickelt worden. Die knuffige Figur ist robust, damit sie nicht unversehens zerbrochen werden kann. Das warmweiße Licht mit einem Lichtstrom von 140 Lumen wird von zwei Leuchtdioden erzeugt. Es ist angenehm blendfrei und erzeugt kaum Wärme. Mit einer elektrischen Leistung von zwei Watt ist die Leuchte energiesparend und mit einer Lebensdauer von 20.000 Stunden ausgesprochen langlebig. Ein Lampenwechsel entfällt. Das zum Betrieb erforderliche Steckernetzteil versorgt die Kinderleuchte mit einer sicheren Schutz-Kleinspannung. „myBuddy“ gibt es mit Kappen in den Farben Pink, Grün und Blau. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 99 Euro.

     

    Kind- und altersgerecht bezüglich der Sicherheit und Lichtwirkung sowie im Hinblick auf das passende Motiv, das sind die Hauptkriterien bei der Auswahl einer Leuchte für Kinder. Besonders interessant ist es für den Nachwuchs, wenn er in diesem Rahmen mit entscheiden darf. Die Philips Kinderleuchte myBuddy hat wohl gute Merkmale, zu einem echten Kumpel für die Kleinen zu werden.

       

    Weitere Informationen nur für Journalisten:      
    Bernd Glaser
    Unternehmenskommunikation
    Lighting
    Lübeckertordamm 5
    20099 Hamburg

    Tel: +49 (0)40 2899 2263
    Fax: +49 (0)40 2899 2786
    Email: Bernd.Glaser@signify.com .        

         

    Über Royal Philips Electronics

    Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 100 Ländern weltweit etwa 120.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 22,3 Milliarden Euro im Jahr 2010 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten. Mehr über Philips im Internet: www.philips.de

    Weitere Informationen für Konsumenten und Händler:

    Wir bitten um Verständnis, dass der genannte Kontakt exklusiv unseren Medienpartnern zur Verfügung steht. Endkonsumenten und Händler erhalten Informationen über unser 
    Support Center.      

    Über Royal Philips Electronics

     

    Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 60 Ländern weltweit etwa 116.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 23 Milliarden Euro im Jahr 2009 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Flat-TVs, Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten. Philips erzielte 2008 in Deutschland einen Umsatz von knapp 3,5 Milliarden Euro und beschäftigt hier gut 7.000 Mitarbeiter.


    Weitere Informationen für Konsumenten und Händler:

      Wir bitten um Verständnis, dass der genannte Kontakt exklusiv unseren Medienpartnern zur Verfügung steht. Endkonsumenten und Händler erhalten Informationen über unser Support Center.

     

    Über Royal Philips Electronics

     

    Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 60 Ländern weltweit etwa 116.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 23 Milliarden Euro im Jahr 2009 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Flat-TVs, Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten. Philips erzielte 2008 in Deutschland einen Umsatz von knapp 3,5 Milliarden Euro und beschäftigt hier gut 7.000 Mitarbeiter.


    Weitere Informationen für Konsumenten und Händler:

      Wir bitten um Verständnis, dass der genannte Kontakt exklusiv unseren Medienpartnern zur Verfügung steht. Endkonsumenten und Händler erhalten Informationen über unser Support Center.