BESbswy
BESbswy
BESbswy
MASTERDIPLOM der Philips Lighting Academy
Bleiben Sie über Neuigkeiten und Updates auf dem Laufenden
Vorschläge

    MASTERDIPLOM der Philips Lighting Academy


    Kompaktausbildung für innovative Lichtplanung

    Mai 2, 2012

    Mit der Entwicklung von LEDs für hochwertiges weißes Licht und deren digitale Steuerung hat sich die Art und Weise, wie wir Büros, Geschäfte, Städte und unsere Wohnungen beleuchten, grundlegend verändert. Bei der Beleuchtung gibt es neue technische und gestalterische Lösungen, die bisher nicht möglich waren. Außerdem erfordern gesetzliche Vorgaben zur Energieeffizienz, die eingesetzte Energie für die Beleuchtung intelligent zu nutzen. Vor diesem Hintergrund bietet die Philips Lighting Academy ein MASTERDIPLOM Lichtplanung an, das am Montag, den 1. Oktober 2012 startet. Der neun- bis 18-monatige Akademielehrgang ist eine Kompaktausbildung für die technische und gestalterische Lichtplanung, den die Teilnehmer als diplomierte Lichtplaner (PLA) abschließen können.

     

    Für die geforderten 20 Pflichtpräsenztage können die Teilnehmer am MASTERDIPLOM aus ein- bis viertägigen Modulblöcken auswählen, die durch etwa 20 bis 30 Tage Eigenarbeit und Lernen ergänzt werden. Die wichtigsten Module des MASTERDIPLOMS werden pro Jahr an mindestens vier Terminen in den Städten Hamburg, Köln, Stuttgart und Wien angeboten. Ausführlich informieren und anmelden können sich Interessierte unter www.philips.com/akademie 

     

    Die Philips Lighting Academy reagiert mit dieser fundierten Ausbildung auf die Digitalisierung des Lichts und den damit verbundenen Umbruch in der Lichtbranche und den neuen Herausforderungen, denen die Lehrgangsteilnehmer im Berufsalltag begegnen. Sie lernen von den 14 Trainern und Referenten unter Leitung von Dr. habil. Roland Heinz praxisnah das Handwerkszeug der modernen eigenverantwortlichen Lichtplanung. Das MASTERDIPLON soll vom Hochschulprofessor über selbstständige Lichtplaner und Architekten bis hin zum Unternehmensberater eine große Bandbreite von Lehrenden ansprechen. Das Trainerteam legt Wert auf eine entspannte Workshop-Atmosphäre und interaktive Lernansätze.

    Logo MASTERDIPLOM

    Philips Lighting Academy

    Weitere Informationen für Journalisten:

    Bernd Glaser

    Unternehmenskommunikation
    Lighting
    Lübeckertordamm 5
    20099 Hamburg

     

    Tel: +49 (0)40 2899 2263

    Fax: +49 (0)40 2899 2786

    Email: Bernd.Glaser@signify.com

    .

    Über Royal Philips Electronics

     

    Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips - im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" - Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 100 Ländern weltweit etwa 122.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 22,6 Milliarden Euro im Jahr 2011 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten. Mehr über Philips im Internet: www.philips.de


    Weitere Informationen für Konsumenten und Händler: Wir bitten um Verständnis, dass der genannte Kontakt exklusiv unseren Medienpartnern zur Verfügung steht. Endkonsumenten und Händler erhalten Informationen über unser Support Center.