Bleiben Sie über Neuigkeiten und Updates auf dem Laufenden
Vorschläge

    Philips CityTouch - In Sustainia100 aufgenommen


    Philips CityTouch - In Sustainia100 aufgenommen

    Juli 2, 2012

    Gro Harlem Brundtland – eine Legende im Engagement in puncto Nachhaltigkeit, Medienguru und Philanthrop Ted Turner, EU-Kommissarin für Klimaschutz Connie Hedegaard sowie 150 illustre Gäste feierten ein konkretes Ergebnis von Rio+20: den Start von Sustainia100, einer internationalen Liste von 100 laufenden Initiativen zur Nachhaltigkeit. Jede dieser Initiativen steht für Innovation und Inspiration für nachhaltige Lösungen in zehn unterschiedlichen Bereichen. Philips ist stolz darauf, bekanntzugeben, dass CityTouch, ein web-basiertes System zur intelligenten Steuerung und zur Verwaltung städtischer Außenbeleuchtung, in diese renommierte Liste von nachhaltigen Lösungen aufgenommen wurde.

     

    CityTouch ist ein Online-Verwaltungssystem für die Stadtbeleuchtung, das von Philips in Aachen entwickelt wurde und mit dem sich über eine zentrale Schnittstelle alle Beleuchtungssysteme im Stadtgebiet erfassen und ansteuern lassen. Es ermöglicht eine intelligente und dynamische Steuerung der Außenbeleuchtung über eine gesamte Stadt hinweg. Dadurch können im Vergleich zu konventioneller Beleuchtung bis zu 70 Prozent Einsparungen bei Energie- und Wartungskosten erzielt werden. Das System optimiert die Anlagenwartung und -überwachung mit Echtzeitstatusberichten für jede einzelne Leuchte des Stadtgebiets, einfach und zuverlässig.

     

    Auf diese Weise können die Betreiber von Beleuchtungssystemen unter anderem den Energieverbrauch und die Lichtausbeute für jedes Teil ihres Systems erfassen und die Beleuchtungsintensität an die lokalen Bedürfnisse anpassen. CityTouch hilft Städten in mehrfacher Hinsicht: zum einen die Kosten für die Außenbeleuchtung zu senken und Energie intelligent zu nutzen. Das System bietet die Möglichkeit, Lichtpunkte in der gesamten Stadt außerhalb der Spitzenzeiten zu dimmen, Ausfälle schnell zu entdecken und intelligente Beleuchtungsabläufe zu unterstützen. Dadurch senkt es deutlich die Betriebskosten und den Energieverbrauch, was zu niedrigeren Stromrechnungen, weniger Kohlendioxidausstoß und weniger Lichtverschmutzung führt. Außerdem sorgt CityTouch dafür, den Anlagenwert der Investition in die Stadtbeleuchtung zu erhalten. Über die zentrale Schnittstelle können Steuerung, Kontrolle, Wartungsmanagement, Investitionsplanung und die Berichterstattung zur Beleuchtungsanlage in einem System einfach und übersichtlich gehandhabt werden.

     

    „Die Wissenschaft verfügt schon lange über umfassendes Know-how zu dem enormen und weitreichenden Potential von nachhaltigen Lösungen“, so Dr. Rajendra Pachauri, Vorsitzender des Weltklimarats (Intergovernmental Panel on Climate Change). Mit Sustainia „verfügen wir jetzt über eine Plattform, die dieses Potential auf deutliche und umfassende Weise einem breiten Publikum aus Politikern und Unternehmen sowie der allgemeinen Öffentlichkeit bekannt macht. Sustainia macht Naturwissenschaften für viele Menschen verständlicher. Und das ist genau das, was wir brauchen, um die vor uns liegenden Herausforderungen bewältigen zu können.“

     

    Über Sustainia100
    Sustainia100 ist ein umfassender Leitfaden mit Beiträgen aus 56 Ländern auf sechs Kontinenten für innovative und skalierbare Lösungen, die zur Schaffung nachhaltiger Gesellschaften beitragen können. Dabei setzt Sustainia100 ausschließlich auf fertige und bereits verfügbare Lösungen. So ist es ein konkretes Werkzeug für Nachhaltigkeitsprofis – von Politikern bis zu CEOs –, die sich die Schaffung einer attraktiven und nachhaltigen Gesellschaft zum Ziel gesetzt haben. Jede einzelne dieser Lösungen stellt eine Innovation in Sachen Nachhaltigkeit dar, in Bereichen wie Stadtplanung, Energie, Mode, Wasser- und Abfallmanagement, High-tech und Transport. Zusammen bieten sie einen Überblick über die verfügbaren Bausteine zur Transformation unserer Gesellschaft.

     

    Donauinsel

    Download Presseinformation
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
    Über Royal Philips Electronics

    Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips - im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" - Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 100 Ländern weltweit etwa 122.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 22,6 Milliarden Euro im Jahr 2011 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten. Mehr über Philips im Internet: www.philips.de


    Weitere Informationen für Konsumenten und Händler:


    Wir bitten um Verständnis, dass der genannte Kontakt exklusiv unseren Medienpartnern zur Verfügung steht. Endkonsumenten und Händler erhalten Informationen über unser Support Center.