Vorschläge

    Philips LivingColors: Neue Formen

    Juli 12, 2012

    Mehr Farbe in den eigenen vier Wänden 

     

    Das Wohnzimmer ist der Mittelpunkt des Zuhauses. Dort hat man Freunde zu Gast, verbringt Zeit mit seiner Familie oder entspannt einfach nach der Arbeit. Das passende Lichtambiente dazu wie zu vielen anderen Anlässen und Gelegenheiten bieten die Philips LivingColors-Leuchten. Die neuen Modelle der Produktreihe, die auf der IFA präsentiert werden, heißen Iris, Aura, Bloom, Mini und Micro. Sie unterscheiden sich in der Form, Größe und Lichtleistung und ermöglichen so den Einsatz als Boden-oder Regalleuchte. Mit kräftigen oder dezenten Farbakzenten erzeugen sie die passende Lichtfarbe zur gewünschten Stimmung. Die Iris, Aura und Bloom können gemeinsam mit der SmartLink-Fernbedienung verwendet werden. Damit lassen sich mehrere unterschiedliche LivingColors-Modelle miteinander verbinden und gleichzeitig zentral steuern. Die neue Fernbedienung hat außerdem eine verbesserte Ergonomie, zum Beispiel Tasten mit spürbarem Druckpunkt oder einem beweglichem Farbwahlrad, die das Einstellen erleichtert.

     

    Neue Leuchtenformen
    Die neuen Formen der LivingColors wurden so gestaltet, dass sie harmonisch zu verschiedenen Einrichtungsstilen und unterschiedlichen Raumgrößen passen. LivingColors Iris ist das größte Mitglied der Produktfamilie und eignet sich ideal zur flächigen Farbbeleuchtung von Wänden und Decken. Sie sorgt für den farblichen Hintergrund für nahezu alle Anlässe und schafft ein individuelles Lichtambiente für jede gewünschte Stimmung. Die zeitlose Form der Iris ist die moderne Interpretation des LivingColors Originaldesigns.

     

    Konisch und kompakt ist die LivingColors Aura und passt deshalb bestens in Zimmerecken. Vor hier aus kann sie, für das Auge weitgehend verborgen, für überraschende Lichteffekteffekte sorgen. Derart lassen sich sowohl individuelle, gefühlsbetonte Lichtstimmungen erzeugen als auch dekorative Elemente der Einrichtung eindrucksvoll in Szene setzen.

     

    Das flache, tellerartige Design der LivingColors Bloom fügt sich dezent in fast jede Inneneinrichtung ein und benötigt nur ein Minimum an Platz. Sie setzt nicht nur gezielt farbliche Akzente, sondern überzeugt auch durch ihre dekorative Form, die entfernt an die Blüte einer Sonnenblume erinnert. Trotz ihrer geringen Größe bietet sie ebenfalls den Beleuchtungskomfort der größeren Mitglieder der LivingColors-Familie.

     

    Die jüngste LivingColors Micro und die bewährte LivingColors Mini sind die kompakten Design-Varianten der LivingColors-Reihe. Damit lassen sich im Wohnraum dezent und gezielt lebendige Akzente setzen. Die bis zu 256, mit dem integrierten Farbrad, frei wählbaren Lichtfarben schaffen auf engstem Raum eindrucksvolle Akzente, die Dekorationen ergänzen und gewünschte Stimmungen visuell unterstützen.

     

    Ob klein oder groß – mit der neuen Produktgeneration bleiben LivingColors-Leuchten die erste Wahl, wenn es darum geht, Räumen ein neues, trendbewusstes Ambiente zu verleihen. Effekte, die früher mit Farbeimer und Pinsel erzeugt wurden, lassen sich nun auf einfachste Weise per Fernbedienung erzielen – und sind jederzeit wieder rückgängig zu machen.

     

    LivingColors Iris, Aura und Bloom – die wichtigsten technischen Daten:


    • 16 Millionen Farben zur Auswahl
    • 210 Lumen (Iris), 120 Lumen (Aura und Bloom)
    • Neue Fernbedienung
    • SmartLink-kompatibel

     

    LivingColors Mini und Micro – die wichtigsten technischen Daten:


    • 256 kräftige Farben
    • 70 Lumen (Mini) und 50 Lumen (Micro)
    • Steuerung der Farbe direkt an der Leuchte

     

    LivingColors Micro

    Download Presseinformation

    Weitere Informationen für Journalisten:

    Bernd Glaser

    Unternehmenskommunikation
    Lighting
    Lübeckertordamm 5
    20099 Hamburg

     

    Tel: +49 (0)40 2899 2263

    Fax: +49 (0)40 2899 2786

    Email: Bernd.Glaser@signify.com

    .

    Über Royal Philips Electronics

    Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips - im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" - Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 100 Ländern weltweit etwa 122.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 22,6 Milliarden Euro im Jahr 2011 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten. Mehr über Philips im Internet: www.philips.de


    Weitere Informationen für Konsumenten und Händler:

    Wir bitten um Verständnis, dass der genannte Kontakt exklusiv unseren Medienpartnern zur Verfügung steht. Endkonsumenten und Händler erhalten Informationen über unser Support Center.
    .