BESbswy
BESbswy
BESbswy
Mehr Licht für Straße und Gelände!
Bleiben Sie über Neuigkeiten und Updates auf dem Laufenden
Vorschläge

    Mehr Licht für Straße und Gelände!


    Philips präsentiert LED-Produktneuheiten auf der EUROBIKE 2012

    September 5, 2012

    EUROBIKE, Friedrichshafen – Ganz klar: Für sichere Fahrten auf dunklen Wegen kann die Fahrradbeleuchtung gar nicht hell genug sein. Mehr Licht für jede Umgebung präsentiert Philips daher vom 29. August bis zum 1. September auf der EUROBIKE 2012: Das neue Philips Activeride LED Bikelight bringt alle Offroad-Fans mit neun Mal mehr Licht als jede Standard-Fahrradlampe sicher durchs Gelände. Geht es zurück auf die Straße, kommt der blendfreie Onroad-Modus der Activeride-Leuchte zum Einsatz. Einen echten Spezialisten für die Straße stellt Philips in der neuen Black&White-Edition vor: Mit einer siebenfach stärkeren Lichtleistung als jede Standard-Fahrradlampe ist das Saferide LED Bikelight 80 auch im neuen Design eine der hellsten, für den Straßenverkehr zugelassenen Leuchten am Markt. Und damit das Fahrrad von hinten gut zu sehen ist, bietet auch das neue Rücklicht von Philips deutlich mehr Licht – und zwar in der Breite: Dank innovativer Lightring-Technologie sorgt das LED Rearlight mit einer Sichtbarkeit von 220° für eine um 40° breitere Lichtverteilung als jede Standard-Rückleuchte – und wird damit von anderen Verkehrsteilnehmern deutlich früher wahrgenommen!

     

    Lichtstark im Gelände, blendfrei auf der Straße: Philips Activeride LED Bikelight

    Das neue Philips Activeride LED Bikelight gibt echten Offroad-Fans die Freiheit zurück, zu fahren wann und wo sie wollen. Das extrem helle und breite Leuchtfeld seiner Hochleistungs-LEDs sorgt mit taghellem, kristallweißem Licht (5.000 K)für sehr gute Orientierung in jeder Umgebung. Jeder Ast und jedes Schlagloch wird mit bis zu 70 Lux (ca. 800 lm) frühzeitig ausgespäht. Mit seinem stoßfesten (IK06) sowie wasser- und staubgeschützten (IP64) Aluminiumgehäuse mit gummiertem Schutzring trotzt die Lampe jedem Extrem-Einsatz. Dank der neuen Philips Dual-Beam-Optik wechselt das Bikelight mit nur einem Knopfdruck auf den Onroad-Modus mit einer 50 Lux starken, blendfreien Straßenausleuchtung von bis zu 50 Metern. Für eine schnelle, werkzeugfreie Befestigung der Lampe an nahezu allen Lenkertypen sorgt die neue 3D Lenkerhalterung, die sich zur optimalen Ausrichtung des Lichtstrahls flexibel in alle Richtungen bewegen lässt.

     

    Motorrad-Lichtpower trifft Design: Philips Saferide LED Bikelight als Black&White-Edition

    Ob in klassisch-edlem Schwarz oder puristisch-zeitlosem Weiß: Mit dem Philips Saferide LED Bikelight 80 in der neuen Black&White-Edition befindet sich der Fahrrad-Style in sicheren Händen. Der Biker ist es sowieso: Mit einer enormen Beleuchtungsstärke von bis zu 80 Lux entspricht die Lichtausgabe der zwei LUXEON Power-LEDs der Beleuchtung eines Motorrads mit 125 Kubik. Hindernisse in bis zu 60 Metern Entfernung können damit klar und deutlich erkannt werden, ohne dabei den Gegenverkehr zu blenden. Wird die volle Beleuchtungsleistung gerade nicht benötigt, weil zum Beispiel genügend Straßenlaternen vorhanden sind und es eher darum geht, gut gesehen zu werden, lässt sich im City-Eco-Modus viel Energie sparen. Die leistungsstarke 80-Lux-Beleuchtung wird hier auf 20 Lux gesenkt, die Akkuleistung auf bis zu acht Stunden mehr als verdoppelt. Das robuste Aluminiumgehäuse kann mit Hilfe der neuen 3-Achsen-Lenkerhalterung mühelos auf jedem Fahrradlenker montiert werden.

     

    Bessere Sichtbarkeit dank neuer Lightring-Technologie: Philips LED Rearlight

    Mit dem neuen Philips LED Rearlight im stylischen Rund-Design wird das Fahrrad jetzt auch von hinten deutlich früher gesehen. Hierfür sorgt die innovative Lightring-Technologie, die das Licht so verteilt, dass es auch seitlich gut sichtbar ist. Der Abstrahlwinkel des Rearlights beträgt rund 220°. Das neue Rücklicht ist als Dynamo- sowie als Batterieversion mit und ohne Blinkfunktion erhältlich. Die Dynamo-Version funktioniert mit allen Dynamos. Das robuste Kunststoffgehäuse und langlebige Hochleistungs-LEDs machen eine Wartung des Rücklichts überflüssig. Das Philips LED Rearlight kann ganz einfach an allen gängigen Fahrrädern montiert werden. Ein flexibles Clip-System erlaubt dabei die unterschiedlichsten Befestigungsmöglichkeiten. Ein integrierter Diebstahlschutz verhindert schließlich, dass Langfinger das Rearlight genauso einfach wieder abmontieren.

     

    Philips Activeride LED Bikelight

    • 4 Hochleistungs LEDs der neuesten Generation
    • Kristallweißes Licht (5.000 K)
    • Hochleistungsreflektor
    • Maximaler 70 lux (800lm) Modus für den Einsatz im Gelände
    • Blendfreier 50 lux Modus für die Straße
    • Gewicht: 456g
    • Gewicht Activeride DB 800 lm: 200g
    • Gewicht Akku-Pack: 256g
    • Akku Typ: Lithium Ionen Akku in flexibler Hülle
    • Akkukapazität: 2200 mAh 11,1V
    • Akku Leuchtdauer:
    - Off-Road Modus: bis zu 2,5 Stunden
    - On-Road Modus: bis zu 5 Stunden
    - Safe Ride Home Modus: bis zu 1 Stunde
    • Stoßfest, wasser- und staubgeschützt: IP64 & IK06
    • 3D Lenkerhalterung
    • Aluminiumgehäuse mit gummiertem Schutzring
    • Inklusive Satteltasche für den sicheren Transport

    • Unverbindliche Preisempfehlung: 219,00 Euro


    Philips LED Rearlight

    • Hochleistungs-LED
    • LightRing-Technologie mit 220° seitlicher Sichtbarkeit
    • Als Dynamo- sowie als Batterie-Version mit und ohne Blinkfunktion
    • Batterie-Typ: 2 AAA Batterien
    • Dynamo-Version funktioniert mit allen Dynamos
    • Einfache Montage mit flexiblem Clip-System
    • Diebstahlschutzbefestigung
    • StVZO zugelassen
    • Bruttogewicht: 125g
    • Nettogewicht: 80g
    • Abmessungen (LxBxH): 60mm x 60mm x 110mm

    • Unverbindliche Preisempfehlung: 25,00 Euro


    Philips Saferide Bikelight 80

    • 2 Hochleistungs LUXEON® LEDs (80 LUX) der neuesten Generation
    • 220 lumen mit kristallweißem Licht (5500 K)
    • 80 lux gemessen bei 10 Meter im Leuchtfeld
    • Länge des Leuchtfeldes: 60 m
    • Motorrad-ähnliche Beleuchtungsleistung: bis zu 60 Meter homogene Fahrbahnbeleuchtung
    • Blendfreier Lichtstrahl
    • StVZO zugelassen
    • Nettogewicht: 561g
    • Gewicht: 285g
    • Akku Typ: 4 NiMh AA Akku
    • Verbesserte Akku-Leuchtdauer (2600 mAh anstatt 2450mAh)
     Akku Leuchtdauer:
    - High-Power Modus: bis zu 2,5 Stunden
    - City-Eco Modus: bis zu 8 Stunden
    • Wassergeschütztes Aluminiumgehäuse
    • Neue 3-Achsen-Lenkerhalterung

    • Unverbindliche Preisempfehlung: 119,00 Euro

    Philips Activeride LED Bikelight

    Philips Saferide LED Bikelight als Black&White-Edition

    Philips LED Rearlight

    Philips Activeride LED Bikelight

    Verpackung

    Weitere Informationen für Journalisten:

    FAKTOR 3 AG
    Public Relations
    Andreas von Münchow / Caroline Cornehl
    Kattunbleiche 35
    22041 Hamburg
    Tel.: +49 (0)40-67 94 46 88
    E-Mail: philips@faktor3.de

    .

    Über Philips

    Royal Philips Electronics, mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf
    Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der
    Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare,
    Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 122.000 Mitarbeiter in mehr als 100
    Ländern und erzielte in 2011 einen Umsatz von 22,6 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört
    zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für
    zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden
    Anbieter von Rasierern für Männer, mobilen Entertainmentprodukten und für die Zahnpflege.
    Mehr über Philips im Internet: www.philips.de

    .