Roger Karner, Geschäftsführer Philips Lighting, DACH
Warum ist gutes Licht im Büro so wichtig?
Die Mitarbeitermotivation ist für Unternehmen unverzichtbar. Dafür gibt es einen guten Grund: ist sie doch ein wichtiges Instrument zur Mitarbeiterbindung. Untersuchungen von Philips haben ergeben, dass sich die richtige Büroumgebung, speziell gute Beleuchtung nicht nur positiv auf das Wohlbefinden und die Motivation auswirkt, sondern auch die Konzentration bei der Arbeit fördert und die Fehlerquote senkt.
Ist das nicht mit hohen Kosten verbunden?
Die angenehme Gestaltung der Arbeitsumgebung mit Licht muss nicht zwangsläufig auch zu höheren Kosten führen. Denn häufig verbessern moderne Beleuchtungssysteme nicht nur die Lichtqualität, sie senken in den meisten Fällen auch die Betriebskosten deutlich. Durch die Installation energieeffizienter LED-Beleuchtung in Verbindung mit einer intelligenten Lichtsteuerung zum Beispiel können Unternehmen und Gebäudeverwaltungen den Energieverbrauch um bis zu 70 Prozent senken und die Wartungskosten deutlich reduzieren.
Warum gibt es trotzdem noch viele veraltete Beleuchtungsanlagen?
Heute setzen schätzungsweise etwa nur ein Prozent aller Büros derartige Systeme zur effektiven Lichtsteuerung ein, weil sie den vermeintlich hohen Installationsaufwand scheuen. Wird in Bürogebäuden von etwa 5.000 Quadratmeter Größe die veraltete, ineffiziente Beleuchtung mit einer modernen Anlage auf LED-Basis saniert, könnten im Laufe von 15 Jahren 300.000 Euro Betriebskosten eingespart werden. Speziell dafür hat Philips – auch gemeinsam mit namhaften Partnern zur Büroausstattung – ein Portfolio mit LED-Leuchten und Lichtsteuerungen entwickelt: für nachhaltige Lichtkonzepte zur motivierenden Arbeitsplatzgestaltung.
Soundlight-Comfort
Soundlight-Comfort heißt ein innovatives Akustikdeckenpaneel mit integrierter LED-Beleuchtung, das gemeinsam von Philips und Ecophon, dem führenden Anbieter von schalldämmenden Decken, entwickelt wurde. Das System verbindet hochwertige Lichtqualität mit hohem akustischem Komfort und ist das Ergebnis einer engen, partnerschaftlichen Zusammenarbeit beider Unternehmen. Ziel ist es, technische Lösungen zu entwickeln, die sich konsequent an den Bedürfnissen von Menschen in der Arbeitswelt orientieren und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz verbessern. Ein Resultat sind die Soundlight-Comfort Paneele. Außer dem Aspekt des Wohlbefindens erfüllen sie auch die Forderungen nach Energieeffizienz und ästhetischem Design in Gebäuden.
Die Soundlight-Comfort-Einheit ist ein freihängendes Akustikdeckenpaneel, das mit modernsten LED-Modulen ausgestattet ist. Die integrierte Licht-Akustik-Lösung wurde speziell für Großraumbüros entwickelt, um eine hochwertige, nachhaltige Arbeitsplatzbe-leuchtung zu schaffen und störenden Schall zu absorbieren. Die Deckenpaneele reduzieren darüber hinaus durch die Vorverdrahtung auch das Kabelgewirr an der Decke und verbessern dadurch den visuellen Raumeindruck erheblich.
Die Soundlight-Comfort-Lösung eignet sich speziell für neue Gebäude, in denen sogenannte thermoaktive Bauteilsysteme (TABS, Thermally Activated Building Systems) verbaut wurden, etwa betonkernaktivierte Decken (Concrete Core Activation). Diese Wärmemanagementsysteme nutzen den „Betonkern des Gebäudes“ (offene Decken), der Wärme speichern, das Gebäude aber auch kühlen kann. Diese Lösung ist umweltfreundlicher, weil sie die Nutzung von Heiz- und Kühlanlagen erspart.
Philips PowerBalance
Eine leistungsstarke, hocheffiziente LED-Einlegeleuchte für Systemdecken im Modul 625 Millimeter ist die Philips PowerBalance. Sie ist eine einfache und nachhaltige Lichtlösung für die Allgemeinbeleuchtung und wegen ihrer Bildschirmtauglichkeit ideal zur Beleuchtung von Büros und Klassenräumen. Darüber hinaus eignet sie sich auch zum Einsatz in Korridoren und Empfangsbereichen sowie in Verkaufsräumen.
Mit einer Leuchtenlichtausbeute von bis zu 80 Lumen pro Watt kann die PowerBalance mit vergleichbaren konventionellen Leuchten mit Leuchtstofflampen, elektronischem Vorschaltgerät und Rasteroptik nicht nur in der Leistung durchaus mithalten. Mehr noch: Im Vergleich spart sie bis zu 30 Prozent Energie. Die lange Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden bei 70 Prozent Lichtstrombehalt reduziert außerdem den Wartungsaufwand und die Kosten dafür erheblich. Optional ist die PowerBalance auch mit integrierter automati-scher Lichtregelung ActiLume erhältlich. Die automatische tageslichtabhängige und bewegungsaktivierte Regelung und Schaltung führt zu weiteren Energieeinsparungen und erhöht zudem den Beleuchtungskomfort.
LumiStone
Die LumiStone ist die erste bildschirmtaugliche LED-Pendelleuchte, die eine direkt-indirekte Lichtverteilung hat und gleichzeitig mit einer Leuchtenlichtausbeute von bis zu 105 Lumen pro Watt neue Maßstäbe in Sachen Effizienz setzt. Damit übertrifft sie weit die herkömmliche Leuchtstofflampentechnologie. Das gilt auch für die Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden. Resultat: Energieeinsparungen von bis zu 30 Prozent und eine deutliche Senkung der Wartungskosten. LumiStone erfüllt die europäische Norm für die Beleuchtung von Arbeitsplätzen im Innenraum. Sie lassen sich sowohl auf Rohbeton- und Gipskartondecken als auch an abgehängten Decken montieren.
LumiStone-LED-Pendelleuchten gibt es mit direkt-indirekter Lichtabstrahlung mit einem Leuchtenlichtstrom von 4.000 Lumen. Sie stehen in den Lichtfarben Warmweiß (3.000 K) und Neutralweiß (4.000 K) zur Verfügung. Der Farbwiedergabeindex beträgt Ra ≥ 80. Die SmartConical-Optikelemente aus Spezialkunststoff in Verbindung mit den hochwertigen LED sorgen für die extrem hohe Effizienz der LumiStone. Die elektrische An-schlussleistung beträgt je nach Ausführung 38 Watt (4.000 K) oder 40 Watt (3.000 K). Damit lassen sich einlampige TL5-Pendelleuchten von 49 oder 54 Watt direkt ersetzen. Das integrierte elektronische Betriebsgerät ist regelbar, sodass die Leuchte je nach Bedarf gedimmt werden kann.
Bernd Glaser
Unternehmenskommunikation
Lighting
Lübeckertordamm 5
20099 Hamburg
Tel: +49 (0)40 2899 2263
Fax: +49 (0)40 2899 2786
Email: Bernd.Glaser@signify.com
.