Bleiben Sie über Neuigkeiten und Updates auf dem Laufenden
Vorschläge

    Disney StoryLight Micky von Philips - Micky wird interaktiv

    Juli 31, 2013

    Für die Kleinen ist es ein geliebtes und unverzichtbares Ritual: Das Vorlesen einer Gute-Nacht-Geschichte. Dabei wollen die Kleinen alles ganz genau wissen, um den Zauber der Handlung zu verstehen. Für Eltern ist das manchmal anstrengend, besonders, wenn eine Geschichte auf Kinderwunsch immer und immer wiederholt werden muss. Das ist nicht verwunderlich, denn bei den Kleinen muss sich die Fähigkeit zu Abstraktion erst entwickeln. Und da wir Menschen mehr als 80 Prozent der Informationen über die Augen aufnehmen, spielt Licht dabei eine wichtige Rolle. Disney StoryLight Micky* heißt die jüngste Innovation von Philips, mit der das abendliche Vorlesen eine völlig neue Dimension erhält.

     

    Die Basis des StoryLight Micky ist die LivingColors Bloom. Die innovative LED-Leuchte als Silhouette des Gesichts von Micky Maus passt das Licht intelligent an Disney-Geschichten an, die aus einem interaktiven E-Book auf einem iPad vorgelesen werden. Voraussetzung ist ein Internet-Anschluss und WLAN-Router, an den das StoryLight Micky über eine Bridge angeschlossen wird. Beim Blättern der Seiten des E-Books in der Disney Storytime-App erlebt der Nachwuchs, wie sich das eigene Kinderzimmer in eine fantastische Welt verwandelt, an der auch die Eltern ihre Freude haben.

     

    Mit über 16 Millionen Farben lässt sich beim jedem Vorlesen immer wieder eine andere Lichtstimmung schaffen, die szenisch zur Lieblingsgeschichte passt. Die LED-Leuchten geben ein weiches, blendfreies Licht ab, das nicht zu hell ist und vertraut auf die Kleinen wirkt. Die Magie der beim Vorlesen sanft wechselnden Farben regt die Fantasie des Kindes an. Die visuelle Untermalung lässt die Geschichte in der Vorstellung der Kleinen lebendig werden. Durch die Synchronisation mehrerer Micky LivingColors Bloom LED-Leuchten wird das visuelle Erlebnis beim Vorlesen noch intensiver.

     

    Das Disney StoryLight Micky wird es als Startpaket und als Einzelpackung geben. Das Startpaket, das sowohl eine StoryLight Micky als auch die nötige Bridge zur Verbindung mit dem WLAN-Router bietet, enthält alles, um Licht und Vorlesen interaktiv zu verknüpfen. Die Einzelpackung, die eine einzelne Micky Bloom enthält, bietet die Möglichkeit, weitere Leuchten hinzuzufügen. Familien, die bereits Philips Hue, das revolutionäre verbundene LED-Beleuchtungssystem von Philips besitzen, brauchen lediglich ein StoryLight Micky Einzelpaket, das sich einfach mit der Hue Bridge verbinden lässt.

     

    Eine aufregende Disney-App für die StoryLight Micky soll in Kürze über den App-Store von Apple erhältlich sein. Software-Updates für die Leuchten werden automatisch über die Bridge heruntergeladen, damit die StoryLight Micky immer auf dem neuesten Stand ist. Als „Friend of Hue“ arbeitet die Disney StoryLight Micky von Philips ebenso perfekt mit einer vorhandenen Philips Hue oder anderen „Friends of Hue Produkten zusammen, wie mit der Philips Hue-App und allen anderen aufregenden Apps für Hue von Drittanbietern.

     

    Unverbindliche Preisempfehlung:

    Philips Disney StoryLight Micky Startpaket: 149,95 Euro

    Philips Disney StoryLight Micky Erweiterungspaket: 99,95 Euro

     

    Hinweis für Redakteure

    *Das Disney StoryLight Micky gehört zur Produktgruppe „Friend of Hue“. Es verbindet sich nahtlos mit Philips Hue, dem intelligenten LED-Beleuchtungssystem für zuhause. Die Lampen können über ein intelligentes Gerät gesteuert werden und bieten dadurch neue Anwendungsmöglichkeiten für die Beleuchtung zuhause.
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
    Über Philips

    Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 116.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer.

    .