Bleiben Sie über Neuigkeiten und Updates auf dem Laufenden
Vorschläge

    LED-Candle mit Disney Motiven - Stimmungslicht im Handumdrehen

    Juli 31, 2013

    Ein Kinderzimmer ist nicht einfach nur ein Aufenthaltsraum, es ist ein Ort der Fantasie, der sich im Nu in eine Burg oder eine Höhle verwandelt kann. Nun können Eltern dem Kinderzimmer und der Fantasie ihrer Kinder mit den LED-Kerzen von Philips Flügel verleihen.

     

    Die Disney LED-Kerzen von Philips erzeugen ein warm leuchtendes Licht, das dem sanften Flackern von echtem Kerzenschein nachempfunden ist, aber völlig ohne die Risiken durch heißes Wachs oder offene Flammen daherkommt. Ob ein Kind in seiner Fantasie zur Disney-Prinzessin wird oder einfach alles liebt, was mit Minnie und Micky Maus zu tun hat – das entspannende, weiche Licht bringt einen Hauch von Magie ins Kinderzimmer.

     

    Zum Ein- und Ausschalten wird die Kerze einfach gekippt. Die Handhabung ist so einfach, dass Kinder ganz allein eine Atmosphäre der Magie in ihrem Kinderzimmer schaffen können – buchstäblich im Handumdrehen. Die über USB-Schnittstelle aufladbaren Lichter können tagsüber geladen werden, um dann die ganze Nacht über ihr angenehmes Licht zu verbreiten.

     

    Durch die LED-Technologie bleiben die Kerzen kühl, zur Sicherheit bei ihrem Gebrauch trägt außerdem ein Klettband zum Aufwickeln der Kabel bei. Minnie und Micky Maus haben Generationen von Kindern inspiriert. Micky Maus als lustiger, optimistischer und schelmischer Freund und seine fürsorgliche Begleiterin Minnie Maus durch ihre Disney-Abenteuer. Die LED-Kerzen sind auch im Disney Prinzessinnen-Design mit Aschenputtel, Rapunzel, Dornröschen und Schneewittchen verfügbar – genau das Richtige für alle kleinen werdenden Prinzessinnen. Sie erwecken Märchenklassiker zum Leben und sind ein ideales Zubehör fürs Kinderzimmer, mit dem Eltern die Magie von Disney in den Alltag ihrer Kinder bringen können.

     

    Unverbindliche Preisempfehlungen: Philips Kerzen Prinzessinnen je 9,99 Euro, Philips Kerzen Micky & Minnie Doppelpack 19,99 Euro.

     

     

    Disney LED-Kerzen von Philips

     

    Download Presseinformation
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
    Über Philips

    Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 116.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer.

    .