Sie sind energieeffizient, langlebig und lassen sich mit ihrer hochwertigen Lichtqualität zudem für alle Bereiche der Allgemein- und Akzentbeleuchtung einsetzen. Die neue Generation der Philips MASTER LED-Lampen ist nicht nur eine nachhaltige, sondern auch die bessere Alternative zu herkömmlichen Leuchtmitteln. Mit seiner jüngsten MASTER LEDspot MR16 stellt das Unternehmen jetzt eine LED-Reflektorlampe vor, die trotz hoher Lichtleistung mit einer passiven Kühlung daherkommt.
Sie bietet alle Voraussetzungen, herkömmliche 35 Watt Niedervolt-Halogenlampen eins zu eins zuverlässig zu ersetzen und eignet sich ohne jede bauliche Anpassung für alle Anwendungen, in denen bislang vergleichbare Halogenreflektorlampen eingesetzt wurden. Bei einer elektrischen Leistung von nur sieben Watt spart sie im Vergleich aber bis zu 80 Prozent Energie ein.
Das optimierte Kühlrippen-Design sorgt nicht nur für einen gleichmäßigen Luftstrom zur effektiven passiven Kühlung der LEDs, sondern ermöglicht auch eine besonders kompakte Bauweise. Neben hoher Energieersparnis und langer Lebensdauer sind hochwertiges Licht und die präzise Lichtlenkung die Hauptmerkmale der neuen, dimmbaren LED-Reflektorlampe. Der homogene Lichtkegel sorgt zudem für weiche Schatten mit sanften Übergängen. Außer zur Akzentbeleuchtung lassen sich diese innovativen Lichtquellen in Kombination mehrerer Spots auch zur Allgemeinbeleuchtung einsetzen.
Besonders in der Hotellerie und Gastronomie, in Kaufhäusern und Ladenlokalen ist die MASTER LEDspot MR16 eine gute, wirtschaftliche Alternative zu den hier häufig eingesetzten Niedervolt-Halogenreflektorlampen. Bei den üblichen langen Brennzeiten in diesen Bereichen macht sich die Anschaffung durch die lange Lebensdauer sowie den geringen Energie- und Wartungskosten besonders schnell bezahlt. Nach nicht einmal einem Jahr hat sich der Umstieg von herkömmlichen Niedervolt-Halogenlampen auf die LED-Technologie amortisiert.
Um die Langlebigkeit von 40.000 Stunden Nutz-Lebensdauer zu unterstreichen, bietet Philips fünf Jahre Gewährleistung auf die Lampe. Erhältlich sind die MASTER LEDspots MR16 in den Lichtfarben Warmweiß und Neutralweiß mit Farbtemperaturen von 2.700, 3.000 und 4.000 Kelvin und mit Ausstrahlwinkeln von 24, 36 und 60 Grad. Alle Lampen entsprechen der am 1. September in Kraft getretenen Verordnung zur Kennzeichnung des Energieverbrauchs (EnVKV – Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung) und sind mit der Energieeffizienzklasse A gekennzeichnet.
„Wir setzen ständig neue Maßstäbe in Sachen LED-Innovationen mit überzeugenden Produkten, die energieeffizient und außergewöhnlich zuverlässig sind und ein angenehmes Licht haben“, sagt Roger Karner, Geschäftsführer von Philips Lighting. „Mit unserem neuen Lampenportfolio beweisen wir einmal mehr, dass die Lichtanwender nicht länger auf hochwertige Alternativen zur ineffizienten Glühlampentechnologie warten und auf die gewohnte, hochwertige Lichtqualität verzichten müssen.“
Bernd Glaser
Unternehmenskommunikation
Lighting
Lübeckertordamm 5
20099 Hamburg
Tel: +49 (0)40 2899 2263
Fax: +49 (0)40 2899 2786
Email: Bernd.Glaser@signify.com
.Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 115.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer.
.