Vorschläge

    Philips HealWell Beleuchtungskonzept für AK St. Georg


    Licht schafft positives Genesungsumfeld

    Dezember 19, 2013

    Die Asklepios Klinik St. Georg (AK St. Georg) in Hamburg ist eine Gesundheitseinrichtung der Maximalversorgung, die überregional als Spezialanbieter von Hochleistungsmedizin gilt. Pro Jahr werden hier rund 28.000 Patienten stationär und 50.000 Patienten ambulant behandelt. Zum Angebot gehören auch besondere Privatstationen namens Privita, die medizinische Spitzenversorgung mit hochwertiger Raumausstattung und erstklassigem Patientenservice kombinieren. Im Jahr 2013 sollte auch die Hamburger AK St. Georg eine eigene Privita-Komfortstation erhalten. Es galt, eine bestehende Station mit sieben Doppelzimmern vollständig zu sanieren und mit komfortablen Extras auf Fünf-Sterne-Niveau einzurichten, zu denen auch eine moderne, steuerbare Beleuchtungslösung zählen sollte.

     

    Ganzheitliches Konzept

    Die Herausforderung bestand darin, den gesamten Umbau im Rahmen des ganzheit-lichen Green-Hospital-Konzeptes umzusetzen, das eine hochwertige Krankenhausversorgung, einschließlich der strengen hygienischen Anforderungen, mit ökologischen Zielsetzungen und wirtschaftlichen Aspekten in Einklang bringt. Ebenso wichtig war es, ein positives Genesungsumfeld für Patienten sowie gute Arbeits- und Pflegebedingungen für Ärzte und Pflegepersonal zu schaffen. Das neue Lichtkonzept sollte zur Unterstützung des Genesungsprozesses den Schlaf der Patienten regulieren helfen und ihr Allgemeinbefinden verbessern.

     

    Schlüsselfertige Lösung

    Aufgrund seiner wissenschaftlich bestätigten Wirkung von Licht auf das menschliche Wohlbefinden entschied sich das AK St. Georg für das innovative Beleuchtungssystem HealWell. Die schlüsselfertige Komplettlösung wurde speziell zur Verbesserung des Genesungsumfelds in Gesundheitseinrichtungen entwickelt jedoch individuell an die Anforderungen der Privita-Komfortstation angepasst. So wurden zum Beispiel alle Einbauleuchten aus Hygienegründen sicher mit Spezialfolie abgedeckt.

     

    HealWell ist ein intelligent vernetztes Lichtregelsystem. Es simuliert das natürliche Tageslicht in den Zimmern und verändert sich dynamisch mit dem Tagesverlauf. Das unterstützt den natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus der Patienten und verbessert deren Wohlbefinden. Das kann den Genesungsprozess fördern. Farbiges Licht und eine Akzentbeleuchtung mit LEDs schaffen eine angenehme Raumatmosphäre. Als Leseleuchten dienen die LED-Strahler StyliD. Sie runden mit ihrem exaktem Lichtkegel und der hochwertigen Lichtqualität die Installation ab.

     

    Licht nach Wahl

    HealWell wird den hohen Qualitätsanforderungen des Privita-Konzeptes in jeder Hinsicht gerecht. Das Beleuchtungssystem kombiniert funktional, emotional und biologisch wirksames Licht und genießt auf der Station bei Ärzten, Personal und Patienten gleicher-maßen eine hohe Akzeptanz. Während das biologisch relevante Allgemeinlicht automatisch gesteuert wird, lässt sich das Lichtambiente je nach Situation auch individuell einstellen. Entweder vom Patienten, um sich, je nach Stimmung, eine individuell beleuchtete Umgebung zu schaffen, oder von Ärzten und Pflegekräften, die für Untersuchungen und die Patientenversorgung per Knopfdruck ein angenehm funktionales Untersuchungs- und Arbeitslichtlicht auswählen können. Insgesamt ist das gesamte Beleuchtungssystem der Zimmer perfekt auf die Bedürfnisse von Patienten und den Anforderungen des Krankenhauspersonals abgestimmt. So kann es sich positiv auf die Stimmung, die Zufriedenheit und das Wohlbefinden der Privita-Patienten auswirken und dem Stationspersonal ein entspanntes Arbeiten ermöglichen.

     

    „Auf unserer besonderen Privatstation Privita bieten wir Fünf-Sterne- Qualität. Die Lichtlösung HealWell gehört hier einfach dazu“, sagt Prof. Dr. med. Karl-Heinz Frosch, Chefarzt Orthopädie, Asklepios Klinik St. Georg. „Sie schafft eine angenehme Atmosphäre für Patienten und Personal, unterstützt die physiologischen Abläufe im Körper und lässt sich jederzeit individuell anpassen.“

    Asklepios Klinik St. Georg - Patientenzimmer

    Asklepios Klinik St. Georg - Empfang

    Asklepios Klinik St. Georg - Gang

    Presseinformation

    Weitere Informationen für Journalisten:

    Bernd Glaser

    Unternehmenskommunikation
    Lighting
    Lübeckertordamm 5
    20099 Hamburg

     

    Tel: +49 (0)40 2899 2263

    Fax: +49 (0)40 2899 72263

    Email: Bernd.Glaser@signify.com

    .

    Über Royal Philips

    Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 114.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer.

    .