Mit seinen sechs Watt MASTER LED Kerzen- und Tropfenlampen bietet Philips jetzt mehr Licht für Wandleuchten und Kronleuchter. Mit einem Lichtstrom von 470 Lumen sind sie damit der ideale Ersatz für die entsprechenden 40 Watt Allgebrauchslampen sowie alle vergleichbaren Halogen- oder Energiesparlampen. Die neuen LED-Lampen sind dimmbar und es gibt sie in klarer Ausführung mit warmweißer, glühlampenähnlicher Lichtfarbe (2.700 Kelvin). Als Kerzen- und Schwanenhalslampen verfügen sie über ein E14-, als Tropfenlampe zusätzlich auch über ein E27-Gewinde. Die Lampenlebensdauer beträgt 20.000 Stunden, ihre Energieeffizienzklasse (EEL) ist A+.
Mit diesen formschönen LED-Retrofit-Lampen zeigt die weltweite Nummer Eins in Sachen Licht und LED, dass sich stilvoller Retrolook und moderne Lichttechnologie nicht ausschließen müssen. Der elfenbeinfarbene Lampensockel fügt sich harmonisch und dezent in die Fassungen von Jugendstilleuchten ein. Lotuslinse heißt die Prismen-Optik, die das warmweiße Licht gleichmäßig zu allen Seiten verteilt, so dass es sich besonders gut in Kristallglasapplikationen von Kronleuchtern bricht. Der festliche Glanz, der von den funkelnden Leuchtern ausgeht, wird dadurch noch stimmungsvoller.
Die neuen Lampen sind die jüngste Ergänzung des umfassenden Philips LED-Produktprogramms. Die LED-Lampen zur Allgemein- und Akzentbeleuchtung sind ein hochwertiger, energieeffizienter Ersatz für traditionelle Glüh- und Halogenlampen. Mit über 80 Prozent geringerem Energieverbrauch und deutlich längerer Lebensdauer sind sie eine rentable Alternative zu herkömmlicher Beleuchtung. MASTER LED Lampen beweisen, dass das Umschalten auf nachhaltige Lichtquellen keinen Verzicht bedeutet. Einsatzbereiche sind Hotels, die Gastronomie, historische Gebäude und Privathaushalte. Die sechs Watt MASTER LED Kerzen- und Tropfenlampen sind ab März im Handel erhältlich.
Bernd Glaser
Unternehmenskommunikation
Lighting
Lübeckertordamm 5
20099 Hamburg
Tel: +49 (0)40 2899 2263
Fax: +49 (0)40 2899 72263
Email: Bernd.Glaser@signify.com
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 115.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2013 einen Umsatz von 23,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips im Internet: www.philips.de