Bleiben Sie über Neuigkeiten und Updates auf dem Laufenden
Vorschläge

    ABB und Philips bündeln ihre Kräfte bei der Automatisierung für Gewerbegebäude für mehr Energieeffizienz und Funktionalität

    März 31, 2014

    Die Beleuchtungssysteme von Philips werden sich nahtlos mit der Gebäudesteuerung von ABB verbinden lassen, um so die Sanierungskosten für mittlere und kleine Gewerbegebäude zu senken.

     

    ABB, führender Anbieter von Energie- und Automationstechnik, und Philips, der Weltmarktführer bei Beleuchtung, haben heute ihre Zusammenarbeit bekanntgegeben, um die Integration von vernetzten Beleuchtungssystemen und Gebäudesteuerung für kommerziell genutzte Gebäude zu vereinfachen. Von der Kombination der ausgewiesenen Expertise von Philips bei LED-Beleuchtungssystemen und der Kompetenz von ABB bei Gebäudeautomation werden Systemintegratoren, Eigentümer von Gewerbegebäuden, Gebäudeverwalter sowie die in diesen Gebäuden tätigen Menschen profitieren.

     

    Vernetzte Beleuchtungssysteme von Philips fügen sich nahtlos in die Automatisierungssoftware von ABB ein und eröffnen die Möglichkeit der Gebäudesteuerung in einer gewerblichen Umgebung, einschließlich der Beleuchtung, den Jalousien, dem Gebäudezutritt sowie der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK). Die Einführung der Lösung von ABB und Philips wird es deutlich einfacher machen, vorhandene Räume neu zu gestalten. So lassen sich zum Beispiel in einem Hotel die Beleuchtungsszenarien einfach per Mausklick verändern, nachdem mehrere kleine, getrennte Räume zu einem großen Sitzungsraum kombiniert wurden. In einem Einkaufszentrum ließe sich der Zugang, die Beleuchtung und HLK einfach neu konfigurieren, wenn eine große Einheit in mehrere kleine unterteilt wird.

     

    Eric Rondolat, CEO von Philips Lighting, erklärt: „In Verbindung mit Steuerungen ermöglicht die LED-Beleuchtung von Philips im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung eine Energieeinsparung von bis zu 80 Prozent. Gleichzeitig stellt sie hochwertiges Licht für eine komfortable und produktivere Arbeitsumgebung bereit. Gemeinsam werden ABB und Philips ihre Kunden unterstützen, indem die Unternehmen es einfacher machen, neueste Technologie im Sinne von Energieeffizienz und gesteigerter Funktionalität einzuführen.“

     

    Tarak Mehta, Mitglied des ABB Executive Boards als Divisionsleiter Low Voltage Products bei ABB, fügt hinzu: „Zukunft ist die Fähigkeit, Räume auf Knopfdruck neu zu konfigurieren und gleichzeitig den Energieverbrauch zu senken. ABB und Philips werden gemeinsam daran arbeiten, eine einfache, skalierbare Lösung anzubieten, um die Einführung dieser Technologie bei Gewerbegebäuden möglichst einfach und anwenderfreundlich zu machen.“

     

    Beleuchtung, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) machen 70 Prozent des Energieverbrauchs in Gewerbegebäuden aus. Die Einführung einer Gebäudeautomatisierung kann die Energieeffizienz um etwa 30 Prozent verbessern. Die Nachrüstung auf energieeffizientere Systeme ist eine ausgezeichnete Gelegenheit für Gebäudemanager, die Betriebskosten zu senken.

     

    Um verschiedene Gebäudesysteme neu zu konfigurieren, müssen derzeit für jedes einzelne Element Codezeilen eingegeben werden. Die Möglichkeit, alle verschiedenen Elemente der Gebäudeautomatisierung über eine kompatible Software zu steuern, macht das Gebäudemanagement einfacher und seine Installation und Instandhaltung erschwinglicher.

     

    Weitere Informationen für Journalisten:

    Bernd Glaser

    Unternehmenskommunikation
    Lighting
    Lübeckertordamm 5
    20099 Hamburg

     

    Tel: +49 (0)40 2899 2263

    Fax: +49 (0)40 2899 72263

    Email: Bernd.Glaser@signify.com

    .

    Über Royal Philips

    Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 115.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2013 einen Umsatz von 23,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips im Internet: www.philips.de