Bleiben Sie über Neuigkeiten und Updates auf dem Laufenden
Vorschläge

    Philips wird offizieller Lichtpartner der Allianz Arena und des FC Bayern München


    „Stern des Südens" in neuem Licht

    Mai 22, 2014

    Die Allianz Arena von Rekordmeister FC Bayern München wird Deutschlands erstes und Europas größtes Stadion mit einer rundum flächendeckenden LED-Außenbeleuchtung für dynamische Lichtanimationen. Fans und Gäste dürfen sich  im Laufe der kommenden Saison auf einmalige Lichtstimmungen und unvergessliche Stadionmomente freuen. Die Umrüstung ist Teil einer strategischen Partnerschaft, die der Verein vergangene Woche mit Philips Lighting unterzeichnet hat. Der Weltmarktführer für LED- und Stadionbeleuchtung wird zudem Sponsor und offizieller Licht-Partner des FC Bayern München.
     
    Licht ist Emotion: Innovative LED-Beleuchtung für die größte Membran-Hülle der Welt

    Umgeben von der größten Membran-Hülle der Welt, misst die mehr als 35 Meter hohe Fassade der Allianz Arena rund 29.000 Quadratmeter. Dank des Einsatzes von 380.000 LEDs auf 8.000 Philips ColorGraze-Leuchten könnte die Arena künftig nicht nur statische Motive beherrschen. „Wir bauen das Spektrum von drei auf 16 Millionen Farben aus. Damit wird eine Vielzahl von Beleuchtungsszenarien möglich, mit denen die Allianz Arena für einzigartige Stimmungen sorgen kann“, erklärt Roger Karner, Geschäftsführer von Philips Lighting in DACH. Erste Design-Studien haben die Partner bereits entwickelt und werden diese vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen weiterentwickeln. Die innovative Beleuchtungslösung von Philips arbeitet vollständig digital und ist intelligent vernetzt. Jeder einzelne Lichtpunkt lässt sich gezielt und in Echtzeit ansteuern. Selbst innerhalb der 1.056 beleuchteten Fassaden-Kissen lassen sich so z.B. Farbverläufe erzeugen.

     

    „Mit der neuen Beleuchtung von Philips werden Besucher und Fernsehzuschauer schon beim ersten Außenanblick der Arena die volle Emotion und Dynamik des Spiels erleben“, freut sich Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern. Vorstandsmitglied Andreas Jung ergänzt: „Der FC Bayern begrüßt mit Philips den Global Player für Stadienbeleuchtung im Team. Gemeinsam spielen wir auf Sieg im Wettbewerb um die attraktivste Arena der Welt“.

     

    Auch im Bereich der Markenkommunikation kooperieren mit Philips und dem FC Bayern München zwei globale Top-Marken. „Philips und der FC Bayern werden die Faszination von Licht erlebbar machen, beispielsweise durch Live-Aktionen mit den Fans in der Arena. Außerdem werden wir im engen Zusammenspiel mit dem FCB kreative Kommunikationskonzepte für alle Kanäle entwickeln“, verrät Thomas Schönen, Head of Brand & Communications für Philips in DACH.

     

    Klares Zeichen für Nachhaltigkeit im Sport
    Für die Energie- und Umweltbilanz zahlt sich der Wechsel ebenfalls aus. Das energieeffiziente LED-System von Philips senkt den Energieverbrauch um rund 60 Prozent und spart jährlich etwa 362 Tonnen CO2. Damit setzen die Partner ein klares Zeichen für Nachhaltigkeit im Sport und in der Region.

     

    „Durch die Langlebigkeit von LEDs und Zuverlässigkeit der Systeme können wir nicht nur Energieverbrauch und Kosten einsparen, sondern auch den Wartungsaufwand im laufenden Betrieb senken“, erläutert Jürgen Muth, Geschäftsführer der Allianz Arena München Stadion GmbH.

     

    Philips liefert zudem umfangreiche Serviceleistungen: von der professionellen Licht- und Projektplanung über die Programmierung und Inbetriebnahme bis hin zu Wartungsarbeiten.

     

    Philips als führender Partner im Bereich Sportstättenbeleuchtung

    Philips ist weltweiter Markt- und Innovationsführer für LED- und Sportbeleuchtung. In mehr als jedem zweiten der weltgrößten Fußballstadien kommt Beleuchtung von Philips zum Einsatz. Neun der zwölf brasilianischen WM-Fußballstadien setzen auf die Systeme des führenden Anbieters von Sportstättenbeleuchtung. Erst Ende April stellte Philips mit ArenaVison LED zudem die erste LED-Spielfeldbeleuchtung für flimmerfreie Superzeitlupen im hochauflösenden Fernsehen vor und erfüllt damit die strengen Kriterien der UEFA und FIFA.

    Lichtpartner FC Bayern München

     

    LED Beleuchtung Allianz Arena


    Erste Design-Studie

    Hintergrundinformation

    Weitere Informationen für Journalisten:

    Oliver Klug

    Philips

    Unternehmenskommunikation

     

    Lübeckertordamm 5

    20099 Hamburg

     

    Tel: +49 (0)40 2899 2128

    Fax: +49 (0)40 2899 2971

    Email: oliver.klug@signify.com

     

    Markus Hörwick

    FC Bayern München AG

    Direktion Medien und Kommunikation

    Säbener Straße 51 – 57

    81547 München

     

    Tel: +49 (0)89 699 31 74 00

    Email: media@fcb.de

    Über Royal Philips

    Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 112.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2013 einen Umsatz von 23,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer.

     

     

    .