Bleiben Sie über Neuigkeiten und Updates auf dem Laufenden
Vorschläge

    Philips MASTER LED-Lampen bei Harrods in London

    Faszinierendes Licht und hohe Energieeinsparung

    Februar 19, 2015

    Wedgwood ist eine globale Marke, die für gediegene Exklusivartikel und Lifestyle-Produkte bekannt ist. Im Londoner Luxuskaufhaus Harrods wird die Wedgwood-Abteilung stilvoll von Kronleuchtern mit Kristallapplikationen beleuchtet, die gleichzeitig zum Produktangebot des Hauses gehören. Umso wichtiger ist es, dass sie nicht nur für hochwertige Beleuchtung sorgen, sondern sich den Kunden gegenüber auch ansprechend im besten Licht präsentieren, um den Verkauf zu stimulieren.

     

    Die Lotuslinsen-Optik der Philips MASTER LEDcandle Lampen hat den Kristallkronleuchtern in der Wedgwood-Abteilung von Harrods einen neuen Glanz verliehen. Die LED-Kerzenlampen, die jetzt anstelle von Halogenlampen verwendet werden, bieten ein faszinierendes Licht und reduzieren gleichzeitig die elektrische Last für die Beleuchtung um 74 Prozent. Durch den Austausch der 15 Watt Halogen-Kerzenlampen gegen die vier Watt MASTER LEDcandle wurde nicht nur Energie für die Beleuchtung gespart, sondern wegen der deutlich geringeren Wärmeabstrahlung der LED-Lampen auch der der Energieverbrauch der Klimaanlage reduziert. Die Lebensdauer der MASTER LEDcandle beträgt mit 20.000 Stunden ein Vielfaches der früher eingesetzten Halogenlampen und braucht deshalb nicht so häufig gewechselt zu werden, so dass auch die Wartungskosten entsprechend niedriger ausfallen.

     

    „Als die Wedgwood-Abteilung eröffnet wurde, waren die Kronleuchter mit Halogen-Kerzenlampen ausgestattet“, erinnert sich Mark Fleming, Technischer Leiter von Harrods. „Sie sorgten zwar für die gewünschte visuelle Wirkung, aber ihren hohen Wärmeverlust im Betrieb konnte die Klimaanlage nicht ausgleichen. Zwar wurden die insgesamt 208 Halogenlampen zunächst durch normale LED-Kerzenlampen ersetzt, aber diese konnten nicht das funkelnde Licht der Halogenlampen erzeugen. Erst die Philips MASTER LEDcandle mit der Lotuslinsentechnologie brachte den gewünschten Lichteffekt. Die Kronleuchter sehen jetzt brillant aus und alle sind überaus zufrieden mit den neuen Kerzenlampen“, ergänzt Fleming.

     

    Modernes Licht im stilvollen Retro-Look

    Als führendes Unternehmen in Sachen LED-Beleuchtung zeigt Philips mit seinen LED-Retrofit-Lampen in Kerzen- und Tropfenform, dass sich stilvoller Retro-Look und zukunftsweisende Technologie nicht ausschließen müssen. Die Lampen mit E14- oder E27-Sockel und einer elektrischen Leistung von bis zu sechs Watt können vergleichbare Glühlampen bis 40 Watt in Kronleuchtern und in dekorativen Beleuchtungslösungen ersetzen. Die Energieeffizienzklasse der Lampen ist A+.

     

    Die Lotuslinsen-Optik sorgt dafür, dass das warmweiße Licht (2.700 Kelvin) gleichmäßig zu allen Seiten verteilt wird und sich besonders gut in Kristallapplikationen von Kronleuchtern bricht. Die festliche Atmosphäre, die vom funkelnden Leuchter ausgeht, wird dadurch noch stimmungsvoller. Mit einem über 80 Prozent niedrigeren Energieverbrauch und deutlich längerer Lebensdauer sind sie eine rentable Alternative zu herkömmlicher Beleuchtung in Hotels, Restaurants, Bars, historischen Gebäuden und Privathaushalten.

    Wedgwood ist eine globale Marke, die für gediegene Exklusivartikel und Lifestyle-Produkte bekannt ist. Im Londoner Luxuskaufhaus Harrods wird die Wedgwood-Abteilung stilvoll von Kronleuchtern mit Kristallapplikationen beleuchtet, die gleichzeitig zum Produktangebot des Hauses gehören. Umso wichtiger ist es, dass sie nicht nur für hochwertige Beleuchtung sorgen, sondern sich den Kunden gegenüber auch ansprechend im besten Licht präsentieren, um den Verkauf zu stimulieren.

     

    Die Lotuslinsen-Optik der Philips MASTER LEDcandle Lampen hat den Kristallkronleuchtern in der Wedgwood-Abteilung von Harrods einen neuen Glanz verliehen. Die LED-Kerzenlampen, die jetzt anstelle von Halogenlampen verwendet werden, bieten ein faszinierendes Licht und reduzieren gleichzeitig die elektrische Last für die Beleuchtung um 74 Prozent. Durch den Austausch der 15 Watt Halogen-Kerzenlampen gegen die vier Watt MASTER LEDcandle wurde nicht nur Energie für die Beleuchtung gespart, sondern wegen der deutlich geringeren Wärmeabstrahlung der LED-Lampen auch der der Energieverbrauch der Klimaanlage reduziert. Die Lebensdauer der MASTER LEDcandle beträgt mit 20.000 Stunden ein Vielfaches der früher eingesetzten Halogenlampen und braucht deshalb nicht so häufig gewechselt zu werden, so dass auch die Wartungskosten entsprechend niedriger ausfallen.

     

    „Als die Wedgwood-Abteilung eröffnet wurde, waren die Kronleuchter mit Halogen-Kerzenlampen ausgestattet“, erinnert sich Mark Fleming, Technischer Leiter von Harrods. „Sie sorgten zwar für die gewünschte visuelle Wirkung, aber ihren hohen Wärmeverlust im Betrieb konnte die Klimaanlage nicht ausgleichen. Zwar wurden die insgesamt 208 Halogenlampen zunächst durch normale LED-Kerzenlampen ersetzt, aber diese konnten nicht das funkelnde Licht der Halogenlampen erzeugen. Erst die Philips MASTER LEDcandle mit der Lotuslinsentechnologie brachte den gewünschten Lichteffekt. Die Kronleuchter sehen jetzt brillant aus und alle sind überaus zufrieden mit den neuen Kerzenlampen“, ergänzt Fleming.

     

    Modernes Licht im stilvollen Retro-Look

    Als führendes Unternehmen in Sachen LED-Beleuchtung zeigt Philips mit seinen LED-Retrofit-Lampen in Kerzen- und Tropfenform, dass sich stilvoller Retro-Look und zukunftsweisende Technologie nicht ausschließen müssen. Die Lampen mit E14- oder E27-Sockel und einer elektrischen Leistung von bis zu sechs Watt können vergleichbare Glühlampen bis 40 Watt in Kronleuchtern und in dekorativen Beleuchtungslösungen ersetzen. Die Energieeffizienzklasse der Lampen ist A+.

     

    Die Lotuslinsen-Optik sorgt dafür, dass das warmweiße Licht (2.700 Kelvin) gleichmäßig zu allen Seiten verteilt wird und sich besonders gut in Kristallapplikationen von Kronleuchtern bricht. Die festliche Atmosphäre, die vom funkelnden Leuchter ausgeht, wird dadurch noch stimmungsvoller. Mit einem über 80 Prozent niedrigeren Energieverbrauch und deutlich längerer Lebensdauer sind sie eine rentable Alternative zu herkömmlicher Beleuchtung in Hotels, Restaurants, Bars, historischen Gebäuden und Privathaushalten.

    Philips MASTER LEDcandle

    Presseinformation

    Weitere Informationen für Journalisten:

    Bernd Glaser

    Unternehmenskommunikation

    Pressesprecher Lighting

     

    Tel: +49 (0)40 2899 2263

    Fax: +49 (0)40 2899 72263

    Email: Bernd.Glaser@signify.com

    Über Royal Philips

    Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 105.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2014 einen Umsatz von 21,4 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips im Internet: www.philips.de