Bleiben Sie über Neuigkeiten und Updates auf dem Laufenden
Vorschläge

    Philips MASTER LED-Lampe in Glühlampenform


    So schön kann moderne Technik sein

    März 23, 2015

    Die LED-Technologie entwickelt sich in rasantem Tempo weiter und erobert immer neue Anwendungsfelder. Mit der neuen klaren neun Watt MASTER LEDbulb fügt Philips als einer der führenden Spezialisten für LED-Innovationen seinem Portfolio eine Lampe hinzu, die nicht nur im Design Akzente setzt, sondern sich in der Größe und Form kaum von einer traditionellen 60-Watt-Glühlampe unterscheidet.

     

    In Sachen Energieeffizienz und Langlebigkeit ist sie dieser aber meilenweit voraus. Mit einer elektrischen Leistung von nur neun Watt bedeutet das eine Energieersparnis von bis zu 85 Prozent. Bei einer Lichtausbeute von nahezu 90 Lumen pro Watt ist sie energetisch ausgesprochen wirtschaftlich, was auch ihre Energieeffizienzklasse (EEL) A+ unterstreicht. Damit ist sie der ideale Ersatz für all jene, die noch immer den herkömmlichen, technisch veralteten und unwirtschaftlichen Glühlampen nachtrauern.

     

    Die neue LED-Lampe ist stufenlos dimmbar. Mit ihrem E27-Lampengewinde passt sie in die meisten gängigen Leuchten. Mit ihrer Form und dem weißen Lampenkörper macht sie auch in offenen Leuchten, bei denen die Lampen sichtbar sind, eine gute Figur. Das warmweiße, glühlampenähnliche Licht mit sehr guter Farbwiedergabe und der besonders große Abstrahlwinkel von 240 Grad sorgen für eine angenehme, gleichmäßige Lichtverteilung im Raum.

     

    Die neun Watt MASTER LEDbulb klar ist besonders in der Hotellerie und Gastronomie eine lohnende Alternative zu herkömmlichen Lichtquellen. Bei den dort üblichen langen täglichen Brenndauern amortisieren sich die Anschaffungskosten durch die Stromersparnis schnell. Die lange Nutzlebensdauer von 25.000 Stunden reduziert zudem die Wechselkosten. Doch auch in privaten Haushalten macht sich die schöne, hochwertige Markenlampe durch den niedrigen Energieverbrauch schnell auf der Stromrechnung bemerkbar.

    Philips MASTER LEDbulb 9 Watt

    Presseinformation

    Weitere Informationen für Journalisten:

    Bernd Glaser

    Unternehmenskommunikation

    Pressesprecher Lighting

     

    Tel: +49 (0)40 2899 2263

    Fax: +49 (0)40 2899 72263

    Email: Bernd.Glaser@signify.com

    Über Royal Philips

    Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 105.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2014 einen Umsatz von 21,4 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips im Internet: www.philips.de