Die fortschreitende Weiterentwicklung von LED-Lampen, die ein immer breiteres Angebot mit sich bringt, führt dazu, dass sich die neuen Lichtquellen immer mehr Anwendungsfelder erschließen. Mit neuen Modellen fügt Philips seinem Portfolio für den Wohnbereich weitere Lampen mit Gewindesockeln E27 und E14 hinzu, die sich äußerlich in Größe und Design kaum noch von herkömmlichen Glühlampen unterscheiden, diesen aber in Sachen Energieeffizienz und Lebensdauer meilenweit voraus sind. Jetzt bieten neue Philips LED-Lampen den Anwendern einen weiteren Mehrwert.
Unter dem Namen WarmGlow wartet Philips mit einer technischen Neuerung auf, die für höheren Lichtkomfort sorgt. Bei den so bezeichneten LED-Lampen in Standardform sowie Kerzen- und Tropfenlampen verändert sich beim Herunterdimmen, ähnlich wie bei Glühlampen, nicht nur die Helligkeit, sondern auch die Lichtfarbe. Durch das warme, orangefarbene Licht entsteht eine dezente Raumatmosphäre, die angenehme Behaglichkeit ausstrahlt.
WarmGlow Lampen gibt es mit E27-Sockel als Ersatz für die klaren 40- und 60-Watt Standardlampen sowie als klare Kerzen- und Tropfenlampen als Ersatz für die traditionellen 25- und 40-Watt-Glühlampen. Auch als WarmGlow Schwanenhalslampe, die oft in historischen Kronleuchtern oder Wandleuchten eingesetzt wird, ist sie zu haben. Zudem bringt das weiterentwickelte Design der WarmGlow Standardlampen in Verbindung mit einer besseren Lichtlenkung einen deutlich größeren Abstrahlwinkel mit sich, der jetzt über 300 Grad groß ist. Dadurch wird das Licht gleichmäßiger im Raum verteilt und die allgemeinen Sehbedingungen verbessert.
Mit den neusten Produktentwicklungen deckt das LED-Sortiment von Philips nun alle gängigen Lampenvarianten ab. Unabhängig von ihrer jeweiligen Form sind alle LED-Lampen von Philips mit einer Lebensdauer von 15.000 Stunden und der Energieeffizienzklasse (EEL) A+ ausgesprochen wirtschaftlich. In der Verbindung von vertrauter Form und Funktion mit aktuellster Technologie sind sie ideale nachhaltige Produkte für alle, die noch immer den technisch veralteten Glühlampen nachtrauern. Die unverbindlichen Preisempfehlungen für die Standardformen mit E27-Sockel liegen zwischen 5,99 und 14,99 Euro, für die Kerzen-und Tropfenform mit E14-/E27-Sockel zwischen 4,99 und 9,99 Euro. Für die WarmGlow Ausführungen liegen die unverbindlichen Preisempfehlungen je nach Lichtleistung zwischen 7,99 und 12,99 Euro.
Bernd Glaser
Unternehmenskommunikation
Pressesprecher Lighting
Tel: +49 (0)40 2899 2263
Fax: +49 (0)40 2899 72263
Email: Bernd.Glaser@signify.com
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 106.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2014 einen Umsatz von 21,4 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen und neuen Lichtanwendungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips im Internet: www.philips.de