Partnerschaft für eine nahtlose Interoperabilität zwischen dem Smart Home-Beleuchtungssystem Philips Hue und Huaweis OceanConnect-Plattform
Philips Lighting und Huawei Technologies haben eine Partnerschaft vereinbart, die Anbietern von Internet of Things-Anwendungen das volle Potenzial von Philips Hue eröffnet. Huawei ist ab sofort Mitglied des Friends of Hue-Partnerprogramms und Philips Lighting ein Partner von Huawei OceanConnect. Unternehmen, die Huaweis IoT-Plattform nutzen, können ihren Kunden damit nutzerfreundlich und in vollem Umfang alle Funktionen des führenden Smart Home-Lichtsystems anbieten.
Die Kooperation erweitert einmal mehr die Möglichkeiten von Philips Hue, indem sich noch mehr Geräte, Systeme und Anwendungen mit dem Lichtsystem vernetzen lassen. So können beispielsweise Sicherheitskameras mit einer eigenen IP-Adresse vor Einbrechern warnen, indem sie bei Bewegungen vor dem Haus einen akustischen Alarm auslösen und zugleich Philips Hue rot und blau blinken lassen.
„Das Internet der Dinge wächst mit immer mehr Geräten und Apps, die intelligent miteinander interagieren. OceanConnect fungiert dabei als eine umfassende Harmonisierungsplattform. Unsere Kooperation mit Philips Lighting wird Philips Hue als führendes Smart Home-Lichtsystem mit noch mehr Geräten kompatibel machen“, sagt Ma Haixu, Leiter für die Produktreihe Cloud Core Network von Huawei.
Sridhar Kumaraswamy, Business Leader Home Systems bei Philips Lighting, ergänzt: „Die intelligente Beleuchtung und Sicherheit zählen zu den am häufigsten nachgefragten Anwendungen des Smart Home. Unsere Partnerschaft mit Huawei bringt weltweit führende Anbieter von IoT-Netzwerken mit der vernetzten Beleuchtung zusammen. Sie ermöglicht, dass noch mehr Konsumentenprodukte mit Philips Hue kompatibel sind und erweitert die Reichweite unseres Beleuchtungssystems im wachsenden Markt des vernetzten Zuhauses.“
Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT) ist ein weltweit führender Anbieter von Beleuchtungsprodukten, -systemen sowie -services. Das Unternehmen kombiniert seine Erkenntnisse um die positive Wirkung von Licht auf Menschen mit einer umfassenden Technologiekompetenz für innovative digitale Beleuchtungssysteme. Mit diesen erschließt es neue Anwendungs- und Geschäftsfelder, ermöglicht faszinierende Beleuchtungserlebnisse und trägt dazu bei, das Leben von Menschen zu verbessern. Sowohl für Geschäftskunden als auch für Endverbraucher verkauft Philips Lighting mehr energieeffiziente LED-Beleuchtungen als jedes andere Unternehmen. Es ist der führende Anbieter für vernetzte Lichtsysteme und professionelle Services und nutzt das Internet der Dinge, um Licht jenseits reiner Beleuchtung in eine vollständig vernetzte Welt zu transformieren – Zuhause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. In 2015 hat Philips Lighting mit weltweit 36.000 Mitarbeitern in mehr als 70 Ländern einen Umsatz von 7,4 Milliarden Euro erzielt. Neuigkeiten veröffentlicht Philips Lighting auf www.lighting.philips.de/firma/newsroom/presseinformationen
Philips Hue is the world’s leading connected lighting system for the home. It comprises bulbs, strips, spots, lamps and controls. Through a vibrant developer program there are more than 600 third-party apps for Philips Hue. The system is transforming how light is used in and around the home to stimulate your senses, light your moments and helps to provide peace of mind when away from home.
From the launch of Philips Hue in October 2012, Philips Lighting has encouraged other companies to develop devices, apps and systems that interoperate with the system. From third-party apps and wearable technology, to internet services and connected home products; Philips Hue goes beyond illumination to provide more than just light - to deliver new experiences where the only limit is your imagination. For more information, please visit www.philips-hue.com