São Paulo, Brasilien – Belo Horizonte, eine der größten Städte Brasiliens, erzielt Energiekosteneinsparungen von 50 Prozent, indem dort 182.000 Straßenleuchten mit neuen LEDs von Signify (Euronext: LIGHT), Weltmarktführer für Beleuchtung, ausgerüstet werden. Die Umrüstung ist Teil von Brasiliens erster großer öffentlich-privater Partnerschaft im Bereich der kommunalen Beleuchtung zwischen Belo Horizonte Iluminaçao Publica (BHIP) und Signify. Die neuen LED-Leuchten erhöhen zudem die Sicherheit für die Bürger auf den Straßen von Belo Horizonte.
Das Projekt begann 2017 mit einer Bestandsaufnahme aller öffentlichen Lichtpunkte, um Informationen für die Auswahl der jeweils optimalen Leuchten für jede Straße zu sammeln und deren zeitnahe Lieferung und Installation zu planen. Nachdem bislang 90 Prozent der Installationen abgeschlossen sind, hat die Kommune in diesen Bereichen bereits mehr als 50 Prozent an Stromkosten eingespart, da LEDs energieeffizienter als herkömmliche Leuchtmittel sind. Dies entspricht der Strommenge, die schätzungsweise 34.000 brasilianische Haushalte pro Jahr verbrauchen. Zusätzlich wird die Stadt in der Lage sein, Kosten für Wartungsarbeiten und Materialien einzusparen, weil die neuen Leuchten eine fünfmal längere Lebensdauer als konventionelle Straßenleuchten haben.
Marcelo Bruzzi,
Präsident von BHIP
Die neuen LED-Straßenleuchten stammen aus der im brasilianischen Raum erhältlichen Leuchtenfamilie „Road Line“ und werden alle im brasilianischen Signify Werk in Varginha, Minas Gerais, gefertigt. Das Beleuchtungsprojekt in Belo Horizonte deckt insgesamt eine Fläche von sechs Quadratkilometern ab. Die Straßenleuchten an den großen Hauptstraßen verfügen über Fernverwaltungsdienste, so dass sie von BHIP leichter gesteuert werden können.
Neben den wirtschaftlichen Vorteilen sorgt die Installation auch für einen deutlichen Anstieg bei der Nutzung öffentlicher Räume. Diese werden durch das Licht der LEDs nun besser erhellt. So sind beispielsweise Gesichter nachts besser zu erkennen, wodurch sich die Einwohner beim Spaziergang oder einem abendlichen Familien-Picknick sicherer fühlen. Außerdem tragen die Energieeinsparungen dazu bei, dass die Stadt ihren CO2-Fußabdruck reduzieren kann.
Eindrücke des Projektes in Belo Horizonte im Video.
Als weltweit führendes Unternehmen für Beleuchtung engagiert sich Signify mit seinem Programm Brighter Lives, Better World nachdrücklich für eine nachhaltigere Welt. Im Rahmen dieses Engagements wird das Unternehmen 2020 klimaneutral sein.
Stefan Zander
Pressesprecher
Signify GmbH, Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg
Tel: +49 (0) 1607429087
E-Mail: stefan.zander@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben Zuhause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 6,4 Milliarden Euro im Jahr 2018, rund 28.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein helleres Leben und eine bessere Welt. Vom Dow Jones Sustainability Index wurden wir zum zweiten Mal in Folge als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Neuigkeiten von Signify finden Sie im Newsroom, bei Twitter und LinkedIn sowie auf Instagram. Informationen für Investoren finden Sie auf der Seite Investor Relations.
April 14, 2025
Signify meldet meiste Patente aller europäischen Beleuchtungsunternehmen an