Vorschläge

    Die Zukunft der Städte ist grün

    Gehen Sie den grünen Weg Miniaturansicht des Videos

    Unternehmen für Menschen und den Planeten

     

    Mit dem Green Deal der EU stehen den Unternehmen in der EU jetzt Milliarden von Euro zur Verfügung, um kohlenstofffreie Bau- und Renovierungsprojekte zu finanzieren.

    Erfahrene Berater und Dienstleister spielen dabei eine wichtige Rolle. Sie können den Entscheidungsträgern in den Städten dabei helfen, zu verstehen, was auf dem Spiel steht und wie sich die Mittel aus den staatlichen Förderprogrammen so einsetzen lassen, dass ihre Unternehmen für die Menschen und den Planeten arbeiten statt dagegen.

    80 % weniger Stromverbrauch


    durch LED-Beleuchtung im Vergleich zu konventioneller Beleuchtung

    24,4 TWh


    lassen sich pro Jahr durch die Umstellung der Hälfte der EU-Beleuchtung auf LED einsparen

    1,1 Jahre Amortisation


    nach der Umstellung der gesamten EU-Beleuchtung auf LED

    LED-Beleuchtung bedeutet schnelle Erfolge


    Die Beleuchtung ist die „low hanging fruit“ der Klimaschutzrevolution. Angesichts der verfügbaren Fördermittel aus dem Green Deal und der Kosteneinsparungen, die durch die Umstellung auf LED-Beleuchtung erzielt werden können, können Sie es sich fast nicht leisten, nicht teilzunehmen.

     

    Mit Energieeinsparungen von bis zu 80 % gegenüber herkömmlicher Beleuchtung lohnen sich gemanagte LED-Beleuchtungssysteme nachweislich finanziell. Ein geringerer Energieverbrauch für die Beleuchtung
    führt sowohl zur Senkung der Energiekosten als auch der CO2-Emissionen. Klimaneutrale Bau- und Renovierungsprojekte schaffen Arbeitsplätze, verbessern das Leben der Menschen und helfen dem Planeten.

     


    Unser Ziel ist es, ein verletzungs- und krankheitsfreies Arbeitsumfeld bereitzustellen, wobei wir den Schwerpunkt auf die Vermeidung von Verletzungen legen.
    Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeitenden hat höchste Priorität. Wir achten aufeinander – Alle Mitarbeitenden, Auftragnehmer und Besucher haben das Recht auf eine sicheres Arbeitsumfeld. Durch konsequente Bemühungen lassen sich Unfälle und Berufskrankheiten verhindern. Allerdings werden wir nur dann Weltklasse in diesem Bereich erreichen, wenn jeder seinen Teil der Verantwortung übernimmt und sich um einen gesunden und sicheren Arbeitsplatz bemüht.

    Unser Ziel ist es, ein verletzungs- und krankheitsfreies Arbeitsumfeld bereitzustellen, wobei wir den Schwerpunkt auf die Vermeidung von Verletzungen legen.

    Wir haben es getan und geschafft

     
    Signify ist auf der ganzen Welt für öffentliche Beleuchtung bekannt. Wir sind als nachhaltiges Unternehmen anerkannt und geben gern unsere eigenen Erfahrungen bei der Umstellung auf ein klimaneutrales Unternehmen weiter. Wir haben es schon gemacht und waren dabei erfolgreich. Gerne zeigen wir Ihnen und den Städten, denen Sie dienen, wie auch Sie dieses Ziel erreichen können.

    Wir können Ihnen dabei helfen, sofort aktiv zu werden und Lösungen zu entwickeln, auf denen Sie langfristig aufbauen können. Zudem freuen wir uns, Ihr Unternehmen oder Ihr Geschäft als Vorzeigeprojekte in Ihrer Region oder Ihrem Land anführen zu können.

    Vernetzte LED-Beleuchtung ist der Schlüssel

    gehen Sie den grünen Weg

    Beleuchtung ist Europas Schlüssel zur Gebäuderenovierung

     

    LED-Beleuchtung ist der einfachste und effektivste Weg zur Beschleunigung der Renovierung nachhaltiger Gebäude.

    Vernetzte Beleuchtungen können helfen

    Vernetzte Beleuchtungen können helfen, die Energiekrise zu lösen

     

    Der einfachste und zweckdienlichste Weg zur Entschärfung der Energiekrise ist die Einführung von LED-basierten IoT-Beleuchtungssystemen.

    den Klimawandel begrenzen

    Den Klimawandel begrenzen? Die Beleuchtung ist ein Anfang


    Die Umstellung auf LED-Beleuchtung kann die Kohlendioxidemissionen drastisch senken – und ist dabei mit weniger Aufwand verbunden als die Umstellung auf andere Systeme.

    Jetzt ist es an der Zeit zu handeln – Werden Sie noch heute Teil des Green Switch Programms