Προτάσεις

    Γυρίζοντας τον Green Switch στην Πράσινη Συμφωνία

    Ο φωτισμός είναι ο πιο γρήγορος δρόμος για την επίτευξη μιας πιο πράσινης, πιο έξυπνης και πιο εύπορης ΕΕ


    Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η πλέον ολοκληρωμένη πρωτοβουλία με στόχο την ανάληψη δράσης για το κλίμα, αποκαλείται «Ο φιλόδοξος στόχος της Ευρώπης». Οι στόχοι του προγράμματος δε θα μπορούσαμε να είναι περισσότερο φιλόδοξοι, να γίνει δηλαδή η Ευρώπη μια ήπειρος με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050, συγκεράζοντας την οικονομία και τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε τους πόρους με τον πλανήτη και διασφαλίζοντας ότι δεν θα παραμεληθεί κανείς.

     

    Η Πράσινη Συμφωνία καθορίζει έναν εκτενή οδικό χάρτη για την επίτευξη αυτών των στόχων, αλλά πώς μπορείτε εσείς να ξεκινήσετε, ως ιδιοκτήτης επιχείρησης, δήμος, κατασκευαστής, γεωπόνος, υπηρεσία κοινής ωφέλειας ή πάροχος υπηρεσιών; Ποια πρακτικά μέτρα μπορείτε να λάβετε για να αρχίσετε να συμμετέχετε, τώρα, στη φιλοδοξία της Πράσινης Συμφωνίας για μείωση των εκπομπών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της καινοτομίας;

     

    Η Signify, η παγκόσμια ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα του φωτισμού, έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα Green Switch ώστε να μπορείτε να αναλάβετε δράση χωρίς καθυστέρηση. Τα συστήματα φωτισμού LED και τα έξυπνα συστήματα φωτισμού φωτισμού υποδεικνύουν μια από τις απλούστερες και τις συχνότερα αγνοούμενες οδούς προς τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Όχι μόνο αυτό, αλλά οι δυνατότητες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) οι οποίες ενσωματώνονται στις υποδομές των έξυπνων συστημάτων φωτισμού μπορούν να συμβάλλουν ώστε το έξυπνο μέλλον να γίνει πραγματικότητα σήμερα, προάγοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας και προωθώντας την ευημερία.

     

    Απαιτείται η ανάληψη τολμηρής δράση για το κλίμα και απαιτείται αμέσως τώρα. Το πρόγραμμα Green Switch της Signify παρέχει πολλούς τρόπους για τη συμμετοχή γρήγορα και εύκολα στις πέντε εμβληματικές πρωτοβουλίες της Πράσινης Συμφωνίας.

     

    Αναμμένα φώτα. Μηδενικές εκπομπές άνθρακα.

    Η Πράσινη Συμφωνία ( Green Deal ) της ΕΕ έχει διαθέσει δισεκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδότηση για την ανάληψη άμεσης και επιθετικής δράσης για το κλίμα. H δράση Green Switch της Signify σάς επιτρέπει να αναλάβετε δράση τώρα, χρησιμοποιώντας την απλούστερη και αποτελεσματικότερη μέθοδο μείωσης των εκπομπών και των δαπανών: αλλάζοντας τον φωτισμό σε έξυπνο (connected) φωτισμό LED.

     

    Λάβετε μέτρα τώρα

    el_GR

    Calculate what you can save with Green Switch

    Start by selecting your area of interest.

    By knowing your area of interest, we can better estimate the relevant lighting applications.

    Cities
    Business
    Residential
    1 2 3 4

    Choose your application area

    By selecting an application area, we can better estimate what light points you might need.

    Let us know your current lighting to be renewed

    We've prefilled the data based on national benchmarks but feel free to adjust it to your circumstances.

    Units

    The value entered is reasonably too low or too high for the purpose of the saving estimate.

    Please fill in the required information

    Hours

    The value entered is reasonably too low or too high for the purpose of the saving estimate.

    Please fill in the required information

    Watts

    The value entered is reasonably too low or too high for the purpose of the saving estimate.

    Please fill in the required information

    /kWh

    The value entered is reasonably too low or too high for the purpose of the saving estimate.

    Please fill in the required information

    kgCO2/kWh

    The value entered is reasonably too low or too high for the purpose of the saving estimate.

    Please fill in the required information

    Here's what you could save moving to an efficient lighting system

    Read more about the assumptions we made to calculate this estimate

    saved

    New consumption is down from

    saved

    New cost is down from

    saved

    New emissions are down from

    With connected lighting

    When “Yes” is selected the estimate considers the saving generated by a connected lighting solution that is a system using Internet of Things (IoT) technology to connect LED lighting devices to a network: lights can be remotely controlled, monitored, and optimized through a management system. Connected lighting solutions are designed to provide a range of benefits, such as energy savings, improved user experience, and enhanced safety and security. Otherwise, when “No” is selected the estimate considers the saving generated by standard LED lighting solution.

    Speak with a Signify expert to get a detailed plan tailored to your specific needs

    Green_Switch_Savings_Estimate_Report_31102023.pdf

    Learn More
    www.signify.com
    QR code

    Savings estimate report | Apr 16 2025

    Here's what you could save moving to an efficient lighting system

    Switching to LED and connected LED lighting represents one of the quickest ways for cities, businesses, and individuals to make progress toward sustainability goals. Signify has launched the Green Switch program to help get the process started.

    Disclaimer

    The information contained in this estimate is for illustrative purposes only, and the values resulting from the calculator are an approximation only. The estimate is based on the inputs provided, as well as on some stated assumptions. Signify makes every effort to provide up-to-date and accurate data, but accepts no liability for their accuracy or adequacy to the extent permitted by applicable laws. The values constituting the basis for calculations may be inaccurate due to product modifications, and may also depend on the conditions in which products are used or other external factors that may affect performance.

    Annual savings estimate

    New consumption is down from

    New cost is down from

    New emissions are down from

    Compare this to

    This estimate is based on the provided inputs:

    Area of Interest

    Application Area

    Working Hours(Hours)

    Average Wattage(Watts)

    Connected Lighting

    Country Selection

    # of Conventional lights(units)

    Electricity Costs ( /kWh)

    Carbon Intensity(kgCO2/kWh)

    Κύμα ανακαίνισης


    Με εξοικονόμηση ενέργειας έως 80% και τη δυνατότητα να αποφεύγουμε την έκλυση 100 μεγατόνων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) κάθε χρόνο, τα συστήματα LED και έξυπνου φωτισμού αποφέρουν γρήγορο και εύκολο κέρδος ως προς τη δημιουργία αειφόρου ανακαίνισης, έξυπνων πόλεων και την κατασκευή των ψηφιακών υποδομών που είναι απαραίτητες για μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα.

     

    Μάθετε περισσότερα για το κύμα ανακαίνισης

    Καθαρή ενέργεια


    Αξιοποιήστε την ενέργεια του ηλιακού φωτός με υβριδικά και ηλιακά συστήματα οδικού φωτισμού. Ελαχιστοποιήστε τις εκπομπές, δημιουργήστε ψηφιακές υποδομές σε επίπεδο πόλης και αυξήστε σταδιακά τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον δήμο σας. Χρησιμοποιήστε την εξοικονόμηση ενέργειας για να στηρίξετε ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες, όπως την τροφοδοσία ηλεκτρικών οχημάτων.

     

    Ανακαλύψτε περισσότερα για την καθαρή ενέργεια

    Κυκλική οικονομία


    Η κυκλική οικονομία σχετίζεται άμεσα με την αειφόρο κατανάλωση, την επαναχρησιμοποίηση και την εξάλειψη των αποβλήτων. Τα ανακυκλώσιμα 3D φωτιστικά μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα του φωτισμού κατά το ήμισυ. Τα αειφόρα συστήματα οδικού φωτισμού μειώνουν το κόστος συντήρησης κατά 60% με μηδενικό όγκο αποβλήτων που απορρίπτονται στις χωματερές.

     

    Αναζητήστε περισσότερα για την αειφόρο οικονομία

    Καθαρή κινητικότητα


    Οι σταθμοί φόρτισης που ενσωματώνονται σε ψηφιακά συστήματα οδικού φωτισμού υποστηρίζουν τον στόχο της Πράσινης Συμφωνίας για ένα εκατομμύριο σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EV) στην Ευρώπη έως το 2025. Η εξοικονόμηση ενέργειας από τις αποδοτικές ανακαινίσεις με συστήματα LED και ο ηλιακός οδοφωτισμός μπορεί να τροφοδοτήσει δεκάδες χιλιάδες ηλεκτρικά οχήματα (EV), χωρίς επιπλέον παραγωγή ενέργειας.

     

    Μάθετε περισσότερα για την καθαρή κινητικότητα

    Βιοποικιλότητα


    Η προσέγγιση «από το χωράφι ως το πιρούνι» συμβάλλει στη διαφύλαξη τον εφοδιασμό μας με τρόφιμα, παγκοσμίως. Τα συστήματα φωτισμού LED καλλιέργειας αυξάνουν την ποιότητα και την παραγωγή σοδειάς με παράλληλη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας έως και κατά το ήμισυ. Τα συστήματα φωτισμού που έχουν σχεδιαστεί για κάθετη καλλιέργεια κοντά σε πόλεις μειώνουν τη χρήση άνθρακα και νερού, όπως και τα χιλιόμετρα μεταφοράς τροφίμων.

     

    Μάθετε περισσότερα για τη βιοποικιλότητα

    Θα θέλαμε να σας βοηθήσουμε να γυρίσετε το Green Switch