Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    La iluminación, una herramienta de sostenibilidad, diseño y bienestar

     

    24 de mayo, 2023

    La dupla de arquitectura e iluminación se encuentra a simple vista y es difícil deshacerse de ella, nos rodea cuando vamos al trabajo, caminamos por las ciudades del mundo o simplemente cuando estamos en nuestro hogar.

    Es así como la arquitectura marca el umbral entre la naturaleza y la cultura, y debe observarse como algo necesario para nuestra vida, al igual que la iluminación, y no sólo como algo funcional para vivir. Por ello dotarla de elementos que transmitan algo más que un cobijo y luz, juega un papel importante para la sociedad.
    Interior architecture

    Y es que la iluminación también juega un papel muy importante en la arquitectura, y como la describía Zaha Hadid “la gente quiere sentirse bien en un espacio… la arquitectura por un lado es un refugio, pero también se trata de un placer”.


    Y en un espacio no hay bienestar, ni placer, ni refugio sin la aplicación correcta de la luz, ya que es el común denominador para lograr con éxito que el espacio arquitectónico cumpla todas las funciones para las que fue concebido con diseño, calidad, bienestar y sostenibilidad.

    La arquitectura es el encuentro de la luz con la forma.”

     

    Le Corbusier

    En 2018, la iluminación representó 13% de la demanda mundial de electricidad, y un cambio global hacia focos LED tiene el potencial de reducir la demanda en cinco puntos porcentuales, alcanzando 8% hacia 2030.


    La incorporación de nuevas tecnologías a la iluminación resulta una pieza importante para disminuir las emisiones de dióxido de carbono y una ventana de oportunidad para esta generación y la siguiente.


    Además, los LED pueden ahorrar hasta 85% de energía1, en comparación con las fuentes halógenas y fluorescentes tradicionales, lo que contribuye a una disminución del consumo anual, siendo ello una forma de reducir las emisiones globales de contaminantes.

    La rápida evolución tecnológica que nos envuelve avanza a una enorme velocidad y ha ido abarcando cada vez más áreas de nuestra vida, por lo que tener la capacidad de adaptación es vital. Lo mismo pasa con la iluminación, la cual se ha visto revolucionada con la aparición de los LEDs. Estas nuevas tecnologías nos permiten integrar ingenierías complementarias para ofrecer al usuario diversos ambientes y escenas con enormes beneficios al “customizar” nuestra iluminación de acuerdo con las necesidades del usuario, de la función del espacio y por supuesto, de la arquitectura.

    Io architecture

    La oferta de iluminación disponible en el mercado es tan grande que es fácil perderse ante tal variedad. En cualquier intervención en un proyecto se debe sentir el soporte y blindaje de productos y marcas para tener la certeza de calidad, variedad y servicio. Hay cosas con las que no se apuesta, y hacer sinergia con marcas sólidas, confiables y con un gran soporte técnico como Signify, es garantía de éxito.


    La iluminación es un aliado que toda la industria debe considerar, ya que el futuro de la arquitectura está siendo dirigido a iluminar la vida de las personas con espacios creativos, inteligentes y sostenibles.

    Amarant architecture
    Para conocer más sobre nuestros sistemas de iluminación arquitectónica, visita https://www.colorkinetics.com/global.
    1Calculadora de ahorro LED, Philips.

    Sobre el autor:

    Liliana González

    Arquitecta mexicana por la ULSA con especialidad en domótica, iluminación y negocios

    Acerca de Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) es la empresa líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores y líder en iluminación para el Internet de las Cosas. Nuestros productos Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados por datos, dan valor al negocio y transforman la vida en los hogares, los edificios y los espacios públicos. Con ventas de 7,500 millones de euros en 2022, contamos con aproximadamente 35,000 empleados y tenemos presencia en más de 70 países. Desbloqueamos el extraordinario potencial de la luz para ofrecer vidas más brillantes y un mundo mejor. Hemos sido nombrados Líderes de Industria en el índice de sostenibilidad de Dow Jones durante dos años consecutivos. Las noticias de Signify están en el Newsroom, Twitter, LinkedIn e Instagram. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Más blogs

    • Catálogo: Soluciones de iluminación solar 2025

      febrero 20, 2025

      Catálogo: Soluciones de iluminación solar 2025

    • Catálogo: Soluciones de iluminación profesional 2025

      febrero 20, 2025

      Catálogo: Soluciones de iluminación profesional 2025

    • Brochure: Soluciones de iluminación conectada 2025

      febrero 01, 2025

      Brochure: Soluciones de iluminación conectada 2025