Sugerencias

    MotoVision de Philips hace rugir las dunas del Enduro del Verano

    febrero 6, 2012

    Del 24 al 26 de febrero Philips Argentina estará participando del evento de motos más importante de Latinoamérica con su línea de lámparas para motos.

     

    Buenos Aires, 6 febrero de 2012 – Las arenas de Villa Gesell comienzan a temblar y Phillips Argentina se prepara para participar del Enduro del Verano 2012 con MotoVision, su línea de lámparas especialmente diseñadas para motos.

     

    Se trata de la carrera de motos y cuatriciclos más importante del Off-road en América Latina. El circuito de 12,5 km de arena y médanos cuenta con la participación de cerca de 1.000 pilotos de todas partes del mundo y más de 70.000 espectadores. El ganador del Enduro del Verano será el piloto que cumpla con los tiempos de etapas establecidos por la organización y que realice las mejores pruebas cronometradas en el menor tiempo posible.

     

    El evento ya es un clásico entre los aficionados del rubro, quienes podrán recorrer el stand exclusivo de Philips Mientras que el Enduro requiere de la resistencia física elevada de sus corredores, la nueva línea de lámparas Phillips MotoVision también rompe con los límites suministrando un 40% más de luz blanca y aportando hasta 20 metros más de proyección sobre el camino para garantizar una mejor experiencia y mayor seguridad a los motociclistas, es por eso que se han transformado en las elegidas por los Argentinos.

     

     Destacarse entre la multitud

      

    Philips MotoVision es la solución de iluminación automovilística más elegida entre los amantes de las dos ruedas en Europa y ahora está disponible en Argentina. Ésta lámpara suministra un 40% más de Luz Blanca y aporta hasta 20 metros más de proyección sobre el camino cumpliendo una doble función: permite ver mejor la carretera incrementando la seguridad del usuario y, al mismo tiempo, mejora el reconocimiento de las motos en el transito por su reflejo levemente anaranjado.

    Gracias a la exclusiva tecnología ExtraDuty, las lámparas de Philips tienen una vida útil superior ya que duran hasta 5 veces más que las lámparas convencionales. También cuentan con soportes adicionales que brindan una mayor resistencia a las vibraciones, tolerando fuerzas gravitacionales de hasta 20G, cuando una lámpara convencional sólo soporta 3.5G. Por otro lado, no requieren ningún tipo de adaptación o instalación especial, por lo cual el recambio es directo. Se comercializa en 3 versiones: H4 35/35W, H4 60/55W, y H7 55W.

     

     

     

     Acerca de Royal Philips Electronics

    Royal Philips Electronics de Holanda (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa diversificada de Salud y Bienestar enfocada a mejorar la vida de las personas a través de innovaciones oportunas.  En su calidad de líder mundial en el cuidado de la salud, estilos de vida e iluminación, Philips integra tecnologías y diseño en soluciones centradas en las personas, desde la perspectiva de los clientes y en la promesa de “sentido y simplicidad” que ofrece la marca. Con su casa matriz en Holanda, Philips cuenta con aproximadamente unos 119.000 empleados en más de 60 países alrededor del mundo.  Con ventas de 25.4 millones de euros en el 2010, la compañía es líder del mercado de cuidados cardíacos, cuidados intensivos y atención médica en el hogar, soluciones eficientes y nuevas aplicaciones de iluminación, así como de productos de estilo de vida para el bienestar y el placer personal y con posiciones de fuerte liderazgo en el mercado de televisiones de pantalla plana, afeitadoras, entretenimiento portátil, y salud oral. Más noticias sobre Philips en: www.philips.com/newscenter.

     

    Para más información, favor de contactar:


     

    Ketchum Argentina.

    Luciana Moraña / E-mail: luciana.morana@ketchum.com.ar  

    Tel. 54 11 4832 7700        

    Philips Argentina.

    Laura Murray / laura.murray@signify.com

    Tel. 54 11 4546 7777