Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    Signify presentó Interact y TruLiFi en la Argentina: los sistemas que abren un nuevo camino para la transmisión de datos a través de la luz

    16 de julio de 2019

    • La compañía lanzó a nivel local su nueva plataforma IoT, Interact, para iluminación conectada.
    • Además, presentó  formalmente la tecnología LiFi y su versión comercial TruLiFi, la cual ofrece una conexión de internet de alta velocidad más estable, segura y de mayor ancho de banda que el conocido WiFi.


    Buenos Aires, Argentina
    – Signify (Euronext: LIGHT), líder mundial en iluminación, presentó las últimas innovaciones en sistemas de iluminación conectada en Argentina: dos sistemas de última generación que llegan para revolucionar las dinámicas en las empresas, los comercios y las ciudades, con la plataforma para IoT (Internet de las Cosas, por sus siglas en inglés) Interact y tecnología LiFi para la transmisión de datos a través de la luz.  

    Interact: Información para tomar mejores decisiones, mejorar la experiencia de los usuarios e impulsar la innovación
     

    La plataforma Interact está diseñada para gestionar los datos recopilados por cada uno de los puntos de luz conectados desde diferentes dispositivos externos o sensores integrados a los sistemas de iluminación. Esta plataforma altamente segura, abierta, escalable y basada en la nube, gestiona y procesa datos generando información relevante, brindando beneficios que permiten tomar decisiones y gestionar mejoras más allá de la iluminación en materia de eficiencia operacional y reducción de costos.
     

    En la Ciudad de Buenos Aires, Signify implementó Interact City que permite monitorear más de 100.000 puntos de luz. El sistema permite gestionar de manera remota el consumo, crear escenas para ahorrar energía, verificar el óptimo funcionamiento de las luminarias y programar eventuales reemplazos en tareas de mantenimiento. Esto fue posible también gracias a la migración de dichos puntos a tecnología LED, la cual no sólo ayudó a reducir en un 50% el consumo de energía, sino también a mejorar la visibilidad y ofrecer una iluminación más eficiente, monitoreada y segura para los vecinos.
     

    En lo que respecta al deporte, Signify será el encargado de iluminar el nuevo estadio de Estudiantes de La Plata a través de la tecnología Interact Sports, convirtiéndolo en el primer estadio argentino de fútbol 100% LED. Asimismo, contará con un sistema de control que le permitirá ofrecer una experiencia única a los espectadores.

    Además de estas dos soluciones, Interact City e Interact Sports, la plataforma también presenta soluciones inteligentes para Embellecimiento Urbano (Interact Landmark), Oficinas (Interact Office), iluminación comercial (Interact Retail) y para el control de iluminación de pequeñas y medianas empresas (Interact Pro).
     

    La plataforma de Interact realiza cada día millones de transacciones de datos utilizando las mejores capacidades de procesamiento disponibles. Así, empresas, gobiernos y entidades de diversos sectores podrán beneficiarse de la tecnología de vanguardia, el procesamiento, el análisis de big data y el aprendizaje automático.

    TruLiFi: conexión a internet de banda ancha a través de la luz
     

    Adicionalmente, Signify presentó Trulifi, la tecnología Light Fidelity, mediante la cual se puede acceder a internet de banda ancha a través de la luz. Esta tecnología, a diferencia del WiFi que se conoce en la actualidad, utiliza ondas de luz en lugar de ondas de radio para transmitir datos de forma bidireccional de manera segura, estable, robusta y rápida. En este sentido, el TruLiFi ofrece una conexión de banda ancha con una velocidad de 30 a 250 MBps (según lo requiera cada aplicación), sin comprometer la calidad de la iluminación. Con dicha velocidad, por ejemplo, un usuario puede transmitir simultáneamente varios videos de calidad HD a la vez que realiza videollamadas.
     

    Trulifi incluye los sistemas LiFi más rápidos y confiables disponibles en el mercado, siendo 1000 veces más rápido que la tecnología Wifi.

    A través de la conexión por cable a internet de las luminarias (que puede quedar oculta en el cielorraso), las mismas pueden emitir internet por intermedio de las ondas de luz hacia un transceptor conectado en la computadora o dispositivo electrónico, en un diámetro de aproximadamente 3 metros de alcance. De esta forma se recibirá internet de alta velocidad altamente segura, que permitirá usos en donde las ondas infrarrojas pudiesen estar saturadas, ser nocivas o poco seguras, como ambientes con instrumentos hospitalarios, aviones, bancos o entes gubernamentales. Signify como líder en la industria, brinda  la posibilidad de la introducción de esta tecnología sin perder calidad y eficiencia en la iluminación.

     

    Hoy en día la tecnología nos permite alcanzar un sinfín de oportunidades para hacer la vida más simple, permitiéndonos transformar la luz en un lenguaje universal. En línea con ello y con los nuevos sistemas que estamos presentando hoy, queremos modificar radicalmente la forma en que la percibimos”, aseguró Guido Di Toto, Gerente General de Signify para Cono Sur, quien subrayó que “ya sean en espacios públicos, oficinas o cadenas de supermercados, innovamos en servicios que transformen y mejoren lugares para potenciar la productividad de los negocios y la experiencia de las personas.”

     

    Guido Di Toto,
    Gerente General de Signify para Cono Sur

    Más de 30 clientes en Europa, América del Norte y Asia ya realizan pruebas piloto con la tecnología LiFi. Atea, la empresa líder en infraestructura de TI en la región nórdica y báltica, instaló luminarias LiFi en el lobby de su edificio para que la gente que la visita pueda probar la tecnología. Asimismo en las cercanías de París, Francia, la empresa de telecomunicaciones francesa Orange prueba la tecnología en sus oficinas. 
    Signify es el nuevo nombre de Philips Lighting.

    Para más información, contactarse con:

    Signify Corporate Communications & Media Relations

    Javier Tuiran

    Tel: +52 1 5568027520

    E-mail: javier.tuiran@philips.com
     

    Porter Novelli Argentina

    Sofía Lamas Gonnelli

    Tel: +54 11 5273 6450

    E-mail: slamas@porternovelli.com.ar

    Acerca de Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores e iluminación para el Internet de las cosas. Nuestros productos Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, entregan valor comercial y transforman la vida en hogares, edificios y espacios públicos. Con las ventas de 2018 de EUR 6,4 mil millones, tenemos aproximadamente 28,000 empleados y estamos presentes en más de 70 países. Desbloqueamos el extraordinario potencial de la luz para vidas más brillantes y un mundo mejor. Hemos sido nombrados Líderes de la Industria en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones durante dos años seguido. Las noticias de Signify se encuentran en la sala de redacción, TwitterLinkedIn e Instagram. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Relaciones con los inversores.

    Meydan Bridge

    Más comunicados de prensa

    • Resultados de Signify en el tercer trimester de 2024

      octubre 25, 2024

      Resultados de Signify en el tercer trimester de 2024

    • Resultados de Signify en el segundo trimestre de 2024

      julio 26, 2024

      Resultados de Signify en el segundo trimestre de 2024

    • Signify and Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team launch new partnership

      julio 03, 2024

      Signify and Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team launch new partnership