Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    Signify amplia su sistema de iluminación conectada para el hogar Philips Hue

    21 de Septiembre del 2019

    Buenos Aires, ArgentinaSignify (Euronext: LIGHT), líder mundial en iluminación, continúa trabajando en acercar productos y servicios innovadores para hacer a los hogares argentinos cada vez más inteligentes. En este sentido y luego de la llegada de Philips Hue a la Argentina en agosto de 2018, Signify presenta un nuevo portfolio de productos que incluye lámparas y accesorios inteligentes para potenciar los beneficios del sistema Hue en el hogar, tales como mayor seguridad, mejores experiencias de entretenimiento y de ambientación.

     

    Estamos comprometidos con hacer que la iluminación conectada sea más accesible y queremos ofrecer a las personas una mayor variedad en cuanto a la conectividad, la ambientación y el control de la iluminación. Nos entusiasma mucho poder presentar este nuevo portfolio de productos con los cuales esperamos continuar transformando los hogares argentinos en espacios conectados e inteligentes que, además de embellecer, mejoran y simplifican significativamente la vida de sus habitantes.”

     

    Paula Riveros,
    Gerente Regional de Producto para Philips Hue en Latinoamérica

    Dentro de la nueva oferta tecnológica de Signify estarán disponibles por primera vez en la Argentina los siguientes productos de la familia Philips Hue: Hue Dimmer Switch, Hue Motion Sensor, las tiras LED Hue, y la línea Hue White

     

    luminación inteligente con luz cálida: Philips Hue White

     

    Para recrear distintos ambientes y disfrutar de iluminación inteligente en las tareas cotidianas, Signify presentó la familia Hue White, compuesta por lámparas Hue E27 y GU10.

     

    La familia Hue White está pensada para disfrutar del hogar y estar tranquilos cuando nos vamos de él, ya que permite el control inteligente de la iluminación fuera de casa, programando horarios de encendido y apagado mediante rutinas predefinidas, y la regulación de la intensidad de las luces para adecuarlas a nuestras actividades diarias.

     

    Accesorios inteligentes para hogares inteligentes: Dimmer Switch y Hue Motion Sensor

     

    Signify presentó también dos nuevos accesorios inteligentes que permiten conectar y controlar el sistema de iluminación del hogar como nunca antes.

     

    Por ejemplo, aquellos que deseen controlar las luces de forma inalámbrica, sin necesidad del smartphone o Tablet, ahora podrán usar el Hue Dimmer Switch: un interruptor inteligente que permite encender, apagar y alternar entre 4 recetas de luz, simplemente presionando una tecla: Energizar, Concentrar, Leer y Relajar. Además, cada usuario puede personalizar su propia selección desde la aplicación de Philips Hue. El Dimmer Switch se adhiere fácilmente a las paredes y también puede usarse de forma inalámbrica, quitándolo de la base magnética, para usarlo como control remoto.

     

    Con este dispositivo, se pueden conectar y controlar simultáneamente hasta 10 puntos de luz. Adicionalmente si se quieren usar las lámparas Hue sin la presencia de un bridge o puente, el Dimmer Switch permite el control básico inalámbrico con las recetas de origen para un máximo de 10 lámparas por switch.

     

    Otro de los nuevos accesorios de este sistema de iluminación inteligente es el Hue Motion Sensor. Este sensor detecta la luz diurna para que las luces no se enciendan hasta que se las necesite. Además, se puede personalizar para regular su intensidad según la hora del día y para que se activen luces suaves nocturnas con el movimiento. De esta manera, no es necesario encender las luces cuando uno se despierta de noche. El Hue Motion Sensor funciona a batería y es inalámbrico, lo que permite instalarlo en cualquier lugar dentro del hogar.

    Máxima flexibilidad para diferentes espacios del hogar con la Cinta Hue

     

    Esta tira LED es la fuente de luz más flexible que se pueda imaginar. La cinta LED Hue es la fuente de luz más versátil y resistente para dar vida a cualquier habitación completando el sistema para recrear experiencias superiores de entretenimiento y ambientación. Se le puede dar cualquier forma y se fija en cualquier superficie sólida.

     

    Disponible en su formato base de 2 metros más la extensión de 1 metro de longitud que permite extender hasta un máximo de 10 metros y así cubrir superficies mayores y permitir aplicaciones más amplias.

     

    En su camino por desbloquear el extraordinario poder de la luz, Signify continúa innovando para transformar la forma de iluminar ciudades, oficinas, tiendas, estadios y hogares.

     

    Signify es el nuevo nombre de Philips Lighting

    Para más información, por favor contactar:

    Signify Corporate Communications & Media Relations

    Javier Tuiran

    Tel: +52 1 5518506263

    E-mail: javier.tuiran@philips.com
     

    Porter Novelli Argentina

    Sofía Lamas Gonnelli

    Tel: +54 11 5273 6450

    E-mail: slamas@porternovelli.com.ar

    Acerca de Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores e iluminación para el Internet de las cosas. Nuestros productos Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, entregan valor comercial y transforman la vida en hogares, edificios y espacios públicos. Con las ventas de 2018 de EUR 6,4 mil millones, tenemos aproximadamente 28,000 empleados y estamos presentes en más de 70 países. Desbloqueamos el extraordinario potencial de la luz para vidas más brillantes y un mundo mejor. Hemos sido nombrados Líderes de la Industria en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones por tercer año consecutivo. Las noticias de Signify se encuentran en la sala de redacción, TwitterLinkedIn e Instagram. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Relaciones con los inversores.

    Meydan Bridge

    Más comunicados de prensa

    • Resultados de Signify en el tercer trimester de 2024

      octubre 25, 2024

      Resultados de Signify en el tercer trimester de 2024

    • Resultados de Signify en el segundo trimestre de 2024

      julio 26, 2024

      Resultados de Signify en el segundo trimestre de 2024

    • Signify and Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team launch new partnership

      julio 03, 2024

      Signify and Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team launch new partnership