Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    Difunde el mensaje verde

    Fomenta la conversación

    Alcanza la neutralidad de carbono como Signify

    miniatura de vídeo de Difunde el mensaje verde

    Negocio sostenible

     

    Signify ha instalado con éxito de miles de sistemas de iluminación LED en todo el mundo, con millones de puntos de luz gestionados.

    Signify también es líder en sostenibilidad. Signify alcanzó la neutralidad en carbono en sus operaciones en septiembre de 2020 y lleva cinco años consecutivos en el Índice Dow Jones de Sostenibilidad.

    50,9 millones de toneladas

     
    de CO₂ podrían ahorrarse si la UE actualizara todos sus puntos de luz

    188,6 TWh


    podrían ahorrarse al año en consumo energético

    114 millones


    de puntos de iluminación conectados

    El enorme potencial sin explotar de la tecnología LED


    La iluminación LED puede ser tan simple como cambiar una bombilla y puede reducir a la mitad su consumo de electricidad.

    Signify, el líder mundial en iluminación, ha creado el programa Green Switch para que pueda actuar sin demora. La iluminación LED y conectada ofrecen uno de los caminos más simples y a menudo pasados por alto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

    Con ahorros de energía de hasta el 80% y el potencial de ahorrar 100 toneladas de emisiones de GEI por año, la iluminación LED y conectada es una victoria rápida y fácil para la renovación sostenible, las ciudades inteligentes y la construcción de la infraestructura digital que requiere una economía neutra en carbono.

     

    El cambio también podría generar un ahorro de electricidad de unos 188,6 TWh, suficiente para abastecer 51,8 millones de hogares o 55,5 millones de coches eléctricos.

     


    Nos esforzamos por conseguir un entorno de trabajo sin lesiones ni enfermedades, haciendo hincapié en la importancia de la prevención de lesiones.
    La salud y la seguridad de nuestros empleados es una prioridad absoluta. Nos preocupamos por nuestro personal: todos los empleados, contratistas y visitantes tienen derecho a un entorno de trabajo seguro. Con un esfuerzo constante, se pueden evitar los accidentes y las enfermedades profesionales, y creemos que todos los miembros de nuestra organización comparten la responsabilidad de conseguir un nivel de calidad superior en materia de salud y seguridad en el trabajo.

    Nos esforzamos por conseguir un entorno de trabajo sin lesiones ni enfermedades, haciendo hincapié en la importancia de la prevención de lesiones.

    Soluciones reales y ecológicas

     
    La conectividad inalámbrica se ha convertido en un elemento esencial de la infraestructura urbana moderna. Ayuda a atraer empresas y talento, proporciona información para visitantes y ciudadanos

    Con nuestra solución le ayudamos a construir las bases de una ciudad inteligente digital sustentable. Ahora es el momento de pasar a la acción, y la iluminación LED conectada de Signify es el lugar para empezar.

    ¿Estás listo para unirte a nuestro futuro?”

    La iluminación LED inteligente es la clave

    la iluminación conectada puede ayudarte

    La iluminación inteligente puede contribuir a resolver la crisis energética


    La forma más sencilla y rápida de mitigar la crisis energética es adoptar sistemas de iluminación IoT basados en LED.

    limitar el cambio climático

    ¿Quieres limitar el cambio climático? Empieza por la iluminación

     

    El cambio a la iluminación LED puede reducir drásticamente las emisiones de carbono y resulta mucho menos invasivo que los cambios en otros sistemas.

    carrera hacia el cero

    La carrera de Signify hacia las cero emisiones


    Lo hemos conseguido. Para aquellos que se embarquen en su propia Carrera hacia las cero emisiones, estas son algunas cosas que hemos aprendido por el camino.