Sugerencias

    Cambia de luminarias ahora

    La mejora de la eficiencia energética no puede esperar

    miniatura del vídeo Pásate al verde

    Construye tu legado tomando medidas ahora

     

    Signify es el líder en la innovación de la iluminación mediante LED y se encuentra a la vanguardia de la expansión de la industria hacia los sistemas y servicios.

    Como líder de la industria en iluminación conectada, somos una empresa de iluminación para Internet de las Cosas (IoT). Ya conectamos más de 64 millones de puntos de luz.

    114 millones

     

    de puntos de iluminación conectados

    21,5 millones de hogares


    podrían abastecerse gracias al ahorro energético

    5 millones de toneladas


    de CO₂ podrían ahorrarse al año

    El impresionante impacto de los LED


    Cambiar a iluminación LED puede reducir el consumo de electricidad hasta en un 50%. Cuando los LED están conectados, la reducción puede alcanzar el 80%. En nuestros sistemas de iluminación conectados, LEDs con los sensores integrados están conectados al software de aplicación. Éste permite automatizar y optimizar la configuración de la luz para diferentes aplicaciones y para proporcionar los niveles de luz adecuados en el momento adecuado y en el lugar correcto.

    Solución para ciudades de todo tipo

     

    Signify ofrece una amplia gama de las mejores luminarias LED, sistemas y servicios para adaptar soluciones de todo tipo, desde la simple adopción de la tecnología LED con Philips y otras marcas de iluminación líderes, hasta la gestión de la iluminación conectada con Interact, pasando por la participación en iniciativas de Smart City.

     


    Nos esforzamos por conseguir un entorno de trabajo sin lesiones ni enfermedades, haciendo hincapié en la importancia de la prevención de lesiones.
    La salud y la seguridad de nuestros empleados es una prioridad absoluta. Nos preocupamos por nuestro personal: todos los empleados, contratistas y visitantes tienen derecho a un entorno de trabajo seguro. Con un esfuerzo constante, se pueden evitar los accidentes y las enfermedades profesionales, y creemos que todos los miembros de nuestra organización comparten la responsabilidad de conseguir un nivel de calidad superior en materia de salud y seguridad en el trabajo.

    Nos esforzamos por conseguir un entorno de trabajo sin lesiones ni enfermedades, haciendo hincapié en la importancia de la prevención de lesiones.

    Ofrecemos soluciones validadas y abiertas que pueden integrarse e interoperar con otros sistemas inteligentes en un edificio o ciudad, permitiéndote participar en el impulso hacia los edificios neutros en carbono y la movilidad inteligente.

    Con Signify como socio de confianza, puedes preparar tu negocio para el futuro y ayudar a tus clientes a hacer el cambio verde también.

    La iluminación LED conectada es la clave

    eficiencia energética

    El momento de actuar en materia de eficiencia energética es ahora

     

    La iluminación LED conectada puede ayudar a enfrentar las crisis energética, climática y económica.

    clave para la renovación de edificios

    La iluminación es la clave europea para la renovación de los edificios

     

    La iluminación mediante LED es la forma más sencilla y eficaz de acelerar el ritmo de la renovación sostenible de los edificios.

    ledes que impulsan a China

    Los LEDs inteligentes impulsan los objetivos de descarbonización de China


    La estrategia "dual carbon" de China busca usar la iluminación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el país antes de 2030 y alcanzar la neutralidad en carbono en 2060.