Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    Lidera con la iluminación LED

    Construye tu legado tomando medidas ahora

     

    Las ciudades son las principales responsables de los gases de efecto invernadero, suponen alrededor del 70% de todas las emisiones, pero también representan las mayores oportunidades de cambio.

    Los municipios necesitan soluciones viables que puedan aplicarse de forma rápida. La iluminación es una forma fácil y efectiva a la hora de avanzar hacia los objetivos medioambientales y de sostenibilidad, a la vez que se ejerce la responsabilidad fiscal.

    21.095 MWh


    de electricidad podrían ahorrarse en una ciudad de 200.000 habitantes

    5.379 toneladas


    de emisiones de CO₂ podría ahorrarse en una ciudad de 200.000 habitantes

    30% de accidentes de tráfico nocturnos

     
    se podría reducir con la iluminación LED inteligente

    La iluminación LED puede combatir el cambio climático y más


    En una ciudad de 200.000 habitantes, el cambio de todo el alumbrado público convencional a LED permitiría ahorrar hasta 21.095 MWh de electricidad y 5379 toneladas de emisiones totales de CO₂ al año, lo que equivale a la absorción anual de casi 250.000 árboles. Cambiando el alumbrado público a LED, podría reducirse notablemente la huella de carbono de la ciudad, además de ahorrar en costos de energía.

     

    Los beneficios de la iluminación LED inteligente no terminan con las ventajas de sostenibilidad: también hay beneficios para los habitantes de la ciudad. Por poner solo dos ejemplos, la iluminación LED inteligente puede reducir los accidentes de tráfico nocturnos hasta un 30 % y la delincuencia callejera hasta un 21 %.

     


    Nos esforzamos por conseguir un entorno de trabajo sin lesiones ni enfermedades, haciendo hincapié en la importancia de la prevención de lesiones.
    La salud y la seguridad de nuestros empleados es una prioridad absoluta. Nos preocupamos por nuestro personal: todos los empleados, contratistas y visitantes tienen derecho a un entorno de trabajo seguro. Con un esfuerzo constante, se pueden evitar los accidentes y las enfermedades profesionales, y creemos que todos los miembros de nuestra organización comparten la responsabilidad de conseguir un nivel de calidad superior en materia de salud y seguridad en el trabajo.

    Nos esforzamos por conseguir un entorno de trabajo sin lesiones ni enfermedades, haciendo hincapié en la importancia de la prevención de lesiones.

    La iluminación LED inteligente es la clave

    llegar al punto de inflexión

    ¿Está llegando la acción climática mundial a un punto de inflexión?

     

    Disponemos de la tecnología necesaria para combatir el cambio climático y contamos con incentivos y subvenciones. Pero, ¿tenemos la voluntad?

    el amanecer de lo digital

    El avance de las ciudades inteligentes

     

    Para hacer que la ciudad sea una Smart City, ¿por qué no utilizar la red de iluminación urbana que ya existe en toda la ciudad?

    ledes que impulsan a China

    Los LEDs inteligentes impulsan los objetivos de descarbonización de China


    La estrategia "dual carbon" de China busca usar la iluminación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el país antes de 2030 y alcanzar la neutralidad en carbono en 2060.