Sugerencias

    Signify lanza Trulifi: los sistemas comerciales LiFi de alta velocidad más confiables del mundo

    Junio 25, 2019

     
    • Dirigido a mercados profesionales, que incluyen oficinas, hotelería, comercio minorista, industria y salud.
    • Dos nuevos clientes anunciados en el lanzamiento.
    • Signify presentó LiFi recientemente en Latinoamérica con demostraciones en Colonia del Sacramento, Uruguay, y en Bogotá, Colombia.

     

    Eindhoven, Países Bajos – Hoy el mundo de la iluminación y las telecomunicaciones convergen. Signify (Euronext: LIGHT), el líder mundial en iluminación, lanzó una nueva gama de sistemas LiFi que incluye los sistemas LiFi más rápidos y confiables disponibles en el mercado. La gama, de marca Trulifi, beneficia las luminarias profesionales existentes y futuras. En lugar de utilizar señales de radio (como WiFi, 4G / 5G, Bluetooth, etc.), Trulifi utiliza ondas de luz para permitir comunicaciones inalámbricas bidireccionales seguras y altamente confiables a velocidades muy por encima de la mayoría de las tecnologías inalámbricas convencionales en el lugar de trabajo.

     

    Trulifi utiliza una tecnología de transceptor inalámbrico óptico integrada o de retrofit en luminarias Philips. Esto significa que los clientes no tienen que romper y reemplazar su infraestructura de iluminación existente para recibir conectividad inalámbrica y luz de gran calidad.

     

    Trulifi supera la creciente congestión del espectro de radio y es perfecto para áreas donde las radiofrecuencias no funcionan bien, o no están permitidas (consulte la sección de ventajas y aplicación del Trulifi al fin del comunicado).
     

     

    Una vez más, seguimos apostándole a la innovación y Trulifi es una prueba de ello. Es muy grato ver como cada día logramos brindar a nuestros clientes el extraordinario potencial de la luz y ahora donde hay luz, hay conectividad. Trulifi permite a nuestros clientes aprovechar su infraestructura de iluminación para recibir una conectividad inalámbrica de alta eficiencia energética, confiable, segura a un precio competitivo."

     

    Sergio Villalon,
    CEO de Signify Latinoamérica

    La nueva gama de productos comprende luminarias compatibles con Trulifi que brindan conectividad inalámbrica a velocidades de hasta 150 Megabits por segundo (Mbps) en grandes espacios, como salas de reuniones y pisos de oficinas. Hay una transferencia perfecta de la señal entre cada luminaria habilitada para Trulifi, que permite a los usuarios libertad de movimiento. Esta velocidad es lo suficientemente rápida como para transmitir simultáneamente 30 películas HDTV en formato 1080p (full HD). Se necesita una llave de acceso USB que, conectada a una computadora portátil, recibe la señal LiFi y actúa como un emisor para enviar datos a la luminaria.
     

    La gama Trulifi también incluye un sistema fijo punto a punto, con una velocidad de hasta 250 Mbps, que actúa como un cable inalámbrico, ideal para conectar dispositivos. Las aplicaciones potenciales incluyen la conexión de robots o máquinas en entornos hostiles de radiofrecuencia (RF) como plantas industriales u hospitales donde las comunicaciones de radio frecuencia (RF) pueden no estar permitidas, o donde existe la necesidad de enviar y recibir archivos de datos grandes de forma segura y rápida.
     

    Dos nuevos clientes
     

    Signify ha anunciado dos clientes adicionales de Trulifi.
     

    • Globalworth, el mayor inversor institucional y propietario de oficinas en Polonia y Rumania, ha instalado 18 luminarias Philips con capacidad Trulifi en tres salas de reuniones de su oficina, en la Torre Spektrum, en Varsovia, Polonia, para proporcionar comunicaciones confiables y extra seguras para sus clientes corporativos.
       
    • Claerhout Communication Campus, agencia belga de mercadotecnia y comunicaciones, ha hecho el retrofi de cuatro luminarias LED Philips en una gran sala de reuniones utilizada por la empresa y sus clientes para que estén conectadas con Trulifi

    Ventajas y aplicación de Trulifi:

     

    Es confiable:

     

    • Trulifi supera los desafíos de sobrecarga de la red, y proporciona un ancho de banda garantizado, incluso en horas pico. El espectro LiFi es más de 1.000 veces el tamaño del espectro de las ondas de radio, eliminando la posibilidad de quedarse sin espectro. Trulifi es ideal para áreas concurridas, como edificios de múltiple arrendamiento, estaciones, aeropuertos y lugares públicos, como aéreas de recitales.
    • Trulifi funciona bien en lugares donde las radiofrecuencias no están permitidas o pueden causar interferencias con otras máquinas, como algunas escuelas, hospitales, aviones, plantas industriales, etc.
    • También se puede utilizar en áreas donde las radiofrecuencias no funcionan bien o no funcionan, como por ejemplo el metro.

     

    Es seguro:

     

    • Trulifi es tan confiable y seguro como las comunicaciones por cable y es ideal para aplicaciones donde los datos se mantienen de forma segura, por ejemplo, el back office de instituciones financieras, servicios gubernamentales, trabajos temporales como los ejecutados por equipos de auditoría e inspección.
    • Utiliza el cifrado AES 128, que requiere una clave de acceso USB y tiene una capa adicional de seguridad incorporada, ya que las ondas de luz no pueden atravesar las paredes.

     

    Es rápido:

    • LiFi es la única tecnología inalámbrica capaz de proporcionar una velocidad garantizada, ya que no existe interferencia con otros sistemas de comunicación por radio.

    Para más información, por favor contactar:

    Signify Latin America Communications

    Javier Tuiran

    Tel: +52 55186263

    E-mail: javier.tuiran@signify.com

    Acerca de Signify

     

    Signify  (Euronext: LIGHT) es la empresa líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores y líder en iluminación para el Internet de las Cosas. Nuestros productos Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados por datos, dan valor al negocio y transforman la vida en los hogares, los edificios y los espacios públicos. Con ventas de 6,400 millones de euros en 2018, contamos con aproximadamente 28,000 empleados y tenemos presencia en más de 70 países. Desbloqueamos el extraordinario potencial de la luz para ofrecer vidas más brillantes y un mundo mejor. Hemos sido nombrados Líderes de Industria en el índice de sostenibilidad de Dow Jones durante dos años consecutivos. Las noticias de Signify están en el Newsroom, TwitterLinkedIn e Instagram. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Más comunicados de prensa

    • Signify and Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team launch new partnership

      julio 03, 2024

      Signify and Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team launch new partnership

    • Signify delivers net-zero Climate Transition Plan

      junio 18, 2024

      Signify delivers net-zero Climate Transition Plan

    • Resultados de Signify en el primer trimestre de 2024

      abril 26, 2024

      Resultados de Signify en el primer trimestre de 2024