Sugerencias

    Signify lanza la nueva aplicación Philips Hue lista para el futuro

    4 de junio, 2021

    Signify lanza la nueva aplicación Philips Hue lista para el futuro

     

    • Mejora el rendimiento de la aplicación y mejora la experiencia del usuario con automatizaciones más sencillas, una nueva galería de escenas Hue y más
    • Sirve como base para el futuro de la iluminación inteligente.
    • Incluye elementos familiares de la interfaz de usuario de la aplicación Philips Hue anterior y se ha transformado para ser más elegante que nunca.

     

    Eindhoven, Países BajosSignify (Euronext: LIGHT), el líder mundial en iluminación, está mejorando aún más la experiencia de usuario de millones de usuarios de Philips Hue en todo el mundo con el lanzamiento de la cuarta generación de la aplicación Philips Hue. Reconstruida desde cero, la nueva app Philips Hue ha sido diseñada como la base para el futuro de la iluminación inteligente. Las nuevas tecnologías mejoran el rendimiento de la aplicación, tanto en el funcionamiento general como en la comunicación con su sistema de iluminación inteligente, al mismo tiempo que brindan una experiencia de usuario intuitiva y mejorada.

     

    Selecciona la escena perfecta con facilidad en la pestaña Inicio mejorada

     

    La transformación de la app es visible en cuanto abres la pestaña de Inicio rediseñada. En esta pestaña, los usuarios ahora pueden ver todas sus luces y escenas de un vistazo con Tile View, haciendo posible controlar rápidamente las luces y configurar escenas sin la necesidad de navegar entre diferentes pantallas. La pestaña Inicio de la nueva aplicación también incluye una galería de escenas de Hue, permitiendo a los usuarios descubrir y obtener una vista previa de la colección de escenas de Philips Hue, elaboradas a mano por los expertos en iluminación de la marca. Otra adición a la pestaña de inicio es la tan solicitada capacidad de cambiar rápidamente entre múltiples Hue Bridge. Los usuarios que tienen diferentes hogares en la misma aplicación, o Hue Bridge separados para diferentes áreas del hogar, ahora podrán controlar su iluminación inteligente más rápido que nunca.

     

    Accede a un conjunto de posibilidades de automatización ampliadas

     

    En la nueva aplicación, los usuarios ya no establecerán rutinas, en adelante establecerán automatizaciones. La pestaña “Rutinas” ahora es reemplazada por la nueva pestaña “Automatizaciones”, que ofrece opciones más avanzadas de personalización, lo que permite a los usuarios personalizar fácilmente su iluminación inteligente.

     

    También está disponible una de las actualizaciones más solicitadas y esperadas: Geofencing multiusuario. Al usar una automatización de “Coming home” o “Leaving Home”, la nueva aplicación Hue ahora verifica si alguien más está en casa antes de ejecutar la automatización. Por lo tanto, cuando la persona que controla la automatización salga del hogar, los miembros de la familia que también utilicen la aplicación Hue y que todavía estén en casa no se quedarán a oscuras.

     

    Por último, pero no menos importante, se ha mejorado la forma en que funcionan las automatizaciones basadas en el atardecer y el amanecer en la aplicación. Los usuarios ahora pueden elegir el atardecer, el amanecer o una hora específica para iniciar la automatización, así como apagar las luces una vez finalizada la automatización.

     

    Mejoras en personalización y facilidad de uso

     

    En la aplicación Hue de cuarta generación, se realizaron más de cien mejoras grandes y pequeñas en el diseño, lo que resultó en una app más sencilla y más agradable de usar en el día a día. Por ejemplo, los ajustes de luces, habitaciones y zonas ahora se pueden configurar en cada sección de la pestaña de inicio. Si desea agregar una nueva luz de tono a una habitación, ahora puede hacerlo desde la pestaña “Habitación”, así como en “Configuración”. En pocas palabras, las configuraciones más utilizadas se encuentran en un lugar más conveniente.

     

    Organizar las áreas de entretenimiento también es más fácil y más divertido, con una nueva configuración en una vista isométrica 2.5D para determinar la ubicación exacta y la altura de las luces. Para hacerlo aún más simple, las luces en la configuración cambian de color para que los usuarios sepan exactamente a cuáles se refieren.

     

    “Como líder mundial en la industria de la iluminación inteligente, el enfoque de Philips Hue es seguir mejorando sus productos y servicios con las últimas innovaciones.”

    Los millones de usuarios de la aplicación Philips Hue en todo el mundo son la base de su nuevo lanzamiento. Estamos entusiasmados de compartir más innovaciones en el resto del año.”

     

    George Yianni
    Director de tecnología Philips Hue en Signify

    “Analizamos sugerencias y reseñas e incluso co-creamos con nuestros usuarios a través de estudios de usabilidad y aplicaciones beta. Con el lanzamiento de la nueva aplicación Philips Hue, marcamos el primer hito en el futuro de la iluminación inteligente. Es la nueva experiencia de Philips Hue y esto es solo el comienzo.” dijo George Yianni, Director de tecnología Philips Hue en Signify.

     

    Dinámicas como primera actualización

     

    Signify ya ha anunciado una próxima actualización de la nueva aplicación Hue con escenas dinámicas, que se lanzará en el verano de 2021. Con esta función, cada una de las luces de la habitación o zona pasará lentamente por los diferentes colores de la escena dinámica. En lugar de que cada luz se quede en un solo color, las escenas dinámicas introducen un nuevo nivel de efectos de luz únicos y crean una atmósfera como ninguna otra.

     

    La nueva aplicación Philips Hue estará disponible para su descarga en App Store y Google Play Store a partir del 3 de junio de 2021. Alternativamente, durante la semana siguiente a la fecha de lanzamiento, la aplicación se actualizará automáticamente para los usuarios actuales de la aplicación Philips Hue a través de la aplicación App Store y Google Play Store. Al abrir la nueva aplicación por primera vez, se guiará a los usuarios a través de la migración de su configuración actual, escenas de luz y rutinas a la aplicación. Durante este proceso sin interrupciones, aprenderán acerca de las nuevas funciones y cambios de la aplicación.

     

    Para obtener más información sobre la nueva aplicación Philips Hue, visite www.philips-hue.com/HueApp.

    Para más información, por favor contactar:

    Signify Corporate Communications & Media Relations

    Javier Tuiran

    Tel: +52 1 5518506263

    E-mail: javier.tuiran@signify.com

     

    Signify Communications, Chile

    Carla Urquidi

    Tel: +56 9 4444 3870

    E-mail: carla.urquidi@signify.com

    Archivos multimedia

    Imágenes

    Acerca de Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación, para profesionales y consumidores, e iluminación para el IoT (Internet de las cosas). Nuestros productos Philips, los sistemas de iluminación conectada Interact y los servicios basados en datos, entregan valor a los negocios y transforman la vida en los hogares, edificios y espacios públicos. Con ventas equivalentes a 6.9 billones de Euros en 2021, tenemos aproximadamente 37,000 empleados y estamos presentes en más de 70 países. Hemos desbloqueado el extraordinario potencial de la luz para vidas más brillantes y un mundo mejor.  Logramos la neutralidad de carbono en 2020, hemos estado en el Índice Mundial de Sostenibilidad Dow Jones, desde nuestra IPO (Oferta Pública Inicial) durante cinco años consecutivos y fuimos nombrados Líderes de la Industria en 2017, 2018 y 2019. Las noticias de Signify se encuentran en la Sala de Prensa, Twitter, LinkedIn e Instagram. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Relaciones con los Inversores.

    Meydan Bridge

    Más comunicados de prensa

    • Resultados de Signify en el tercer trimester de 2024

      octubre 25, 2024

      Resultados de Signify en el tercer trimester de 2024

    • Resultados de Signify en el segundo trimestre de 2024

      julio 26, 2024

      Resultados de Signify en el segundo trimestre de 2024

    • Signify and Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team launch new partnership

      julio 03, 2024

      Signify and Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team launch new partnership