Santiago, Chile – Signify (Euronext: LIGHT), líder mundial en iluminación, continúa desarrollando su sistema de iluminación inteligente el hogar WiZ, con el objetivo de acompañar a sus usuarios en cada momento del día.
De esta manera ha presentado oficialmente en Chile la nueva línea de productos WiZ Connected que se integrará a su portafolio, ofreciendo una amplia gama de luces inteligentes accesibles que brindan el mejor ambiente para vivir y disfrutar del hogar; fáciles de configurar y usar a través de la red Wi-Fi. Esta incorporación refuerza el objetivo de Signify de permitir que sus consumidores sientan la magia de la luz a través de productos de iluminación inteligentes y que son de uso intuitivo.
La nueva oferta incluye productos muy fáciles de usar en solo tres pasos: reemplazar las ampolletas convencionales con unas de WiZ, descargar la aplicación móvil (disponible en App Store de iOS y Google Play de Android) y conectar al WiFi; con eso, los consumidores ya pueden experimentar las ventajas de la iluminación inteligente, tales como configurar la luz para estudiar, crear ambientes acogedores y programar las luces para el encendido y apagado.
La interfaz de la aplicación WiZ es fácil de usar e intuitiva, con un sencillo sistema de arrastrar y soltar para organizar y controlar desde un solo lugar. Además, se puede administrar las luces fácilmente mediante el control por voz de Amazon Alexa, Google Home o los atajos de Siri, sin utilizar la aplicación.
Entre los nuevos integrantes sumados recientemente está el Lightstrip, las cintas LED con más de 16 millones de colores que permiten programación de horarios, personalizar escenas, control desde cualquier lugar y que además cuenta con extensiones; Downlight, un producto de luz cálida y fría que también se puede conectar al Wi-FI y Bluetooth, y que permite programar horarios, personalizar escenas, control por voz y desde cualquier lugar; Wizmote, el control remoto inmediato de las ampolletas WiZ con el que se puede acceder fácilmente a escenas favoritas; y el Sensor de movimiento que enciende y apaga las luces de manera automática con solo identificar movimientos a 3 metros de alcance.
Bienestar y ambientes perfectos para la casa desde la iluminación
A lo largo del último año en el que las personas se han visto obligadas a pasar gran parte del tiempo en los hogares debido a la pandemia, las rutinas se vieron alteradas por la iluminación recibida a lo largo de la jornada y, por ende, también el ritmo circadiano: los cambios físicos, mentales y conductuales que siguen el ciclo diario, y que responden, principalmente, a la luz y la oscuridad.
En interiores, la intensidad de la luz es generalmente menor a la que se tendría en exteriores, con lo que es posible sufrir alteraciones en el sueño y el descanso. En respuesta a esta problemática, Signify profundizó el desarrollo de WiZ Connected y su funcionalidad de “Ritmo circadiano” desde la aplicación móvil. De esta manera, se ofrece desde un blanco más frío y brillante por la mañana y alrededor del mediodía, hasta un blanco más oscuro y cálido por la noche. Así, se busca reproducir la progresión natural del sol en el cielo, a la cual está acostumbrado el cuerpo humano.
Por otro lado, con WiZ Connected no es necesario ser experto tecnológico en ambientación de espacios ya que permite personalizar la iluminación para absolutamente todas las actividades cotidianas como trabajar, estudiar, cocinar, hacer ejercicio. También, ayuda a encontrar un momento de relajación, cambiando las tonalidades del ambiente fácilmente, creando zonas de bienestar y convivencia.
Gracias a sus productos, con más de 16 millones de colores desde la aplicación, se cuenta con recetas de luz preconfiguradas y modos dinámicos para distintas situaciones; como un momento romántico con la pareja o celebrar fechas especiales como Navidad y Halloween. Sus opciones, también pueden trasladar a instantes que hoy son más difíciles de experimentar debido a la pandemia, como disfrutar de una puesta del sol, estar en el campo o en la mágica selva.
Los productos de WiZ Connected se pueden encontrar en tiendas especialistas de iluminación, retail y los principales ecommerce.
Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales, consumidores y el Internet de las Cosas. Nuestros productos Philips, sistemas Interact y servicios habilitados para datos, ofrecen valor comercial y transforman la vida en hogares, edificios y espacios públicos. En 2024, tuvimos ventas de 6,1 billones de euros, aproximadamente 29,000 empleados y presencia en más de 70 países. Desbloqueamos el extraordinario potencial de la luz para vidas más brillantes y un mundo mejor. Hemos estado en el Índice Mundial de Sostenibilidad Jones desde nuestra oferta pública inicial durante ocho años consecutivos y hemos logrado la calificación Platinum de EcoVadis durante cinco años consecutivos, posicionando a Signify en el top uno por ciento de las empresas evaluadas. Las noticias de Signify se pueden encontrar en la Sala de Noticias, en X, LinkedIn e Instagram. La información para inversores está ubicada en la página de Relaciones con Inversores.