Sugerencias
    Day-Brite by Signify  - General purpose and performance lighting

    Desinfección con el poder de la luz

    Desinfección con el poder de la luz


    SSignify ha sido líder mundial en la fabricación de fuentes de UV-C, ofreciendo soluciones durante más de 35 años para desinfectar el aire y las superficies. Cada producto Alkco está diseñado de forma única pensando en el bienestar y la seguridad, incluyendo los productos que utilizan la tecnología UV-C para combatir virus, bacterias, mohos y esporas dañinos.1

     

    Contáctanos

    Aprende más sobre la iluminacion UV-C

    Descarga las fichas técnicas


    Descarga las fichas técnicas de los Germicidas UV
     

    1. UWL Germicida indirecta
      en muro con rejilla
    2. U2C Germicida 2x2 de montaje en techo

    La iluminacion UV-C tiene el poder de desinfectar aire, superficies y agua


    En pruebas de laboratorio, nuestras fuentes de luz UV-C redujeron la infectividad del SARS-CoV-2 (el virus que causa COVID-19)
    en una superficie por debajo de los niveles detectables en tan solo 9 segundos.2

    Palabra de precaución


    Los productos UV-C presentan un mínimo riesgo cuando son usados por profesionales que saben utilizarlos. Se deben cubrir ojos y piel para evitar la luz y posibles lesiones.

     

    En este momento, ninguno de nuestros productos UV-C están certificados o aprobados bajo ninguna ley como dispositivo médico, por lo que de ninguna manera Signify y/o cualquiera de sus compañías pretende que se usen como dispositivos médicos en ninguna parte del mundo..

     

    Fluencia (dosis de UV) necesaria para lograr la inactivación logarítmica incremental de bacterias, protozoos, virus y algas. Revisado, actualizado y ampliado por Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns y James R. Bolton. Con contribuciones anteriores de Gabriel Chevrefils (2006) y Eric Caron (2006) Con revisión por pares de Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) y Karl G. Linden.

     

    2Data made available to us by the National Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL) at Boston University (to be the subject of a forthcoming scientific publication) shows that Signify’s UV-C light sources irradiating the surface of a material inoculated with SARS-CoV-2 (the virus that causes the COVID-19 disease) resulted in a 99% reduction of the SARS-CoV-2 virus at a UV-C dose of 5mJ/cm2 (exposure time 6 seconds). This study further determined that a 99.9999% reduction of the SARS-CoV-2 virus would result from applying a UV-C dose of 22mJ/cm2 (exposure time 25 seconds). Research variables are available upon request.