Para la transición entre los monumentos, se ha implementado un sistema de iluminación solar 100% sostenible. La instalación de luminarias solares, el último avance en iluminación exterior de Signify, reduce el consumo eléctrico y protege la integridad del sitio arqueológico, ya que no requiere cableado.
Las luminarias SunStay, aprovechan la energía del sol para proporcionar una iluminación de alta calidad, serán instaladas en los caminos que conducen a los monumentos, esto no solo genera un consumo cero, sino que además ofrece mayor seguridad y confort a los ciudadanos, estos equipos cuentan con baterías y placas solares integradas, lo cual asegura que el impacto visual sea el menor posible y en este caso es un elemento totalmente armónico en combinación única con esta arquitectura que data del siglo XIX y principios del XX.2
Estas soluciones de alumbrado público solar son 100 % autónomas e integran sensores de presencia para ahorrar consumo de la batería cuando no detecten objetos o personas, se trata por lo tanto de una iluminación fiable, de alta calidad y con un diseño que encaja en cualquier entorno.
Los monumentos serán iluminados con Color Kinetics, luminarias RGBA con tecnología IntelliHue para posibilitar el máximo flujo y control de iluminación entre blanco y colores exactos dentro de los edificios.
La fuerte apuesta de Signify en tecnología tiene como objetivo mejorar la vida de las personas, permitir el crecimiento de las ciudades y comunidades de manera segura y ecológica.
Por primera vez, los residentes y turistas tendrán la oportunidad única de disfrutar de la nueva iluminación de una manera intuitiva al descargar la aplicación Panamá Viejo, una app que permite a los usuarios interactuar de manera online con la iluminación de todos los monumentos. La aplicación está disponible en App Store (dispositivos iOS) o Play Store (dispositivos Android) y cualquier persona puede descargarla de forma gratuita.
Panamá Viejo se une al creciente grupo de ciudades inteligentes en América Latina
Buenos Aires, Argentina: Buenos Aires se convirtió en una de las primeras ciudades inteligentes del continente y ahora se beneficia de una solución de alumbrado público inteligente y preparada para el futuro, que combina luminarias LED de bajo consumo con el sofisticado software de gestión de iluminación Interact City. La instalación completa sustituyó 100.000 puntos de luz (75%) de la iluminación en Buenos Aires, ahorrando un 50% en costos operativos y reduciendo significativamente las emisiones anuales de CO2.3
Colonia de Sacramento, Uruguay: El histórico barrio de arquitectura única de Colonia del Sacramento muestra una mezcla cuidadosamente conservada de estilos portugueses, españoles y poscoloniales. Signify proporcionó la iluminación de los hitos históricos de la ciudad, incluida la chimenea y los cimientos de una fortificación histórica que se construyó en 1880 como plataforma para la artillería. Hoy, este lugar funciona como un centro cultural para conciertos de arte y música, llamado Bastión del Carmen. El proyecto de diseño de iluminación para este sitio patrimonial de la UNESCO de 1995 fue creado e implementado como parte del Encuentro Iberoamericano de Diseño de Iluminación patrocinado por Signify, organizado en marzo en el barrio histórico de Colonia del Sacramento.
El Monumento HUE ubicado en Vietnam y la ciudad histórica de Toledo en España son otras ciudades Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO iluminadas por Signify.