Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    ¿No sabes qué pedir por Navidad? Estas son algunas ideas de regalo para incluir en tu carta

     

    22 de diciembre de 2023

     

    Descubre los productos de iluminación con los que dar un toque especial a estas fiestas y disfrutar de la mejor luz durante el resto el año.

     

    Si no sabes qué pedir por Navidad o cuál puede ser el regalo perfecto para las personas que más quieres, los productos de iluminación pueden ser una buena opción. Más allá de ofrecer una luz de calidad, la iluminación inteligente permite establecer programaciones y escenas que creen una atmósfera especial durante estas fiestas y adaptar el hogar a nuestras rutinas el resto del año.

    Ideas de regalo de Navidad para un hogar acogedor

     
    Dar el primer paso para convertir un hogar en inteligente puede ser tan fácil como conectar unas bombillas y descargar una app. El kit de inicio de Philips Hue incluye todo lo necesario: bombillas, una gran variedad de accesorios y lo más importante, el Hue Bridge, la pieza clave que te permitirá disfrutar la infinidad de posibilidades de la iluminación conectada. De hecho, un ejemplo de ello en estas fiestas es hacer que el árbol de Navidad se ilumine al ritmo de los villancicos, sincronizando las guirnaldas Festavia con Spotify.
    Ideas de regalo de Navidad para el hogar
    Además, en una habitación que cuente con escritorio se puede conectar el Flexo Portrait para adecuar la iluminación todavía más a las diferentes necesidades. Esta lámpara ofrece dos zonas de luz, perfectas para iluminar el escritorio y crear una luz relajante junto a la cama. Como cuenta con un sensor de brillo integrado que detecta los niveles de luz ambiental, la iluminación se ajusta automáticamente a las tareas para reducir la fatiga visual cuando se trabaja muchas horas. Pero eso no es todo: también se puede poner en vertical para iluminar la cara durante las videollamadas.
    Ideas de regalo de Navidad para el escritorio

    Ideas de regalo de Navidad para los más cinéfilos y gamers

     

    Philips Hue lleva la experiencia audiovisual al siguiente nivel. El HDMI Hue Sync Box permite crear una atmósfera envolvente sincronizando los videojuegos o películas con las luces, para que las tardes no vuelvan a ser iguales.

    Las barras LED Hue Play o la tira Hue Play Gradient bañan las paredes con los colores que se muestran en la pantalla, adaptando también el ritmo y la intensidad para una experiencia inmersiva completa. Así parecerá que estás dentro del campo de fútbol o que eres un personaje más en tu escena favorita.
    Ideas de regalo de Navidad para el salón

    Ideas de regalo de Navidad para los más peques

     

    Otras alternativas para dar el paso al hogar conectado pueden ser las lámparas de WiZ. Versátiles y tan fáciles de usar que hasta los más pequeños pueden cambiar las escenas con un solo toque. Tanto la lámpara de mesa WiZ Squire como la Hero, permiten establecer escenas predeterminadas para que solo con tocarlas se puedan cambiar, sin tener que entrar en la app, por lo que puede ser la lámpara de noche de cualquier habitación del hogar.

    Paralelamente, si se quiere poner una decoración diferente y personalizada en la habitación o de los más peques, con la tira de luz flexible de WiZ se puede crear cualquier tipo de forma con efectos de colores degradados de neón.
    Ideas de regalo de Navidad para los peques

    Ideas de regalo de Navidad para los amantes del diseño

     

    Si el regalo que buscas quieres que sea más sofisticado o elegante, estas pueden algunas ideas de regalo de Navidad para los amantes del diseño. La lámpara de mesa Philips Hue Iris, con una luz que inunda la pared con color y que ofrece una suave retroiluminación, aporta un efecto sofisticado y único. Un efecto que también se puede conseguir con la Hue Signe Gradient, una pieza llamativa que ofrece una luz de acento sutil. Está disponible en color blanco, negro o con una base en tonos de madera, por lo que se puede adaptar a cualquier tipo de decoración.

    Ideas de regalo de Navidad para el dormitorio

    Otra opción de regalo son los diseños únicos de Philips MyCreation, la nueva colección de luminarias impresas en 3D a partir de materiales reciclados y reciclables, que vienen a revolucionar el diseño de interiores. Una forma especial de regalar un diseño original, que además de crear un estilo diferencial para el hogar, ayuda a salvar el planeta, ya que utilizan una menor cantidad de recursos naturales. Añadiendo una bombilla de Philips Hue o de WiZ, estas lámparas se pueden convertir en inteligentes.

     

    Elige ya tus favoritos y pídeselos de los Reyes Magos o a Papá Noel, que ya los tienen en sus listas.

    Para más información:

    Director de comunicación

    Jordi Manrique

    Email: jordi.manrique@signify.com

     

    Departamento de comunicación y RSC

    Ana Reija

    Email: ana.reija@signify.com 

    Sobre Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores e iluminación para el Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. Con unas ventas de 6.100 millones de euros en 2024, 29.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países. Ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más brillantes y un mundo mejor. Estamos en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones desde nuestra OPI por ocho años consecutivos y alcanzamos la clasificación Platino de EcoVadis por quinto año consecutivo, situando a Signify en el 1% superior de las compañías evaluadas. Las noticias de Signify están en el NewsroomX y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Más blogs

    • Estas son algunas ideas de regalo de Navidad

      diciembre 22, 2023

      Estas son algunas ideas de regalo de Navidad

    • Así es cómo un hogar inteligente facilita la vuelta a la rutina

      septiembre 29, 2023

      Así es cómo un hogar inteligente facilita la vuelta a la rutina

    • 5 tips sobre iluminación inteligente en el hogar

      agosto 18, 2023

      5 tips sobre iluminación inteligente en el hogar