23 de mayo de 2023
Estas son algunas ideas de Philips Hue para exterior que te pueden ayudar a crear el ambiente idóneo para cada momento en tu terraza o balcón.
Ahora que llega el buen tiempo, no hay nada mejor que disfrutar un ratito de lectura en el balcón, un aperitivo con amigos en la terraza o una cena al fresco en las noches de verano. Crear el ambiente idóneo para estos momentos, te permite aprovecharlos al máximo. En este sentido, la iluminación de exteriores no solo te ofrece la luz adecuada, sino que a través de la iluminación inteligente puedes ir un paso más allá creando la mejor atmósfera.
Piensa en tu balcón o terraza como una "habitación al aire libre." Al igual que cualquier habitación de la casa también merece contar con una buena iluminación que nos permita sacarle el mayor partido a este espacio.
Los apliques de iluminación exterior Philips Hue Appear aportarán detalles de diseño sofisticados a la vez que añaden un llamativo acento de luz que se proyecta hacia arriba y hacia abajo en la pared. De esta forma si se colocan a lo largo de las paredes se pueden resaltar sus detalles y texturas.
Cuando tengas invitados en casa para cenar tranquilamente en la terraza, puedes darle un toque diferente a tu mesa con la lámpara portátil Go. Su elegante diseño la convierte en una pieza central adecuada para cualquier ocasión. Además, no tendrás que preocuparte por los cables que se arrastran sobre los platos y debajo de las sillas. Simplemente la retiras de su base de carga y ya la puedas colocar donde quieras con la luz de cualquier color. De hecho, también puedes cambiar las escenas preestablecidas directamente desde el botón que tiene incorporado además de en la aplicación.
Además, un sensor al aire libre también te puede ayudar a disuadir a los visitantes no deseados al activar la iluminación de exteriores cuando detecta cualquier movimiento. También permite establecer horarios en los que definan las horas a las que se deben activar las luces o ajustar la sensibilidad para que los animales nocturnos no den un espectáculo.
En definitiva, la iluminación de Philips Hue consigue sacarle el máximo partido a tus exteriores para que puedas disfrutar de ellos durante las noches de verano.
Descubre más detalles sobre la iluminación inteligente en nuestra web.
Director de comunicación
Jordi Manrique
Email: jordi.manrique@signify.com
Departamento de comunicación y RSC
Ana Reija
Email: ana.reija@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales, consumidores e Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. En 2023 tuvimos unas ventas de 6.700 millones de euros, 32.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países. Ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más iluminadas y un mundo mejor. Hemos estado en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones desde nuestra OPI por siete años consecutivos y alcanzamos la mención Platino en EcoVadis por cuatro años consecutivos, situando a Signify en el top 1% de empresas evaluadas. Las noticias de Signify están en el Newsroom, X y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.