Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    Mejorando el rendimiento

     

    9 de abril de 2025

     

    Cómo la ciencia de la luz apoya al equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1

     

    En la Fórmula 1, la velocidad lo es todo. Cada milisegundo cuenta y la diferencia entre ganar y perder puede reducirse a los detalles más pequeños. Si bien el talento en bruto y la ingeniería de vanguardia dominan los titulares, el rendimiento de élite no se trata solo de lo que sucede en la pista. Se trata de preparación, concentración y la capacidad de mantener las condiciones perfectas durante una temporada implacable.

     

    De marzo a diciembre, el equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 gestiona un agotador calendario de 24 carreras en los cinco continentes. Adaptarse a los cambios de zona horaria, a los vuelos de larga distancia y a los horarios exigentes no es solo un reto, es una ciencia. Y una de las herramientas más poderosas en las que confía el equipo para mantenerse alerta y recuperarse rápidamente es la luz.

    Iluminación el día de la carrera
    George Russell el día de la carrera

    Reflejos más ágiles, recuperación más rápida

     

    Muchos de nosotros hemos sentido los efectos del jet lag: cansancio en el momento equivocado, dificultades para dormir cuando es necesario. La luz es un elemento importante en la regulación de nuestro ritmo circadiano, el reloj interno del cuerpo que determina cuándo nos sentimos despiertos, alerta o cansados. La luz azul y rica en cian mejora la vigilia durante el día, mientras que la exposición reducida por la noche favorece el sueño. La iluminación adecuada en el momento adecuado es una forma de favorecer la mejora del rendimiento, la concentración y la recuperación de los miembros del equipo.

    El tipo de iluminación y la intensidad adecuadas en el momento preciso son importantes para que cualquier persona regule su reloj biológico, especialmente cuando pasa mucho tiempo en espacios de interior. Obviamente, esto se vuelve aún más delicado cuando viajas a través de zonas horarias y necesitas estar listo para actuar. Lo bueno es que hoy en día ofrecer una iluminación que se pueda ajustar fácilmente para apoyar el reloj biológico es pan comido gracias a los sistemas de iluminación conectados como Interact"

    Instalaciones en el circuito.
    Como partner oficial de iluminación del equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1, Signify ofrece soluciones de iluminación de vanguardia dentro y fuera de la pista. En la sede del equipo en el Reino Unido, la tecnología NatureConnect de Signify  imita los ciclos de luz natural del día en áreas sin ventanas, manteniendo a los ingenieros concentrados durante largas sesiones de simulador. En la carretera, las lámparas de viaje portátiles ayudan a regular los ritmos circadianos, ayudando a los conductores e ingenieros a ajustar los niveles de luz, controlando su exposición a la luz azul estimulante. Como parte del plan diseñado científicamente para el jet lag, desarrollado con el médico del equipo, la exposición a la luz se maneja con precisión para ayudar a dormir, acelerar la recuperación y optimizar la función cognitiva. 

    Trata de evitar la luz por las noches cuando te estás relajando para acostarse, y luego en las mañanas, cuando estás tratando de ajustarte a esa zona horaria, trata de buscar la mayor cantidad de luz posible. Así que abre las cortinas, busca la luz natural, enciende las luces y prepárate para el día".

    Queremos ver mucha luz brillante por la mañana cuando nos despertamos, y por la noche, tener una luz más baja que no sea demasiado brillante y que no interfiera con los procesos fisiológicos que ocurren antes de irnos a la cama. Seguir el ritmo normal del sol nos ayuda a tener una vida más equilibrada, a dormir mejor, a recuperarnos mejor y a ser más felices".

     

    - Aleix Casanovas, Performance Coach de George Russell, equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1

    Iluminación de alto rendimiento para el día a día

     

    La intensidad del calendario de Fórmula 1 es inigualable, pero la ciencia detrás de la iluminación para el rendimiento beneficia a todos. Los viajeros de negocios, los trabajadores de oficina y los estudiantes se enfrentan a interrupciones circadianas debido a los vuelos, la iluminación artificial o los entornos que no son óptimos. En todas estas áreas, la iluminación adecuada puede marcar la diferencia.

     

    Imagina entrar en una habitación de hotel que adapta la temperatura de color y la intensidad de la iluminación para apoyar su ritmo circadiano y ayudarlo a superar el desfase horario, o trabajar en una oficina diseñada para mantenerte alerta y comprometido imitando los cambios hora a hora de la luz natural del día. No se trata de conceptos futuros, sino de aplicaciones probadas que ya están transformando el rendimiento y el bienestar en entornos empresariales, médicos y deportivos.

     

    Para el equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1, cada fin de semana de carrera es una prueba de resistencia, adaptabilidad y precisión. Desde el momento en el que el equipo aterriza en una nueva zona horaria, la iluminación les ayuda a recalibrarse, recuperarse y estar listos para la carrera. Los mismos principios que mantienen a un piloto de F1 alerta después de un vuelo de 12 horas pueden ayudar a un viajero de negocios a prepararse para una reunión importante o a un estudiante a mantener la concentración.

     

    En un deporte en el que los milisegundos importan, cada detalle debe optimizarse. Para el equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1, la luz es una parte integral de la estrategia de rendimiento que permite a los pilotos, ingenieros y equipos de apoyo llegar listos para rendir al más alto nivel. Durante diez meses al año, el calendario de la F1 nunca se ralentiza, y con la luz adecuada, el equipo tampoco lo hace.

    Sobre el autor:

    Peter Duine

    Peter Duine

    Sub-segment manager

    Para más información: 

    Marcom Manager South Europe

    Jordi Manrique

    Email: jordi.manrique@signify.com

     

    Marketing Communications Specialist

    Ana Reija

    Email: ana.reija@signify.com 

    Sobre Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores e iluminación para el Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. Con unas ventas de 6.100 millones de euros en 2024, 29.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países. Ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más brillantes y un mundo mejor. Estamos en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones desde nuestra OPI por ocho años consecutivos y alcanzamos la clasificación Platino de EcoVadis por quinto año consecutivo, situando a Signify en el 1% superior de las compañías evaluadas. Las noticias de Signify están en el NewsroomX y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Más blogs

    • Mejorando el rendimiento con innovaciones en iluminación

      abril 09, 2025

      Mejorando el rendimiento con innovaciones en iluminación

    • Iluminación nocturna que realza nuestro entorno

      marzo 14, 2025

      Iluminación nocturna que realza nuestro entorno

    • Mejorando la experiencia del día de la carrera

      octubre 04, 2024

      Mejorando la experiencia del día de la carrera