Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    Multisensores: datos, escalabilidad y eficiencia energética

     

    21 de febrero de 2023 

     

    La integración de multisensores en el alumbrado público es clave para avanzar en el desarrollo de Smart Cities escalables y sostenibles, aprovechando todo el potencial que brindan los ecosistemas IoT.

     

    En estos momentos de crisis energética, climática y financiera, uno de los aspectos que más nos preocupa a nivel global es el consumo energético que realizamos, tanto a nivel monetario como de energía. En este sentido, estamos muy enfocados en las fuentes de las que proviene energía cuando el uso que le damos a este recurso también tiene un papel primordial.

     

    Si nos vamos a los entornos urbanos, por ejemplo, estos son responsables aproximadamente de 2/3 del consumo de energía a nivel mundial, lo que supone alrededor del 70 % de las emisiones de carbono. Unas cifras que nos hacen pensar que el cambio está en nuestros pueblos y ciudades.

     

    De esta forma, la iluminación puede desempeñar un papel clave en esta transición verde y digital, ya que permite reducir el consumo energético mediante el control de la luz sin necesidad de apagar el alumbrado. Un aspecto que, aunque ofrece ahorros, lo hace a costa de la calidad de vida de los ciudadanos ya que se reducen los niveles de seguridad, el embellecimiento de las ciudades, la generación de turismo, etc.

    Escalabilidad de los espacios urbanos gracias a la iluminación y los multisensores

     

    La renovación del alumbrado público por tecnología LED permite conseguir unos ahorros directos de hasta un 50 % en el consumo energético y en la factura eléctrica. Si esa misma iluminación se conecta a través de sistemas para la gestión de la iluminación como Interact, los ahorros se podrían incrementar hasta alcanzar el 80 % y servir de base o columna vertebral sobre la que construir un ecosistema de Smart City.

     

    La iluminación inteligente permite mejorar la gestión de los espacios, establecer escenas y programar horarios mediante el control de la luz que se adapten a las distintas necesidades, reforzando a la vez la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

    Paralelamente, para ir un paso más allá en la digitalización y la eficiencia energética de los entornos urbanos, se pueden incorporar multisensores a la infraestructura de iluminación. Bien en la propia luminaria gracias al estándar de interoperatividad ZD4i, como en la columna a la altura que nos interese, mediante un KT de montaje. Esta tecnología posibilita la monitorización del tráfico y la calidad del aire entre otros aspectos, lo que permite mejorar la toma de decisiones estratégicas de la ciudad.

     

    Así, gracias a la tecnología actual, se pueden ir digitalizando los espacios urbanos de una forma escalable y acorde a las distintas necesidades de cada comunidad.

    Posibilidades que ofrece la incorporación de multisensores al alumbrado público

     

    El multisensor para aplicaciones de exterior Philips LRI8135/00 está habilitado para funcionar como un controlador autónomo, si se encuentra acoplado en una luminaria no conectada y autónoma, o formar parte de una red local (RF Mesh) que funciona mediante conectividad bluetooth.

    Luminaria LED de Philips con el multisensor integrado.

     

    De esta forma, cuando el dispositivo forma parte de una red, al detectar la presencia de una persona o de un vehículo mediante un sensor de movimiento, se incrementará la luz y transmitirá la acción de activación al resto de dispositivos que formen parte de esa red local. Posteriormente, la iluminación volverá a su nivel anterior o en caso de que pase un tiempo determinado sin detectar ningún tipo de movimiento, se apagará.

    Guía de aplicación del multisensor de exterior.
    Paralelamente, con la incorporación del multisensor al sistema Interact, el usuario podrá obtener más información sobre los puntos de luz, como el ruido ambiental o la temperatura ambiente de cara a optimizar todavía más la toma de decisiones de los gestores de la iluminación.  Además, los informes sobre las vibraciones y alteraciones de la luminaria facilitarán las labores de mantenimiento por parte del ayuntamiento, así como la introducción de medidas destinadas a incrementar la seguridad de los ciudadanos.

     

    Avanzar hacia entornos urbanos digitales y sostenibles es clave para llevar a cabo la transición energética y hacer frente a las actuales crisis. La tecnología con la que contamos actualmente nos ofrece la oportunidad de llevar a cabo las actuaciones por fases y de forma escalable, en función de las necesidades de cada entorno.

     

    Asimismo, tenemos disponible la financiación para hacerlo posible, gracias a las líneas de ayuda de los fondos europeos. Si quieres conocer más información, visita nuestra web.

    Para más información:

    Signify Communications Spain & Portugal

    Jordi Manrique

    Email: jordi.manrique@signify.com

    Sobre Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores e iluminación para el Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. Con unas ventas de 6.100 millones de euros en 2024, 29.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países. Ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más brillantes y un mundo mejor. Estamos en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones desde nuestra OPI por ocho años consecutivos y alcanzamos la clasificación Platino de EcoVadis por quinto año consecutivo, situando a Signify en el 1% superior de las compañías evaluadas. Las noticias de Signify están en el NewsroomX y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Más blogs

    • Mejorando el rendimiento con innovaciones en iluminación

      abril 09, 2025

      Mejorando el rendimiento con innovaciones en iluminación

    • Iluminación nocturna que realza nuestro entorno

      marzo 14, 2025

      Iluminación nocturna que realza nuestro entorno

    • Mejorando la experiencia del día de la carrera

      octubre 04, 2024

      Mejorando la experiencia del día de la carrera