Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    Tecnología UV-C apoyando la recuperación europea

     

    12 de febrero de 2021

     

    Signify afirma que la tecnología UV-C debería tener un papel importante en el mundo después de la pandemia y ser incluida en los planes de recuperación europeos

     

    La tecnología UV-C se utiliza desde hace tiempo como desinfectante frente a microorganismos mortales, pero su verdadero potencial, dice Signify, está todavía por descubrir.

    La radiación ultravioleta-C (UV-C) es un tipo de radiación electromagnética que consiste en longitudes de onda comprendidas entre 100-280 nanometros. En la longitud de onda de 254nm es altamente efectiva en romper la cadena de ADN y ARN de virus, inactivarlos y convertirlos en inofensivos.
     

    Aunque el potencial antimicrobiano de la radiación UV-C no es nuevo, la necesidad expansión para esta tecnología estaba reducida a nichos de mercado, hasta hace poco. Eso era así hasta la llegada de la pandemia de COVID-19.
     

    Pero, a medida que avanzamos hacia un mundo post-pandémico, existen razones de peso para que la tecnología UV-C se normalice para la mitigación de los virus. Y, es más, comenta Signify, la tecnología debería estar muy presente en los planes de recuperación nacionales que se están llevando a cabo por toda Europa.

    No deberíamos pasar por alto el poder de desinfección de las soluciones UV-C frente a otros virus de trasmisión aérea como la gripe y la tuberculosis.''

    “La tecnología UV-C está probándose constantemente en la lucha frente al virus que causa la COVID-19,” dijo Emile van Dijk, quien lidera el equipo UV-C de Signify. “Sin embargo, no deberíamos pasar por alto el poder de desinfección de las soluciones UV-C frente a otros virus de trasmisión aérea como la gripe1 estacional y la tuberculosis2, que causan muertes y enfermedades todos los años.”

    El año pasado, los Laboratorios Nacionales de Enfermedades Infecciosas Emergentes de la Universidad de Boston, testaron las soluciones UV-C de Signify frente al SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19.

    Probando las fuentes de iluminación UV-C
    Testando las soluciones UV-C

    “Los resultados de nuestras investigaciones muestran que, por encima de una dosis específica de radiación UV-C, se producía una inactivación completa de los virus y, en cuestión de segundos, ya no podíamos detectar ningún rastro viral," dijo el Dr. Anthony Griffiths, profesor asociado de microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston. 3


    Las pruebas revelaron que las fuentes de luz ultravioleta irradiando la superficie de un material inoculado con SARS-CoV-2, reducía el virus por debajo de niveles detectables en tan solo 9 segundos en seco y en 4 segundos en caso de que el virus estuviese húmedo.

     

    “Estamos muy entusiasmados con estos hallazgos y esperamos que esto acelere el desarrollo de soluciones que puedan ayudar a limitar la propagación de la COVID-19," añadió Griffiths.
     

    Desde entonces, la compañía ha aumentado su capacidad de producción y su gama de productos UV-C con nuevas variedades de lámparas, luminarias, carritos y cámaras que están siendo usadas para una gran variedad de aplicaciones profesionales.
     

    “Hemos introducido 12 familias de luminarias UV-C diseñadas específicamente para desinfectar el aire, las superficies y los objetos. Estos productos se dirigen a diferentes entornos como oficinas, escuelas, gimnasios, comercios, almacenes y el transporte público.”

    Oportunidad para Europa y los países que estén planeando su futuro después de la pandemia

     

    La radiación UV-C es un potente desinfectante y la exposición a la misma, en ciertas longitudes de onda puede dañar los ojos y la piel de humanos y animales. Como la desinfección de superficies requiere una exposición directa a la fuente de radiación, el ciclo de desinfección solo se puede llevar a cabo cuando no están presentes ni personas, ni animales. No sorprende, que las luminarias para la desinfección de superficies de Signify estén diseñadas pensando en la seguridad y tienen como objetivos, estar equipadas con funciones como el control remoto, sensores de movimiento y temporizadores.

     

    También hay productos diseñados para ser utilizados en presencia de personas y animales en las estancias, como las luminarias para la purificación de aire y las cámaras. Están diseñadas para proteger a las personas de la radiación ultravioleta.

    La cámara de desinfección UV-C siendo usada para desinfectar escáneres personales en el supermercado EDEKA de Hamburgo
    Cámara de desinfección UV-C siendo utilizada para desinfectar los escáneres del supermercado EDEKA de Hamburgo
    EDEKA Clausen la cadena alemana de supermercados ha instalado 31 luminarias para la purificación de aire en su tienda más grande de Hamburgo. El aire del establecimiento está en continua desinfección mientras que los clientes realizan sus compras por debajo de la zona de irradiación. El supermercado también utiliza la cámara de desinfección. Se parece a un microondas y es utilizada para la desinfección de objetos como los escáneres portátiles.

    La vida más allá de la pandemia

     

    Signify se ha dado cuenta de que el lanzamiento de varias vacunas ayudará gradualmente a controlar la propagación de la pandemia, pero señala que la tecnología UV-C tiene un papel más amplio, ayudando a prevenir la propagación de enfermedades de transmisión a través del aire.

     

    En septiembre de 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió de que la COVID-10 “no será la última pandemia”. Esto resalta la necesidad de invertir en tecnología para la mitigación futura

     

    Como los países de la UE planean estimular el gasto, hay una amplia posibilidad para incluir la tecnología UV-C en los proyectos de renovación de edificios.

    “Teniendo en cuenta el coste de los días de baja por enfermedad y que los empleados son el recurso más valioso de una compañía, tiene sentido tomar medidas para proteger a los trabajadores,” comenta Harry Verhaar, Global Head of Public & Government Affairs de Signify. “La incorporación de la tecnología UV-C en los códigos de edificación será cuestión de tiempo, así como su incorporación en los proyectos de renovación de edificios de los distintos estados miembros de la UE.”

    Mientras que los estados miembros trabajan en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia, Signify describe las soluciones UV-C como una tecnología a la que le ha llegado el momento.

    Aerosol Susceptibility of Influenza Virus to UV-C Light, 2012, James J. McDevitt et al.

    Institutional Tuberculosis Transmission. Controlled Trial of Upper Room Ultraviolet Air Disinfection: A Basis for New Dosing Guidelines, August 15, 2020.  Matsie Mphaphlele, et al.

    Signify y la Universidad de Boston validan la efectividad de las fuentes de luz UV-C de Signify. Nota de prensa, 17 de junio del 2020.

    Sobre el autor:

    Neil Pattie

    Neil Pattie

    Head of Corporate Content, Signify

    Publicaciones anteriores (Inglés)

    Para más información:


    Signify Communications Spain & Portugal

    Jordi Manrique

    Email: : jordi.manrique@signify.com

    Para información comercial

    Sobre Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores e iluminación para el Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. Con unas ventas de 6.100 millones de euros en 2024, 29.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países. Ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más brillantes y un mundo mejor. Estamos en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones desde nuestra OPI por ocho años consecutivos y alcanzamos la clasificación Platino de EcoVadis por quinto año consecutivo, situando a Signify en el 1% superior de las compañías evaluadas. Las noticias de Signify están en el NewsroomX y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Más blogs

    • Iluminación nocturna que realza nuestro entorno

      marzo 14, 2025

      Iluminación nocturna que realza nuestro entorno

    • Mejorando la experiencia del día de la carrera

      octubre 04, 2024

      Mejorando la experiencia del día de la carrera

    • Estandarización e interoperabilidad en el alumbrado público

      septiembre 19, 2023

      Estandarización e interoperabilidad en el alumbrado público